各位专家好,
想请教一下关于CCS加载程序至Flash的一些问题,
1、CCS的Flash Program Settings中Verfiy是如何实现的,是通过CRC校验,还是逐字节回读与.out文件进行对比?
2、另外如果有相关描述,请教一下具体出处在哪里?
各位专家好,
想请教一下关于CCS加载程序至Flash的一些问题,
1、CCS的Flash Program Settings中Verfiy是如何实现的,是通过CRC校验,还是逐字节回读与.out文件进行对比?
2、另外如果有相关描述,请教一下具体出处在哪里?
。bootload中只是执行了一条跳转指令而已。为什么什么导致CLAsin,CLAcos不正常。而其他CLA math函数是正常的。如果不用bootlad升级,直接将应用程序烧进去就全是正常的。
操作 Run -> Start Debugging :
一直卡在這個連線錯誤狀態, Debug無法順利連線進入問題
裝置管理員有看到 Com port了:
你好:
280039 器件JTAG锁使能后,连接方式除了 更改 .ccxml 文件中的JTAG 密码,通过CCS工具连接,还有其他的连接方式吗?比如通过 Uniflash 工具连接?
我现在有两个28335,二者均为第一次使用,但是都无法烧录程序,在CCS烧录卡在Erasing Flash Sectors处,报错如下:
后尝试使用uniFlash进行擦除,但是无法成功擦除,其中一张芯片报错内容如下:
另一张芯片报错如下:
对该芯片memory进行查看,发现疑似芯片被锁:
尝试unlock未成功:
我应该如何解决?
CCS版本:Code Composer Studio 12.8.1;
C2000ware :C2000Ware_5_04_00_00;
UniFlash :UniFlash 9.1.0;
硬件环境:开发套件;
C2000 实时 MCU F28P55X LaunchPad 开发套件;
工程背景:自己的工程基于".\C2000Ware_5_04_00_00…
CCSV12 版本,擦除设置选择擦除所有,但通过uniflash 工具读出来显示,实际大于0xc0000地址的数据没有擦除,导致烧录失败,检查其它设置都正常
你好,
我想了解下如何操作并进行哪些设置,可以使能CPU1和CPU3,同时让两个内核从flash加载程序并运行?
官方SDK包里的示例程序,CPU3只能从RAM加载程序运行,我想尝试下从FLASH加载运行,谢谢.
我正在使用280034芯片通过CAN通讯实现在线升级功能,程序分为两个工程:Boot和App。
在boot工程的cmd文件中有如下定义:
BEGIN : origin = 0x00088000, length = 0x00000002
TMS320SPC0200是什么类型的器件,为什么用UniFlash连接不上,已知芯片未加密未上锁!
在开发bootloader功能,CPU2核片内flash一部分存放bootloader程序,一部分存放APP程序。使用CCS工具直接生成bin文件,通过上位机将bin文件下载进flash后,对比仿真器下载的out文件,bin文件缺少一个0xFFFF。使用uniflash将bin文件下载进去对比也是这样。如下图所示,地址0x840DB处的数据,out文件下进去的是0xFFFF…
老师们好,我是个入门小白,想请教一下TMS320F28032这个处理器,在使用UniFlash这个软件来读取程序时,应该如何操作软件。32K的Flash起始地址和结束地址应该设置为多少,为什么我读取数据的时候会报错呢?如图,谢谢了。
用CCS为dsp28377烧录时报出这个错,板子是刚拿到手自己画的,已检查过电源,电源3.3V稳定性好没有下降,JTAG连接正常,而且能在CCS上通过测试
你好,请问有TMS320F28034使用can烧录程序的软件和工具吗?可以提供一下吗,谢谢!
DSLite version 20.0.0.3619 --烧录28023,速度是19s,烧录配置和文件均为相同
DSLite version 11.0.0.2538 --烧录28023,速度是12s,烧录配置和文件均为相同
这两个版本速度差异是什么原因?需要怎么来解决呢?如何在新版本上拥有旧版本相同的速度?由于旧版本不支持2800135,但是新版本会影响280…
CCS版本号 Version: 12.3.0.00005
使用CCS编译生成.bin文件与读取FLASH的内容不一样,图片如下:
生成的BIN文件 读取的FLASH
CCS生成的BIN文件自动把那几个FFFF省略掉了,请问这是为什么?
在TMS320F280039,使用C2000Ware_5_03_00_00的库:FAPI_F28003x_EABI_v1.58.10.lib,做在线升级。部分板子会出现擦除失败,Fapi_checkFsmForReady函数返回值是0x410,反复尝试也是失败。但是使用xds100v3是可以正常擦除的。请问是什么原因?该如何解决?
您好:
在调试JTAG加密过程中出现问题,在CCS中工程.syscfg配置DCSM的Password Lock (PSWDLOCK)和Enable JTAGLOCK,后利用Uniflash烧写生成的.hex文件(带JTAG加密),烧写会报错如下图,程序烧写失败无法运行,再次烧写必须进行JTAG解密和CSMPSWD解密,后再次烧写相同程序不会再次报错,且程序可以正常烧写运行…
我用的MCU型号是TMS320F280039C, 同样的程序,用CCS编译器debug可以正常运行, 但是用uniflash烧录就会报错,如下所示
I created a boot from 0x80000 to 0x86FFF.
App1 starts from 0x87000 to 0xBFFFF controlled by CPU1.
App2 starts from 0x100000 to 0x11FFFF controlled by CPU2.
I used uniflash.exe downloaded…
我的振荡电路参考了Launch_Pad,与芯片手册推荐相同但波形不同,无法烧录。
does uniflash software support programming 2 dsp chip via JTAG? These 2 chip serial connect through JTAG.
current I can burn the 2 standalone dsp like 28335 via CCS.
but once using uniflash…
在使用uniflash烧录过程中,在烧录结束出现以下故障,请问如何解决
UNIFLASH是否支持对TMS320LF2407A芯片的flash烧写。