• SM470R1B1M-HT: SM470R1B1M

    Part Number: SM470R1B1M-HT
    Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1B1M,

    IAR开发环境

    为啥HET中断参考例程下载到板子里,无法完成相应功能,连接在HET【4】上的LED灯不会闪烁

    .het文件L00: CNT  {next=L00, reg=A, irq=ON, max=0x214A, data=0}使用CNT指令定时打开中断,使HET【4】上产生高低电平

    main.c

    #include <stdio.h>
    #include…

  • HALCoGen是否有SIL3 认证?

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    HALCoGen是否有通过ICE61508的SIL3 认证?

  • TMS570LS0232 spi通讯问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    你好,在使用0232与采样芯片进行spi通讯时,采样芯片对spi通讯数据格式的要求是uint8,但Halcogen配置自动生成的传输函数spiTransmitData()中要求uint16的数据。请问要顺利实现该通讯需要怎么做。

  • 请问CCS7.4不支持GCC么?在language options 中找不到 Enable support for GCC extensions 选项

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1224

    大家好,我是在做tms570ls1224 芯片freertos移植的时候发现这个问题,我参照HALCoGen软件的帮助文档一步一步的操作

    但是到 Enable support for GCC extensions 这个选项的时候始终无法找到该选项,请问我该如何处理这个情况是需要重新装CCS么?

    我的CCS版本为7.4

    按照图中帮助文档的路径,我的CCS显示出来的下图这样的

  • HALCoGen是否提供TMS570LC4357 flexray库函数。

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

    使用TMS570LC4357芯片的FlexRay功能,由于HALCoGen软件可以生成寄存器配置函数,所以考虑通过此软件生成FlaxRay功能的函数,但是在配置过程中发现FlexRay功能在软件中是灰色的,如下图所示:

    这种情况下是不是不能通过此软件来配置FlexRay功能的使用?如果不能的话请问TI是否有FlexRay功能的例程?如果这个软件不能配置,是不是代表这个芯片没有FlexRay功能…

  • rm48l952烧录程序不运行

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    编译器使用keil v5,程序编译后,debug模式下,程序可以正常运行,显示_c_int00入口地址0x20。断电重启后,程序无法运行。sys_link.cmd使用的是halcogen自动生成的。

    FLASH 0x00000000 0x00300000
    {
    VECTORS 0x00000000 0x00000020
    {
    *.o (intvecs, +First)
    }
    FLASH0 0x00000020 0x0017FFE0…

  • Boot下载App程序成功后,执行App后程序出错

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0232, HALCOGEN, UNIFLASH

    Hi:

        BOOTLOADER程序是实现CAN通信下载APP。芯片使用TMS570LS0232。

        APP程序驱动使用HalCoGen生成,在Safety Init设置下添加Enable Flash ECC Check选项。生成的启动代码中增加以下代码。

    使用Bootloader下载程序后,

    在跳转AppFlash数据(使用Uniflash读取)与Hex文件对比…

  • TMS570怎样软件复位和怎样让ESM模块强制输出一个错误信号

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    大家好!我有2个问题想请教大家一下:

    (1)我想在TMS570上用软件分别实现热复位和冷复位?请问怎样操作,用案例提供参考吗?或者在HALCoGen里可以直接生产相关函数吗?

    (2)我想测试ESM模块,怎样在软件上让该模块强制输出一个错误信号?在HALCoGen里可以直接配置测试相关函数,用来调用吗?

    麻烦大家有空指教一下,谢谢!

  • 调用HalCoGen生成的EEPROM驱动,编译出错。。。。

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

      问个关于调用F021函数库的问题,我在HalcoGen上配置了CAN和FEE驱动,移植到CCS6.2新建工程中,现在可以实现CAN的收发,但是在新建一个HSI_EEPROM.c文件中引用头文件,后调用ti_fee.h 。然后再主函数中调用函数hsi_eeprom_init();

    编译器报错:

    F021.h是重复包含了么?

  • TMS570 4357 使用ETPWM SOC 触发ADC转换,但是AD通道波形异常

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    通过HalCoGen配置的,利用ETPWM1生成SOCB触发ADC1 Event Group,采样外部信号发生器的正弦或者方波,发现会有个跟PWM波频率一致的信号叠加到外部的信号上,所有通道上都会有这种情况,我测了ADC1IN0--23都会有,而且越靠近AD IO,越明显,感觉是AD管教内部出来的,请帮忙看看问什么会有这个东西,怎么配置才不会有。

  • TMS570LS3137 mibspi 接收中断

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

    你好,我片子的型号是 tms570ls3137 ,ccs版本是6.0.1

    我将 mibspi5配置为 host,mibspi3配置为 从机接收。中断都是 IRQ高。

    我使用了  SIMO[0],SOMI[0],CLK,CS[0]四个引脚。

    我希望mibspi5给mibspi3发送一个数组,发送成功后,分别进入发送中断,和接收中断。

    实际运行的结果是:

    我主机输出的波形正常,主机发送结束后可以进入中断…

  • TMS570LS1114_ETPWM 调试问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1114

    我们使用TMS570LS114做新能源汽车的电机控制,功率在55KW,使用HALCoGen 配置TMS570LS1114,调试ETPWM模块底层,测试TZn时,遇到一个严重的问题,在HALCoGen中,一旦选中TZ1,TZ2,TZ3中的任意一个时,原来配置的PWM波型就会受到影响。CBC 和 OSHT两种模式均测试失败,系统一直处于故障之中。附件是故障测试程序。哪位大侠帮忙分析下原因,谢谢…

  • 关于tms570 SCI串口无法进入中断的问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1224

    使用halcogen完成了SCI、rti、gio模块的基础配置,设置sci接收中断使能,及rti定时器中断使能。运行程序后,定时器中断标志位置1,但无法进入sci中断函数linLowLevelInterrupt(void),而且观察到数据接收缓存器内也为空。

    但是使用逻辑分析仪显示,TX、RX上数据均正常,电压值由bq76pl455正常发送出来,但就是接收不到数据,中断没有被触发。

    求问…

  • TMS570LS0432程序的问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    我使用的是TMS57004 LaunchPad,先用Halcogen配置后,用CCS编程。

    在这里我先定义了a=0,b=1,然后在主程序里命令a=b。

    接着点击debug,在expression里找到a和b,点击开始,这时候a和b的值都变成0xBAD0BAD0,只有点击暂停的时候a和b才都等于1,这是为什么?这里附上了我的工程文件。

    以下是示例图

    程序如下:

    /* USER CODE BEGIN (2) */
    /…
  • 用HALCoGen生成到CCS只有两个.dil和.hcg文件是为什么呢?

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

  • HALCoGen 04.05.02 显示不正常

    看到你们training.ti.com/上显示很正常啊.

  • HALCoGen软件(V04.06.00)中GUI控件显示错乱如何解决

    我的电脑显示分辨率是1920*1080,导致出现如下显示问题。是否可告知如何设置才能让变量控件显示在正确的位置?谢谢。

  • CCS debug时进入prefetchEntry,请TI的专家指导一下

    Other Parts Discussed in Thread: RM42L432, HALCOGEN

    Hi。

       我的项目简介: RM42L432,CCS5.5,编译器版本 5.1.14。使用了F021 API

     若在HALCoGen中采用sys_startup.c ,那么程序可以运行,CCS下debug也没有问题。

    若在HALCoGen中采用sys_startup_sl.c,也就是调用了诊断函数,那么程序可以正常运行,功能也可以实现。

     但是debug时会跳到prefetchEntry,没办法调试。…

  • TMS570的HET的PWM输出设置问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
    最近在调试基于TMS570LS04X/03X LaunchPad DEMO板的外设模块,使用HALCOGEN代码生成器配置调试,
    在HET配置的PWM输出时有如下问题。

    PWM的接口函数void pwmSetDuty(hetRAMBASE_t * hetRAM, uint32 pwm, uint32 pwmDuty),pwmDuty只能输入占空比0-100,用示波器测试了一下波形

    例如,pwmDuty输入为20时,则输出占空比为20%的波形…
  • TMS570ls0432 用HET配置PWM问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

    TI工程师:

            您好!最近在调试TMS570LS0432这款安全芯片,用HALCOGEN代码生成器配置HET模块,在NHET08脚生成了一个频率为20KHZ的PWM波形,以下是我配置的图片

    编译后 ,调用自动生成的接口函数,如图

    在使用生成的接口函数时,形参“pwmDuty”只能输入0~100,我用示波器观测了一下波形,发现形参输入的数代表波形的实际占空比值,例如输入30…

  • RM48L952 I2C

    Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN, CONTROLSUITE

    請教有沒有RM48L952 I2C 例程,我用Halcogen產生的例程對週邊eeprom write/read,出來的資料在LSB(bit0)會錯誤,一直找不到問題~

    麻煩有例程可以提供一下,謝謝! 

  • 串口问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    有没有谁有串口发送的例程HALCOGEN里貌似没有串口设置啊

    板子:DRV8301-LS12-KIT

  • TMS570LS12的8301kit怎么使用?

    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, HALCOGEN, DRV8301

    我安装了光盘,但是里面的motorware没有打开方式。我使用的win10系统。

    HalCoGen生成的代码里面似乎没有电机控制的部分。

    GuiComposer里面不太清除应该打开哪个。

    直接给控制器上电,电机也没有反应。

    请问怎么入门?

  • HALCoGen EMAC Driver with lwIP Demonstration 读PHY ID不成功

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

    我从wiki上下载了HALCoGen EMAC Driver with lwIP Demonstration,  用他的demo 目标程序下载到TMS570LS3137 HDK板子里,读PHY ID不成功

    通过定位,看到hdkif_hw_init(struct netif *netif){}  函数 中443~447行一直跑不过去

    while ((phyID == 0) && (phyIdReadCount…

  • TMS570LS1227 使用 Fee驱动问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227

    在使用TMS570LS1227 内部Fee时,通过HALCoGen自动代码生成做测试时:

    1.若分配每个虚拟sector一个物理sector时,在相应block通过TI_Fee_WriteSync写入数据后,可以通过TI_Fee_format()正常格式化虚拟分区,通过查看内存数据已被格式化;

    2.当分配每个虚拟sector 2个连续物理sector时,在相应block通过TI_Fee_WriteSync写入数据后…

1 2 3 4 5 »