芯片:TMS570LS0914
现象:首先570程序用了一个GIO以90ms周期在固定翻转,然后注入了干扰后(干扰外部晶振),发现晶振出现了尖峰但是马山回到正常,但是此时GIO的翻转周期却变成了1500ms,足足慢了16.6倍左右,后查询手册中提到内部晶振(HF LPO)是9.6M,正常时候PLL是160M,160/9.6=16.6倍,跟实验现象完全吻合,所以目前确定570异常后自动切换回了内部晶振。
问题…
你好,
我在使用CCS编译程序后,使用XDS100v2仿真器烧写程序时出现invalid bank的问题,
使用的芯片为TMS570LS0914 ,flash内存范围为1MB,0x00100000.
出现图中所示的问题,0xC087F被映射到一个invalid bank。
应该如何解决?
大家好,
我在使用Flash F021库编程TMS570LS0914芯片。
进行了两次写入,第一次成功了,但是第二次失败了。
第一次写入的地址是0x00020000,长度是0x0FFC,也就是写入了4094个bytes。不是4096个bytes。
第二次写入的地址是0x00020FFE,也是写入4094个bytes,然后这一次写入出问题了,显示是写入成功,但是check的时候失败了,并且读内存的时候发现全部都是0xFFFFFFFF…
大家好,我想读一下tms570ls0914芯片的SPI1的寄存器的SPIFMT 的值,请问在debug模式下应该如何操作
现象 :
我先用HALCoGen配置了RTI Compare0(Period=1000ms)和RTI Compare1(Period=100us),并配置为IRQ。然后生成代码。
然后在生成的定时器0和定时器1中断函数里做如下操作:
关中断和开中断的原型如下(在sys_core.asm中):
发现当定时器1里面的计数器Time1_Cnt=10002的时候,再单步执行,当执行完912行的时候会进入_esmCcmErrorsClear_…
其中蓝色的是clk信号下面是代码及波形
大家好,我在配置tms570ls0914的spi通信,想要配置时钟极性和时钟相位,想设置为01模式。我在hal中配置好了,而且检查过mibspi.c的源码,确实是01模式,但是我在测试spi的clk波形发现clk信号在不传输的时候是高电平,波形有点像是11模式的波形,想请教一下大家这种问题会是什么原因造成的。