• 其他微控制器论坛

    Part Number: TMS570LS1227

    使用器件:TMS570LS1227

    场景:24路ADC数据采集,使用ADC1,Group1, 每1ms 24个通道进行一次采集

    问题:2#通道采集时,1#通道存在输入,则2#通道采集数据会增加50mv左右,但3#通道增加输入时,不会影响2#通道采集的数据

  • 关于TMS570LS1227中使用PWM触发ADC转换的问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    如题,请问如果想实现使用PWM的SOCA触发ADC的转换,ETPWM模块和ADC模块应该怎样配置?

  • TMS570LS1227一直复位。不能连接仿真器,怎样解决?

    第一次用TMS570

    用XDS100V2,不能连接。

    nRST电容接地,电阻上拉。nRST一直低。怎样排除。

    我想用内部10M晶振。排除外部晶振问题,可行否?

  • CCS6 导入TMS570LS1227 工程时,提示its compiler definition is not available. Please install the ARMv15.12 compiler

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    See details below.
    Error: Import failed for project 'dpp-qv' because its compiler definition is not available. Please install the ARMv15.12 compiler before importing this project - click 'View > CCS App Center…

  • 关于TMS570在上海区有没有技术支持

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

     准备用TMS570LS1227,还有些担心,比如说芯片的市场应用多不多,供货等问题,还有就是资料太少了,会增加开发难度。

    可以给个上海区的FAE电话吗,电话聊效率会高一些。

  • TMS570LS1227 关于IRQ FIQ中断问题的咨询

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    您好!

            我在使用TMS570LS1227的时候,关于IRQ跟FIQ有个疑问想咨询。

            1.  当前我将RTI Compare0设置为FIQ(1ms定时),CAN1 HIGH 设置为IRQ, 在程序里通过Can1 对收到的报文进行处理再响应。

    当我单次慢速(手点)收发报文的时候,程序是正常的,但是当我进行大量数据收发测试(1ms 上位机连续发100次)的时候,程序会进入 prefetchEntry 异常…

  • 请问TMS570LS1227芯片如何进入SLEEP状态,如何WAKE UP

    大家好!

    有没有小伙伴使用过TMS570芯片进入SLEEP状态,并在SLEEP状态下wake up。谢谢!

  • TMS570LS1227 SCI

    现在正在调试SCI—RS232配置如下图 但就是不发数据 请问哪里不对么

  • 在学习DRV8301 kit 控制无刷直流电机 速度控制模式下有个问题没懂

    Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS570LS1227

    请教TI员工:在C:\ti\Hercules\MotorWare\v1.0.3.03\sw\solutions\foc_encoder_speed\boards\drv8301kit_revD\hercules\tms570ls1227\projects\ccs5看这个程序控制电机在速度控制模式下PI调节时PID_run( ctrl->pidHandle_spd, ctrl->rmpCntl…

  • TMS570LS1227的ADC转换结果

     定义了一个16位的数组    AdcResult[16]  存放ADC的转换结果,初始化时使能了通道5 、7 、12这三个通道,。在转换完成后AdcResult[0]里面存放的是通道0的值还是通道5的值呢

  • TMS570 CAN 邮箱问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    最近在看TMS570LS1227  现在有一个问题 就是在CAN工作的时候我如何去判断当前邮箱的状态,比如当前邮箱正在发送数据被占用之类的,或者闲置。

  • TMS570系列CAN如何使用FIFO功能?

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    如题,现在项目用TMS570LS1227,如何实现CAN接收FIFO功能,怎么解决丢帧的问题?

  • F021 Flash API 调用报错

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    在CCS5.5中建立了TMS570LS1227芯片的工程,现在使用F021 API的库文件,打开FEE drive enable并且添加了库文件的路径之后,出现如下的错误:

    这应该是不兼容,但是不知道应该怎么解决?

  • TMS570LS1227使用EMIF配置外部SRAM问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    最近项目用到TMS570LS1227的EMIF功能,第一次接触求HAL中关于SRAM配置如何配置?附件中有SRAM资料(IDT70V25)。谢谢

  • TMS570LS1227关于EMIF控制和CAN控制的问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227

    最近公司要用MTS570LS1227开发产品,但是网上的资料特别少,想了解一下关于这两个方面的资料。

    第一、EMIF使用外部异步RAM的配置问题,配置完成后是否需要读函数或者写函数来调用数据还是说可以直接访问某个地址来读写?

    第二、关于CAN配置,怎么在函数里改变波特率?

  • tms570ls1227关于CAN通信和使用EMIF操作SRAM的问题

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    您好,我最近使用TMS570LS1227做一个项目,其中使用到了CAN和EMIF功能,由于第一次使用再加上网上资料很少,不明白这两个功能怎么实现,希望可以得到相关的资料。关于EMIF写入SRAM,是每次写入需要通过写函数写到SRAM地址还是可以在初次配置好后像写内部RAM一样直接保存变量信息到一个地址?

  • TMS570LS1227 使用 Fee驱动问题

    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227

    在使用TMS570LS1227 内部Fee时,通过HALCoGen自动代码生成做测试时:

    1.若分配每个虚拟sector一个物理sector时,在相应block通过TI_Fee_WriteSync写入数据后,可以通过TI_Fee_format()正常格式化虚拟分区,通过查看内存数据已被格式化;

    2.当分配每个虚拟sector 2个连续物理sector时,在相应block通过TI_Fee_WriteSync写入数据后…

  • TMS570LS1227 DCAN自检发送故障

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    TMS570LS1227 采用TI官网的发送测试程序。程序运行后发送一直不成功。

    调用canTransmit(canBASE_t *node, uint32 messageBox, const uint8 * data)函数,success 标志一直为0U

    发送程序一直进入未发送消息判断

    if ((node->TXRQx[regIndex] & bitIndex) != 0U)
    {
    success…

  • runtime期间拷贝flash的程序到ram

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    Dear experts

    我在用tms570ls1227作bootloader功能,我从网上找到了例程 processors.wiki.ti.com/.../TMS570_Hercules_MCU_Bootloader  

    第一个问题是,这个压缩软件的doc文件夹是空的,我找不到关于它这个例程的任何资料。

    第二我发现网址上有这句话 After HDK reset, the start-up code copies…

  • TMS570LS1227 如何使用J-Link下载?

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    在参照官方的方法:https://www.segger.com/ti-code-composer-studio.html

    添加了J-link的支持之后,发现还是无法下载!

    中间下载过程中显示擦除成功:

    但是下载失败:

    这个怎么解决?

     

  • 无法观测变量值

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TMS570LS1227, HALCOGEN

    在CCS6.0.1的环境下。DRV8301电机KIT,搭载tms570ls1227的控制芯片,再如Project之后,可以Debug,显示成功,然后按下Resume键之后,无法观测变量值

  • TMS570LS1227用graph显示电机速度变量值

      

    这个曲线界面一直没有反应,有的变量是一直是一条不变的直线,只有在我暂停运行程序之后会有一个变化值,但我希望的是全速运行时能实时变化,求解答~~仿真器是XDS100V2 USB Emulator

  • DRV8301-LS12-KIT,TMS570LS1227程序中观测expression的实时模式问题

  • TMS570LS12看门狗

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    各位大神,我的电源芯片用的是TPS65381,主控芯片是TMS570LS1227,电源芯片的看门狗在程序里已经设置并启用了,那570的看门狗要不要设置呢?

  • 定义局部变量造成的nERROR

    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

    各位好:

      TMS570LS1227初始化程序sys_startup.c (自动生成的代码)中,函数_c_int00()中有针对系统状态寄存器SYS_EXCEPTION、看门狗状态寄存器WATCHDOG_STATUS、esmREG->SR1[2]寄存器,这三个寄存器值的判断;

      因为无法在线修改这三个寄存器,导致无法模拟各种状态,自行定义三个变量,判断之前把寄存器值读取出来放在变量中,再拿变量去做判断…

1 2 3 4 5