This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
/*********************************************************
此为flash_writechar() 的子函数,将infoA段的数据复制到RAM中
********************************************************/
void flash_backup2RAM_char(unsigned int segment,unsigned char *array,int segsize)
{
unsigned char *ptr=(unsigned char *)segment;
int i;
for(i=0;i<segsize;i++)
{
array[i]=ptr[i];
}
}
void flash_writechar(unsigned int addr,unsigned char data)
{
unsigned char *flash_ptra;
unsigned char *flash_ptrb;
unsigned char backuparray[32];
int i;
flash_ptra=(unsigned char *)0x1080;
flash_ptrb=backuparray;
flash_backup2RAM_char(flash_saveaddr,backuparray,32);
FCTL1=FWKEY+ERASE;
FCTL3=FWKEY;
_DINT();
*flash_ptra=0;
while(FCTL3&BUSY);
FCTL1=FWKEY+WRT;
for(i=0;i<MAX_DATA_NUM;i++)
{
if(i==addr)
{
*flash_ptra++=data;
while(FCTL3&BUSY);
flash_ptrb++;
}
else
{
*flash_ptra++=*flash_ptrb++;
while(FCTL3&BUSY);
}
}
FCTL1=FWKEY;
FCTL3=FWKEY+LOCK;
_EINT();
}
例如:
void main()
{
flash_writechar(addr_gaoya,0x02);
}
调试的时候,全速运行以上主函数,能成功在0x1080偏移量为addr_gaoya的地址上写入0x02 ;
但
void main()
{
flash_writechar(addr_gaoya,0x02);
flash_writechar(addr_default,0x05);
_NOP();
}
调试的时候,全速运行以上主函数,则无法在以上两个任意一个地址写入任意一个数(即0x1080,infoA段上仍然全是FF)。如果在下一句的_NOP();处设置断点,
全速运行后到达不了该断点处。
PS: IAR里的opinion里的FET Debugger里的“erase main memory” 与“erase main and information memory”选项 都已尝试过。
求解惑
Lina Lian,你好!这个flash_writechar()函数里,已有对infoA段进行erase的操作。 先将infoA段的数据复制到RAM里,然后擦除infoA段,然后将复制到RAM的数据与需要更改的数据一并写入infoA段里。
FCTL1=FWKEY+ERASE;
FCTL3=FWKEY;
_DINT();
*flash_ptra=0;
while(FCTL3&BUSY);
这个是flash_writechar()函数里,对infoA段进行erase的代码。
补充:
void flash_init(void)
{
FCTL2=FWKEY+FSSEL_2+FN4+FN2+FN1;
}
这是对flash的时钟进行设置的函数
弄好了
因为是FLASH时钟频率设置这个函数我写在后面去了,所以一开始erase写入什么的,都还没有对FLASH时钟频率进行设定
自然出了问题
flash的擦除最小是以segment为单位的,不同device,segment大小是不同的。