This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我在使用MSP-GANG烧程序时,遇到问题,麻烦帮忙看看,谢谢!

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5171, MSP-GANG

目前已经进入量产阶段,芯片为MSP430F5171。

在使用SBW接口进行烧写时,没有问题;但Secure Enable后,就不能再利用SBW接口烧入程序了(程序需要更新)。

然后改用BSL接口,根据MSP-GANG的User's Guide的Figure 5-6. BSL Connection Schematic,将MSP430F5171的TX、RX分别连接到排插的12、14脚,烧录失败,不能连接到CPU(connect X).

然后调换TX、RX的连接,同样失败;换回开始的连接。

再将TCK连接到F5171的TCK引脚,还是不行。

目前来看,是否为连接的问题或其它设置问题?

非常感谢!

  • 你好!

    1)MSP-GANG的Secure Enable开启后,在这次程序烧写完成后,MSP-GANG会把MCU的JTAG熔丝烧断,MCU就不能再通过JTAG(SBW)口进行程序的读出和更新了。

    2)BSL的连线请见下表:

  • Hi Hardy,

    非常感谢你的回复!

    但遗憾的是我还没能搞定BSL下载,呵呵

    根据你提供的Table 7,

    我将F5171的VCC、VSS连接到MSP-GANG 14PIN接口的2(Vcc/Vcc sense)、9(GND)脚;

    F5171的P3.7、P3.6连接到MSP-GANG 14PIN接口的12(BSL-Tx)、14(BSL-Rx)脚;

    F5171的TEST/SBWTCK(QFN pin 32)、RST/NMI/SBWTDIO(pin 33)连接到MSP-GANG 14PIN接口的7(TCK)、11(RST)脚;

    烧录程序失败,Connect Fail!

    将F5171的TEST/SBWTCK(QFN pin 32)连接到MSP-GANG 14PIN接口的8(TEST/Vpp)脚后,能Connect,然后Erase Faul,参考附件。

    附件是MSP-GAIN上的BSL Connection Schematic,供你参考。

     

    你看是否是我的连接有错误或其它?

    另外,你可不可以帮忙将连接方式这样说明一下:F5171的xx连接到MPS-GANG的xx。

    再次感谢!

  • 目标芯片是否是由GANG430来供电,如果是,对目标板另外独立供电试试。

  • 对目标板另外独立供电也不行,现在目标板上只有一个F5171,没有其它的器件了。

  • Hi Hardy,

    能否帮忙再看看具体的连接是否有错?

    谢谢!!!

  • electing image #1...Done
    Reading Image data ...Done
    Reading Label ...Done
    =========================
    Executing Main Process...
    .............
      2 : Get Password
      3 : init target
      4 : Loading FBSL
    ERROR 68: FBSL initialization error
    Failed
    ERROR 68: FBSL initialization error

    提示上面的错误,不知道是哪里的问题?

  • 找到原因了,是MSP-GANG软件的问题。

    我下载了最新版本的软件(01.01.04.00),就可以了。

    谢谢你们的回复!