This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前已经进入量产阶段,芯片为MSP430F5171。
在使用SBW接口进行烧写时,没有问题;但Secure Enable后,就不能再利用SBW接口烧入程序了(程序需要更新)。
然后改用BSL接口,根据MSP-GANG的User's Guide的Figure 5-6. BSL Connection Schematic,将MSP430F5171的TX、RX分别连接到排插的12、14脚,烧录失败,不能连接到CPU(connect X).
然后调换TX、RX的连接,同样失败;换回开始的连接。
再将TCK连接到F5171的TCK引脚,还是不行。
目前来看,是否为连接的问题或其它设置问题?
非常感谢!
Hi Hardy,
非常感谢你的回复!
但遗憾的是我还没能搞定BSL下载,呵呵
根据你提供的Table 7,
我将F5171的VCC、VSS连接到MSP-GANG 14PIN接口的2(Vcc/Vcc sense)、9(GND)脚;
F5171的P3.7、P3.6连接到MSP-GANG 14PIN接口的12(BSL-Tx)、14(BSL-Rx)脚;
F5171的TEST/SBWTCK(QFN pin 32)、RST/NMI/SBWTDIO(pin 33)连接到MSP-GANG 14PIN接口的7(TCK)、11(RST)脚;
烧录程序失败,Connect Fail!
将F5171的TEST/SBWTCK(QFN pin 32)连接到MSP-GANG 14PIN接口的8(TEST/Vpp)脚后,能Connect,然后Erase Faul,参考附件。
附件是MSP-GAIN上的BSL Connection Schematic,供你参考。
你看是否是我的连接有错误或其它?
另外,你可不可以帮忙将连接方式这样说明一下:F5171的xx连接到MPS-GANG的xx。
再次感谢!
electing image #1...Done
Reading Image data ...Done
Reading Label ...Done
=========================
Executing Main Process...
.............
2 : Get Password
3 : init target
4 : Loading FBSL
ERROR 68: FBSL initialization error
Failed
ERROR 68: FBSL initialization error
提示上面的错误,不知道是哪里的问题?