目前已经进入量产阶段,芯片为MSP430F5171。
在使用SBW接口进行烧写时,没有问题;但Secure Enable后,就不能再利用SBW接口烧入程序了(程序需要更新)。
然后改用BSL接口,根据MSP-GANG的User's Guide的Figure 5-6. BSL Connection Schematic,将MSP430F5171的TX、RX分别连接到排插的12、14脚,烧录失败,不能连接到CPU(connect X).
然后调换TX、RX的连接,同样失败;换回开始的连接。
再将TCK连接到F5171的TCK引脚,还是不行。
目前来看,是否为连接的问题或其它设置问题?
非常感谢!