• MSP430F6638: 评估板想要烧录程序但烧不进去

    Part Number: MSP430F6638

    如图,使用华清远见的评估板下载程序时,配置如下,但是要烧录调试的时候就会出现这种情况:

    设备管理器能看到该驱动,但是始终烧不进去

  • MSP430F6638: CCS烧录程序出错 MSP430: Error initializing emulator: Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port

    Part Number: MSP430F6638

    之前都是可以正常烧录程序,第二天使用的时候突然显示这个错误,按照论坛上面卸载驱动重新扫描试过了没用,重新安装CCS也没用,重新安装驱动也没有用。

    电脑是realmebook windows11 处理器 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz

  • MSP430F6638: 求解

    Part Number: MSP430F6638

  • MSP430F6638: HC05蓝牙端口作从机无法在单片机上接收数据

    Part Number: MSP430F6638

    将HC05蓝牙模块连接到MSP430端口无法接收主机数据,但蓝牙从机连接到电脑上是可以接收到主机的数据的

    从机端口代码:

    #include "driverlib.h" bool UART_Init(uint16_t baseAddress, uint32_t Baudrate) { float UART_Temp = 0; USCI_A_UART_initParam huart = {0}; if(baseAddress…

  • MSP430F6638: 内DVCC是否都联通?

    Part Number: MSP430F6638

    MSP430F6638每一个DVCC引脚是否都需要接电源,AVCC呢和AVSS呢?  它们在芯片内部是否是连通的?   如果有几个AVCC或DVCC不连接,芯片是否还可以正常使用?

  • msp430f6638的TFT LCD屏幕显示问题

    烧入示例代码,显示正常:

    如下:

    开关电源后,显示屏白屏不在显示,如下:

    请问一下,这是怎么回事,调试模式下全速运行成功,开关电源重启后却显示白屏。如何解决?望各位指点一二

  • MSP430F6638的开发板上的TFT屏幕和CC1101共用同一个SPI接口,怎么分时复用这两个模块?

    Other Parts Discussed in Thread: CC1101

    TFT屏幕和CC1101公用同一个SPI接口,怎么分开用这两个模块?

  • msp430f6638教学开发系统

    想问问msp430教学开发系统,实验指导书上的那些程序资源在哪可以找到?

  • MSP430F6638TFT彩屏实验,不能正常显示,一直处于黑屏状态,程序好像一直在initTFT程序中

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

    编译MSP430F6638的TFT彩屏实验是出现警告:This project was created using a version of compiler that is not currently installed: 4.0.0 [MSP430]. Another version of the compiler will be used during build: 4.1.5. Please install…

  • msp430f6638的单片机用定时器比较中断对xt2进行4分频,下面的程序对不对?

    int main(void)
    {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
    UCSCTL6&=~XT2OFF;
    UCSCTL6|=XT2DRIVE_3;
    UCSCTL4|=SELM_5+SELS_5+SELA_5;
    P3DIR |= BIT1; // P3.1 output
    P3SEL |= BIT1; // P3.1 option select
    TA1CCTL0 = OUTMOD_4; // CCR0 toggle mode
    TA1CCR0 = 2;
    TA1CTL…

  • 我在使用MSP430F6638 使用CCS5 无法烧录程序

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638, MSP-EXP430F5529LP

    我在使用MSP430F6638 使用CCS5 无法烧录程序

    MSP430: Trouble Writing Memory Block at 0x8000 on Page 0 of Length 0x22: Could not erase device memory
    MSP430: GEL: File: F:\EE\TI\workspace\LED_test1\Debug\LED_test1…

  • MSP430F6638的RESET脚电平为0V时,芯片不复位,求教?

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

    我的MSP430F6638板子上自带板载仿真器,仿真器部分电路和TI官网的5529开发板一样

    MSP430F6638工作电压3.3V

    通过板载仿真器供电时,6638的TEST脚为2.8V,  RESET脚为3.3V

    按下复位键时,RESET脚被拉低为0V,但是此时6638正常工作,没有被复位,

    请问这是什么问题呢?

    顺便,如果仍通过,板载仿真器供电,6638工作电压3.3V

    但是此时如果将TEST的跳线拔除,

  • MSP430F6638的TFT显示屏的问题

    TI的试验箱,然后根据官网下载的例程,这个程序一直都显示有错误,有没有人把这个在IAR环境下 做成功了,或者对这方面有经验,请帮忙。谢谢了

  • MSP430F6638 DY-FFTB6638 试验箱 存储图片问题

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

    MSP430F6638 DY-FFTB6638 试验箱 存储图片问题

    用LCD_TFT_STRING  显示一张240*320的图片需要存入const unsigned int Image[]={.....}

    每次将它填进去以后,显示就完全不正常了。就连原来可以显示TI或者德州仪器的字样都不显示了。

    而且屏幕被不停的刷新。

    经测试最大可以写进一个110*110的图片,能够正常显示。

    .text 小于32768 貌似就可以…

  • 用msp430f6638的定时器问题

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

    选择MCLK作为 msp430f6638的时钟 ,并输出 。。在芯片上没有定义好的MCLK的输出 引脚,所以想请问一下。

  • MSP430F6638怎么输出有限个PWM波

         比如我想输出1000个脉冲    如何用PWM来控制呢?

  • MSP430F6638与蓝牙串口通信

    我准备用蓝牙做一个和安卓手机通信的软件,用来控制小车,用的是TI提供的开发板还有HC05蓝牙模块,在IAR下进行编写,但是蓝牙和430一直不能通,我测试过蓝牙模块是没有问题的,请问我应该怎么解决这个问题

    我的串口设置函数是这么写的,会不会这里有问题

    while(BAKCTL & LOCKIO)    // Unlock XT1 pins for operation
    BAKCTL &= ~(LOCKIO);
    P4DIR|=BIT1;
    P4OUT|=BIT1;
    UCSCTL6 &= ~…

  • 关于ccs工程移植问题

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638, CC3100, MSP430F5529

    我有一个msp430f5529的工程,想把它移植到msp430f6638上,工程该怎么改,该工程为与cc3100相关的getting_started_with_wlan_station,工程内容如附件中所示

  • MSP430F6638实验指导书_v1.1

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

    MSP430F6638 教学开发系统由主板及电池板、键盘板、电机板3 个子板构成。系统核
    心CPU 采用TI 公司MSP430 系列16 位超低功耗MCU 中最新的F6638 芯片,系统还拥有
    丰富的外设资源与接口,不但可以作为单片机实验教学平台,还可以作为工业控制、无线射
    频应用、物联网系统等开发与评估平台使用。

    http://www.deyisupport.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/55/5224.MSP430F6638_9E5B8C9A0763FC5B664E5F00_v1.1.pdf

  • 求助 编译器

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

       MSP430F6638 可以用IAR做软件编程吗 ?怎么做 ,不用CCS可以吗?

  • 求助 关于 MSP430F6638的库文件

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

     我用IAR编程,但是没有相关例程,和相应的头文件,官网只给出了汇编格式的,没有给C语言格式的。怎么办?

  • DY-FFTB6638板载仿真器仿真msp430g2755问题

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638, MSP430G2755, MSP430G2553

    在launchpad将RST、TEST引脚引出并成功仿真28Pin     msp430g2553但是仿真msp430g2755一直不成功之后,又试了TI大学计划提供的msp430f6638的试验箱。

    首先是msp430g2553

    图中有4根线,分别是VCC,GND,RST,TEST。仿真msp430g2553成功。

    以下是msp430g2755

    图中有6根线,分别是DVCC…

  • msp430f6638 如何理解“解锁XT1引脚”?

    程序如下:

    while(BAKCTL & LOCKIO) // 解锁XT1引脚

    BAKCTL &= ~(LOCKIO);

    是实现BAKCTL中LOCKBAK位置零,使得Backup subsystem not locked,这和解锁XTI引脚有何关系?

  • 求助!有关msp430f6638的BAKCTL寄存器LOCKBAK位的问题

    Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

    请问msp430f6638的BAKCTL寄存器LOCKBAK上电后有时置位有时清零,为什么?有什么原则?

  • msp430f6638 COMPB 中设置CBMRVS=0时,在实际中有何意义?

    麻烦有过实际应用的大家给介绍介绍

1 2 3 4 5 »