Other Parts Discussed in Thread: TM4C1232D5PM, EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PM, TM4C123AH6PM
TIVA版块建议置顶的帖子
更新
1.关于TM4第一脚在哪里的问题
www.deyisupport.com/.../77631.aspx
1.用TM4C1232D5PM设计了一块电路板,不能使用LM Flash Programmer通过USB下载程序
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/70308.aspx
TIVA分类问题汇总
时钟问题
- Tiva 库文件bug 帮忙看一下?
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/64190.aspx
- EK-TM4C123GXL的时钟问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/72557.aspx
- 关于TM4C129时钟设置问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/66569.aspx
- 系统时钟设置的相关疑问
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/68987.aspx
MPU6050陀螺仪问题
- TM4C123GxL MPU6050读出陀螺仪和加速度计的值全为0
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/59723.aspx
2.
GPIO配置问题
- 配置GPIO引脚模式时为什么会进入FaultISR!!!!
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/68496.aspx
- 关于TM4C123GH6PM把引脚挂AHB总线上导致程序进入FaultISR的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/68582.aspx
- GPIO问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/48785.aspx
- EK-TM4C123GXL执行过程中会进入无缘无故进入中断
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/66805.aspx
- 关于TM4C123AH6PM的PD7口为何不能进入中断的问题!
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/45634.aspx
- tm4c123gxl锁死了
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/54312.aspx
- TM4C123G PF0管脚不能输出PWM
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/58708.aspx
UART问题
- UART中断接受数据为什么会卡死在FaultISR函数里?
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/68405.aspx
SPI问题
定时器问题
- 关于TIVA C Launchpad 定时器计时捕获模式的一个问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/68381.aspx
I2C问题
- tm4c123g launchpad i2c 的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/65893.aspx
- TM4C1231 I2C0使用问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/65341.aspx
休眠模块的问题
- Tiva 系列MCU 的hibernate 不能正常工作
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/44907.aspx
2.
ADC问题
- TM4C123 系列ADC配置
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/66087.aspx
- 关于ADCSequenceStepConfigure()函数
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/24764.aspx
CAN总线问题
- 求M3/M4 单芯片CAN收发初始化配置程序。
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/52829.aspx
- TIVA WARE TM4C123GH6PM 套装 linking的出错,试了几个案例
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/66888.aspx
有关库函数和编译器的问题
- 如何查看库函数的原代码
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/65681.asp
- CCS编译TIVA TM4C123GLaunchPad例程问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/67570.aspx
- 在工程里新建了一个C和它的头文件,编译的时候没有错误,但是下载提示找不到out文件,删掉添加的文件后下载就没问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/70123.aspx
- 我的代码编译没有problem,我的project设置是按照tiva Claunchpad教程的设置的
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/66490.aspx
- 发现2.1.0.12573版本Tiva外设库存在错误(使用的是官方\examples\peripherals提供的代码,而改成ROM中的函数则无问题)
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/68710.aspx
- TIVA WARE TM4C123GH6PM 套装 linking的出错,试了几个案例
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/66888.aspx
- 求助,跟着TIVA C launchpad入门课程设置的CCSV5.4,编译时pin_map.h出了问题,只要宏定义的在pin_map.h中超过了几千行的,都提示错误,但是在pin_map.h中能找到对应的定义
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/66587.aspx
- Tiva LaunchPad自带例程不好使呀
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/71886.aspx
- 串口问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/61865.aspx
- 为什么我用的tivaware里面的API显示不认识那些函数????我在include路径里包含了TIVAWARE,而且编译的时候函数名也变成了紫色
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/67900.aspx
- window 7 64bit安装虚拟串口不成功
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/69665.aspx
- TM4C123G-lauchpad 软件安装问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/67971.aspx
中断问题
- TM4C123GXL中断向量问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/62798.aspx
LM Flash Programmer和BootLoader下载
1.用TM4C1232D5PM设计了一块电路板,不能使用LM Flash Programmer通过USB下载程序
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/70308.aspx
2. 关于CORTEX-M4的BOOTLOADER的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/31691.aspx
3.关于TM4C129 擦除后用LM flash grogrammer 串口下载程序的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/71978.aspx
- 求教Tiva BootLoader
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/tiva_arm_cortex/f/96/t/61154.aspx