各位TI的大佬们好:
目前遇到的问题是在DOA FFT前,想做一个矩阵相乘的操作,但是把系数放到HWA_MULT_RAM里面生成的角度谱和在外面做矩阵相乘生成的角度谱完全不一致。
以下是我矩阵相乘相关的配置:
请帮忙看看是否哪里配置有问题,或者漏配,谢谢!
--Toly
各位TI的大佬们好:
目前遇到的问题是在DOA FFT前,想做一个矩阵相乘的操作,但是把系数放到HWA_MULT_RAM里面生成的角度谱和在外面做矩阵相乘生成的角度谱完全不一致。
以下是我矩阵相乘相关的配置:
请帮忙看看是否哪里配置有问题,或者漏配,谢谢!
--Toly
我配置了一个这样的波形,profileCfg 0.0000 76.0000 10.0000 5.0000 20.00 0.0000 0.0000 30.0000 0.0000 336.0000 22500.0000 0.0000 0.0000 30.0000,
其中idleTime=10,adcStartTime=5,rampEndTime=20,AdcSamplestime通过计算约为14.9us,这样rampEndTime>adcStartTime+AdcSamplestime…
1、DP83TC812x-Q1的驱动在官网中没有找到,DP83TC812x-Q1有相关驱动吗?
2、每一片AM2732的MAC地址是不是都是不同的?如何获取AM2732的MAC地址?
你好 请问我配置为上述硬件触发,但是hwa的 NUMLOOPS DONE INTERRUPT 中断不起作用 ,我把numloop配置为1 才会进回调函数 ,我用的是以下的版本库,请问有什么办法能解决这个问题吗?或者给一些关于csi硬件触发如何使用的相关资料,感谢
Dear expert,
When testing the am2732 mcal ethernet module, it was found that frame loss occurs when the ethernet frame is less than or equal to 64 bytes.
However, the number of times the ethernet transmit interrupt is normal.
For example…
你好。
data sheet第60页,外部时钟的指标要求如下:
时钟信号的低电平最高0.02V,很难做到。相位噪声的指标要求也非常高,找不到能满足要求的晶振。
请问数据表是否有误?有没有推荐的晶振型号?
谢谢。
关于AM2732+2*AWR2243的问题,在贵司www.ti.com/.../TIDA-020047 的介绍中有
MCU-PLUS-SDK-AM273X和 MMWAVE-MCUPLUS-SDK哪一套SDK是适用于级联方案的,有没有关于级联方案的相关资料(配置,编译等等)
您好,我在使用官方提供的TIDA-020047资料,自制的电路板,在采集RD数据时,出现如图的问题,请问是什么原因?
采集环境如图:
你好,工程师
我在配置HWA Paramset时遇到了困难。我配置了PING-PONG两组HWA Paramset,在对配置的paramset的功能测试完毕后,在此基础上尝试增加CFAR的功能。我对PING路和PONG路都各自增加了两组cfar的HWA paramset,第一组CFAR用于输出参考噪声和CUT的能量,用于后续目标信噪比的计算;第二组CFAR则用于输出目标的位置索引。此时我发现程序无法正常运行;如果只运行任意一组CFAR paramset而注释掉另外一组CFAR…
你好,工程师
我在使用am2732开发板进行HWA相关功能的开发。我将HWA的Paramset的触发方式设置为HWA_TRIG_MODE_DMA,loopCnt为4;在使用CCS进行Debug的过程中发现这组paramset可以由DMA触发,并且正常完成第一个loop的处理,然后由EDMA将数据从hwa membank搬移到L3上,然后由该EDMA触发chain的EDMA通道搬移第二个loop需要的数据到HWA的membank中。在CCS上通过内存查看,第二个loop的数据已经成功搬移到HWA的membank中了…
参考EVMAM2732的仿真接口原理图,自己设计只使用4根线作为仿真器连接,分别是TCK、TDI、TDO、TMS,用仿真器连接时,CCS出现线路断开的错误,请问如何解决?仿真器只连4根线不行吗?
EVMAM2732的仿真接口原理图如下:
,
代码中shuffleRAM数值的大小为什么是NUM_DDMA_BANDS + 8U + (NUM_RXANT * NUM_TXANT_AZIM)(对应数值是8+8+8*5),并且对数组赋值时0—7为{0,32*1,32*2,......,32*7},8~15未赋值,16~55为
{ 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16,
17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 32,
33, 34, 35…