• TMS570LC4357: 当前使用官方开发板LAUNCHXL2-570LC43B,开发工具使用ccs12.2.0.00009,如何使用segger jlink进行调试?

    Part Number: TMS570LC4357
    Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

    当前安装JLINKV7.80d,使用jlink commander设置speed 为1000,选择CPU为R5,使用connect进行连接后,JLINK提示如下:

    请问如何才能让JLINK识别到我们的TMS570LC4357的CPU调试接口?

    当在CCS中选择JLINK进行调试时,当前选择使用eflash启动或SRAM启动,JLINK的脚本文件需要具体有哪些操作…

  • TMS570LS0714: N2HET 模拟 SCI

    Part Number: TMS570LS0714

    尊敬的TI团队

    我使用的板卡是TMS570LC4357HDK,板卡上的串口已经用完了,所以想要在模拟一个出来,查阅论坛都说用het来模拟,我引用的链接中的内容能否直接用于我的板卡,还有就是,我没有权限下载引用链接中的文件,请问可以帮忙提供下N2HET 模拟 SCI的示例吗?期待您的回复,谢谢。

  • TMS570LC4357: API 解答论坛

    Part Number: TMS570LC4357

    void main(void)
    {
    _mpuDisable_();
    _mpuInit_();
    _mpuEnable_();
    gioInit();
    hetInit();
    emif_ASYNC1Init();
    emif_ASYNC2Init();
    emif_ASYNC3Init();

    SYS_S_InitRti();/*初始化实时中断*/
    /*先清一次狗,下次清就要约1秒了*/
    gioSetBit(gioPORTB, 7, 0);
    SYS_Delay…

  • TMS570LC4357: 内部flash操作擦写读,操作函数第二轮赋值,不能擦除第一轮读过的地址数据

    Part Number: TMS570LC4357

    void main(void)
    {
    _mpuDisable_();
    _mpuInit_();
    _mpuEnable_();
    gioInit();
    hetInit();
    emif_ASYNC1Init();
    emif_ASYNC2Init();
    emif_ASYNC3Init();

    SYS_S_InitRti();/*初始化实时中断*/
    /*先清一次狗,下次清就要约1秒了*/
    gioSetBit(gioPORTB, 7, 0);
    SYS_Delay…

  • TMS570LC4357: 内部flash操作擦写读,操作函数第二轮赋值,不能擦除第一轮读过的地址数据;debug仿真复位后才可以看到状态

    Part Number: TMS570LC4357

    void main(void)
    {
    _mpuDisable_();
    _mpuInit_();
    _mpuEnable_();
    gioInit();
    hetInit();
    emif_ASYNC1Init();
    emif_ASYNC2Init();
    emif_ASYNC3Init();

    SYS_S_InitRti();/*初始化实时中断*/
    /*先清一次狗,下次清就要约1秒了*/
    gioSetBit(gioPORTB, 7, 0);
    SYS_Delay…

  • TMS570LC4357: MAC

    Part Number: TMS570LC4357

    各位专家您好,在使用官方案例example_EMAC_Loopback_TxRx.c时,在调试过程中一直卡在这个地方,请各位专家给予指导,谢谢

  • TMS570LC4357: TMS5704357BZWTQQ1如何 由debug模式应用变更到release模式

    Part Number: TMS570LC4357

    我们系统采用了TI公司的TMS5704357BZWTQQ1 ARMCPU。目前已采购了5000多片用于系统。目前,我们系统工作在debug模式,其中self_test部分也是debug模式应用。我们希望变更到release模式。目前TI提供的开发系统只能用debug模式。请提供技术和售后支持,以帮助我们完成release模式升级。我公司邮箱:xiexuhui@csjroh.com,电话:18684825315。
    Best Regards

  • TMS570LS1227: 如何记录_c_int00里通过selftestFailNotification报的故障?

    Part Number: TMS570LS1227
    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    我看到HalCoGen自动生成的代码中,初始化函数_c_int00执行了一些自检程序,有些地方会通过selftestFailNotification等回调汇报故障,因此希望能记录这些故障并向外报警。

    我尝试在selftestFailNotification中把故障记录到全局变量中,等初始化完成再通信出来,但发现即使模拟触发了故障,回调被执行,main()开始时故障变量仍然会变为无故障的0值…

  • TMDX570LC43HDK: 将固件分为引导程序和用户程序

    Part Number: TMDX570LC43HDK
    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

    您好,目前我们有一个需求,需要将固件分为引导程序和用户程序,引导程序只做最基本的初始化操作(最小代码),其他的工作由用户程序去做,引导程序放在片内的4MB FLASH中,用户程序放在片外的EMIF MRAM中,还需要在MRAM中分区域放3份用户程序来进行三模(三取一)加载启动,请问此MCU支持这样启动吗?
    如果支持,怎么实现对外挂的MRAM进行烧写动作…

  • TMS570LS3137: 怎么配置bootloader

    Part Number: TMS570LS3137

    您好,我现在将新代码存在程序运行的自定义fifo里,请问怎么把它从fifo放入引导程序处,让程序更新?代码要转化成什么格式存入fifo?

  • TMS570LC4357: 关于在外部SDRAM运行bin文件的链接问题。

    Part Number: TMS570LC4357

    目前使用自己写的bootloader已经能够将程序(bin文件)加载到外部sdram中,但是关于中断向量 0x00 - 0x1c的加载和映射还有一些问题,因为不能够将中断向量单独放在flash原来的地址上,想询问一下有什么比较好的处理方式,程序是放在SPI flash中的,准备加载到sdram 0x8000 0000使用。格式为bin文件。

    bin文件该如何链接?或者说有什么更好的处理方式?

  • TMS570LC4357: How CAN communicates properly with external debugging tools

    Part Number: TMS570LC4357
    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

    This is  my test code:

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    /** @file HL_sys_main.c
    * @brief Application main file
    * @date 11-Dec-2018
    * @version 04.07.01
    *
    * This file contains an empty main function,
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • TMS570LC4357: Arm Hex Utility 生成的bin文件内容错位问题

    Part Number: TMS570LC4357
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    编译器版本为: TI v20.2.7.LTS

    我这里使用.out文件输出到.bin文件后,bin文件使用UniFlash烧录到芯片上之后,固件无法正常工作。

    开始尝试分析bin文件内容:

    ArmHex工具输出bin文件部分相关的参数配置如下:

    Fullscreen
    1
    --fill=0xFF --map="xxx.map" --romwidth=32 --diag_wrap=off --binary…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • TMS570LC4357: __attribute__((used)) 无法生效问题

    Part Number: TMS570LC4357

    请教一些关于链接器的问题。

    例如我在代码里用__attribute__方法声明了一个变量,并给它归类到名叫"test"的section里:但是目前这个变量并没有在函数内调用过。

    Fullscreen
    1
    static __attribute__((used, section("test"))) int attribute_test_var = 0;
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

    然后在 cmd文件的 SECTIONS字段内添加对应section的描述。并在链接脚本里添加两个变量观察该section的首位地址…

  • LAUNCHXL2-570LC43: TMS570LC4357 的开发板在使用 TMS570LC_FreeRTOS_LWIP 工程时有问题 无法获取正确的phyID

    Part Number: LAUNCHXL2-570LC43
    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

    1、硬件:LAUNCHXL2-570LC43

    代码是论坛推荐的 TMS570LC4357_FreeRTOS_LWIP 代码修改的  但是在执行到获取phyID的时候一直是0。如下图

    我也检查了 PINMUX 的配置 都是没问题的  (同样的PINMUX配置  使用裸机+LWIP 是能工作的  但是加上RTOS 有问题)

    我的测试代码也上传了  。麻烦帮我看下是哪里出了问题…

  • TMS570LC4357: 有最新的TMS570LC43 SafetyMCU_bootloader 的官方历程吗?

    Part Number: TMS570LC4357

    1、能否发下最新的TMS570LC43 SafetyMCU_bootloader官方历程

    2、是否有最新的能配合SafetyMCU_bootloader 例程的  app应用实例,最好是带rtos系统的

    3、官方的例程是如何找到的 ,很多只在论坛看到下载包,官方没有下载渠道吗?

  • TMS570LC4357: TMS570LC4357PIN TO PIN替代问题

    Part Number: TMS570LC4357
    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3134, TMS570LS3137

    问下TMS570系列可以向下PIN TO PIN替代吗,比如我硬件设计用的是TMS570LC4357可以替换成TMS570LS3134,看手册相同的管脚定义是一样的,有人替换使用过吗?谢谢啦

  • TMS570LC4357: 备用TMS570通过JTAG烧写主用TMS570的program flash

    Part Number: TMS570LC4357

    我们的设计中没有使用仿真器,想通过备用TMS570的gpio为主用TMS570的program flash烧录二进制

    请问:

    1、这种方案是否能走得通?

    2、由于我对jtag并不熟悉,希望您能够提供一些实现思路,或者提供一些相应的资料

  • TMS570LC4357: TMS570LC4357 LWIP RMII PING 问题

    Part Number: TMS570LC4357

    TMS570LC4357移植了LWIP,使用RMII模式,用网线直连电脑。用电脑一直发ping包,给单板

    EMAC收到的数据,是存在8K的CPPI RAM里了,这个RAM的地址是0xFC52_0000

    如何解析这个地址上的数据,是否正确

  • TMS570LC4357: TMS570LC4357 LWIP RMII PING 问题

    Part Number: TMS570LC4357

    现在遇到了一个问题。TMS570LC4357移植了LWIP,使用RMII模式,用网线直连电脑。用电脑一直发ping包,给单板。查看单板上的EMAC寄存器,RXFRAGMENTS寄存器一直增加,证明EMAC有收到数据。但是RXGOODFRAMS寄存器一直是0,这应该如何排查问题?可能是哪里出问题。

    当使用RMII模式时,EMAC模块的时钟应该设置为多少频率?

    望解答,十分感谢

  • TMS570LC4357: We have adopted the RMII mode circuit design for the Ethernet interface from the TMS570LC4357 HDK development board. However, we are unable to ping the computer host.

    Part Number: TMS570LC4357

    We are using the official software version v00.04.00, and the configuration in the HCG is as follows:

    1、Pin Muxing

    2、Input Pin Muxing

    3、Special Pin Muxing

    4、EMAC Configuration

    5、VIM Channel 64-95

    6、VIM RAM

    7、GCM

  • TMS570LC4357: 关于EMAC驱动EMACSwizzleData问题

    Part Number: TMS570LC4357
    Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

          您好,目前我在开发TMS570LC4357的EMAC模块驱动,我首先使用HALCoGen生成驱动代码,发现HL_emac.c驱动代码里有一个函数EMACSwizzleData,

    我对比了HALCoGen生成的TMS570LS3137的EMAC驱动代码,发现没有函数EMACSwizzleData,请问3137和4357在写EMAC…

  • TMS570LC4357: 在Flash擦写的同时执行(POM相关)

    Part Number: TMS570LC4357

    当前我在片内Flash的Bank 0和Bank 1放两个软件版本(两个软件映像, software image),且这两个软件版本共同使用一个异常向量表(从0x0开始)。

    两个软件版本彼此互相升级(直接擦除并写入),在升级过程中不会关中断。

    在Bank 0的软件版本升级在Bank 1中的软件版本不会有问题,但在Bank 1中的软件版本升级在Bank 0中的软件版本时无法使用中断,因为无法在擦写Bank 0的同时执行异常向量表的代码


    当前我们想使用片内flash的pom机制…

  • TMS570LC4357: TMS570LC43

    Part Number: TMS570LC4357

    MibSPI 的TGxCTRL【29】 寄存器的PRST位的含义(参考手册1583页),当其为0是,传输优先,因为这个bit 对level-trigger 信号有关,如果一直在传输,肯定level 信号一直触发,还有传输再触发,感觉这个描述有问题,麻烦帮助回答下,谢谢

  • TMS570LC4357: N2HET同步问题

    Part Number: TMS570LC4357

    在 TMS570lc4357手册中,有如下关于2个N2HET 重新同步的功能。主机怎样配置才会向从机再次发起重新同步信号?

    7.6.4 N2HET1-N2HET2 Interconnections
    In some applications the N2HET resolutions must be synchronized. Some other applications require a
    single time base to be used…

1 2 3 4 5 »