• MSPM0G3507: MSPM0G3507 does not work properly after compiling and downloading a C++ program

    Part Number: MSPM0G3507
    After downloading a C++ program and resetting the MSPM0G3507, the program did not run again.
    I've confirmed that it was downloaded to the MSPM0G3507 chip after compilation,but it not works normal after I pressed the reset button…
  • TMDSEMU110-U: 校验失败

    Part Number: TMDSEMU110-U
    Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

    您好,上面的程序运行到最后,是校验失败,请帮忙看一下是什么问题,应该怎么解决,多谢了!

  • MSPM0G3507: 断电丢失程序

    Part Number: MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

     使用ccs可以调试,并且程序正常执行,但是断电程序丢失,并且使用uniflash烧录也是这个问题,使用uniflash成功烧录后,再次上电程序丢失,并且已经尝试过使用 恢复默认设置,这是主函数实现 ,并没有开启低功耗的代码。

  • TMDSEMU110-U: 烧录问题

    Part Number: TMDSEMU110-U
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    1.是否支持命令行烧录,如支持提供相关指令。
    2.一台电脑能带2台烧录器同时烧录么,用命令行
    3.烧录器是否支持在线校验。

  • TMS470MF06607: XDS100v2 USB Debug Probe >TMS470MF06607烧录uniflash哪个版本用时最短

    Part Number: TMS470MF06607

    各位支持:
           好,我们公司生产pcba需要烧录加验证,目前试了Ver9.用时140s,Ver7.2用时105s,因为版本太多了,是否还有其他更快的版本。
    谢谢!

  • MSPM0L1306: 如何通过软件实现烧录成功后自动复位?

    Part Number: MSPM0L1306
    Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, UNIFLASH

    dears,

    我的客户使用MSPM0L1306为系统采集电压等信号,需要在完成MSPM0L1306烧录后让其进入正常工作模式,配合系统测试,客户自己开发了软件程序来实现这个功能。目前遇到的问题是,每次MSPM0L1306烧录完成后都需要对其重新上下电一次,才能让它重启进入正常工作模式,因此在量产时效率很低。

    客户看到在使用MSP-GANG Programmer通过SWD接口…

  • MSPM0G3507: MSPM0G3507

    Part Number: MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    使用JliNK和UNIFLash烧录文件,中途突然中断,后续通过CCS不能更改或调试程序

  • TMS570LS3137: TMS570LS3137

    Part Number: TMS570LS3137
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    在使用TMS570LS3137芯片时,设计了 bootloader 并烧录到Bank0 上 0x00000000 地址,App 烧录到 Bank1 上 0x00180000 地址上,从bootloader 跳转到 App 的 0x00180000 地址 APP 是可以正常启动的,

    但是 我修改 sys_link.cmd 文件里的配置后,把 APP 烧录到 TMS57…

  • TMS570LS3137-EP: TMS570LS3137-EP在线Flash更新面临的ECC空间难以更新的问题?

    Part Number: TMS570LS3137-EP
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS3137

    你好,我想询问一个问题  我知道TMS570LS3137芯片自带ECC功能,如果要使用它 我们必须在写入FLASH的同时  将其对应的ECC空间同时生成,使用uniflash 有自动生成ECC的选项。   但现在我有在线更新FLASH的需求,即Bootloader接收代码 写入Flash 我如何更新FLASH对应的ECC空间呢?   

  • UNIFLASH: 请问UNIFLASH软件可以支持哪些JTAG编程器?

    Part Number: UNIFLASH
    Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, MSPM0L1306

    请问UNIFLASH软件可以支持哪些JTAG编程器? 例如 J-link、U-link 都可以吗?

    另外,请问一定要JTAG接口吗?是否可以用SW接口?(就是SWCLK, SWDIO)

  • MSPM0C1104: Why is the read value of TraceID always Zero?

    Part Number: MSPM0C1104
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

    in the datasheet,  this MCU has Unique value per device shipped. But in the program why it always reads 0. How to read this unique TraceID? use what special tool?

  • MSPM0C1103: 烧录问题

    Part Number: MSPM0C1103
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    Hi  ti team,

    我们使用TI MSPM0C1103SRUKR复用SWD接口后出现无法烧录的现像,使用UniFlash也无法重置;

    现在无法使用SWD接口,请问是否有其他方法烧写芯片?

  • LP-AM243: ethercat调试闪存 SOC (Sitara System-on-chip)无法初始化初始化,错误提示uart_uniflash.py: error: unrecognized arguments:-cfg=sbl_prebuilt\am243x-lp\default_sbl_null.cfg

    Part Number: LP-AM243
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    ti工程师们好,我按照步骤

    基于AM243X-LP与EtherCAT的Demo操作说明

    进行操作,进行到Step6时出错,提示uart_uniflash.py: error: unrecognized arguments:-cfg=sbl_prebuilt\am243x-lp\default_sbl_null.cfg

    命令行提示如图所示,请帮忙分析解决,谢谢!

  • TMS570LC4357: Arm Hex Utility 生成的bin文件内容错位问题

    Part Number: TMS570LC4357
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    编译器版本为: TI v20.2.7.LTS

    我这里使用.out文件输出到.bin文件后,bin文件使用UniFlash烧录到芯片上之后,固件无法正常工作。

    开始尝试分析bin文件内容:

    ArmHex工具输出bin文件部分相关的参数配置如下:

    --fill=0xFF --map="xxx.map" --romwidth=32 --diag_wrap=off --binary…

  • MSPM0G3507: ccs theia中怎么设置烧录到flash

    Part Number: MSPM0G3507
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    目前在ccs theia在线调试后,断电再上电或者按下复位按键后,发现之前的代码没有运行,然后替换成Uniflash进行烧录,发现依旧复位或者断电后,代码没有保存,有看到和我一样的问题,但是没有说怎么解决的,请问这个是需要怎么设置,才能正确烧录到flash中

  • AM2732: 芯片型号:AM2732CDRF,无法刷写

    Part Number: AM2732
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
        我现在在使用AM2732CD开发,刷写升级时出现了些奇怪现象:
    首先芯片上电进入uart刷写模式,串口助手显示芯片发出来的是俩个C,一次接受俩个C,周期在4s左右,
    然后我其他没动正常在sdk中编译了helloworld,sbl_uart_uniflash,sbl_qspi,然后进行下载,
    log如下:
    PS C:\ti\mcu_plus_sdk_am273x_09_01_00_41…
  • MSPM0G3107-Q1: MSPM0 如何在使用PSW控制了SWD口后,读出Flash内容

    Part Number: MSPM0G3107-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    这个需求主要是想应对量产后出现异常,可以通过烧录口读出Code代码或者保存的参数。

    尝试了TI-GANG,里面即使设置了Unlocking psw,也不能read。

    UniFlash界面没有见到相关操作

    不知是否有其它工具或者操作方法流程可以介绍?

    谢谢

  • MCU-PLUS-SDK-AM243X: Stop in "Flash SOC Initialization Binary"

    Part Number: MCU-PLUS-SDK-AM243X
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-AM243, SYSCONFIG

    when I try to "Flash SOC Initialization Binary",follow the "AM243x MCU+SDK 09.01.00"-> Gettin Started -> EVM Setup

    I had make sure…

  • TM4C123AH6PM: UniFlash芯片烧录锁死

    Part Number: TM4C123AH6PM
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    使用TI官方的UniFlash+XDS110正常烧写软件,之前都一直未出问题。最近频繁遇到“Error -1170 @ 0x0”错误无法再次烧录。网上搜索说是芯片进入生产模式了,需要进入开发模式才能烧录。但是找了一圈也没有找到可行的进入开发模式的方法。在此恳请各位大牛指点迷津...

    错误原文:

    Error connecting to the target…

  • MSPM0C1104: 看门狗复位,仿真器连接不上

    Part Number: MSPM0C1104
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    在调试LP-MSPM0C1104 看门狗的时候,不小心烧进去一个10ms就让看门狗复位的程序,导致现在仿真器连接不上,有什么补救方法呢?

  • UNIFLASH: UniFlash API接口

    Part Number: UNIFLASH
    Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

    我们想要自己实现一个类似UniFlash的烧写工具,用来对TMS320F280025C芯片进行烧写,请问有没有提供UniFlash相关的接口或文档作为参考。

  • MSP432E401Y: MSP432E401Y LaunchPad开发套件连接电脑问题

    Part Number: MSP432E401Y
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

    您好,我们在使用MSP432E401Y LaunchPad开发套件结合Scalable PMICs GUI对TSP6593Q1进行测试验证时,首先将USB线缆连接至XDS110端后下载XDS110驱动安装,电脑设备管理器可以正确识别到XDS110端的串口,如下图所示:

    随后在英文论坛与其他帖子中了解到,需要通过XDS110端口给MSP432E401Y芯片烧写固件…

  • TMS570LS3137-EP: 请问为啥用segger jlink uniflash烧写程序,uniflash中没有auto ecc generation按钮,但是下载程序 ecc空间会有数据,但是数据是错误的呢? 但这个错误的数据我开启flash ecc后它检测不出来。

    Part Number: TMS570LS3137-EP
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SEGGER

    请问为啥用segger jlink  uniflash烧写程序,uniflash中没有auto ecc generation按钮,但是下载程序 ecc空间会有数据,但是数据是错误的呢?   但这个错误的数据我开启flash ecc后它检测不出来。

  • TMS570LS3137-EP: 你好,我想询问一些关于tms570ls3137芯片的flash ecc校验的问题? 很紧急 感谢

    Part Number: TMS570LS3137-EP
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS3137

    首先,我利用uniflash来烧写.out文件到芯片的flash中,uniflash有自带的auto ecc generation 功能,能自动烧写ecc区域。

    然后,我在我的工程的启动代码中加入了

    /* Enable CPU Event Export */
    /* This allows the CPU to signal any…

  • TMS570LS3137-EP: TMS570LS3137-EP

    Part Number: TMS570LS3137-EP
    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS3137

    你好,我正在做TMS570ls3137的flash  ecc实验,我已经用uniflash的auto ecc将代码的ecc码下载入了ecc空间。并且在程序的启动代码中 加入了

    /* Enable CPU Event Export */
    /* This allows the CPU to signal any single-bit or…

1 2 3 4 5 »