DRV8825: 实际电流与VREF和转速的关系

Part Number: DRV8825

DRV8825相关问题

  • 相电流峰值(Aout1)和Vref(模块上的电位器)设置电压不匹配
    实验初始设置条件:VREF:0.93V;2.负载:空载;3.Mode:1/16;4.电源电压:24V
    实验过程数据:

step信号频率和相电流峰值数据

PWM/Hz

相电流峰值/A

电源电流/A

0

1.1

0.4

6400

1.08

0.46

8000

1.24

0.48

9600

1.34

0.5

10667

1.38

0.5

11200

1.4

0.5

12800

1.34

0.46

14400

1.26

0.41

16000

1.16

0.37

17600

1.02

0.33

21333

0.82

0.27


根据实验设置和实验数据,有如下问题:

问题1:在无负载,Vref参考电压为0.93V,电机转动情况下,为什么相电流峰值没达到设定值(设定值计算公式:current limit=(100%)=相电流峰值=2*VREF(=0.1Ω)=0.93V*2=1.86A)?
问题2:在无负载,参考电压为0.93V,电机转动情况下,随step频率逐步增加的情况下(数据如上表所示)为什么相电流峰值先上升后下降?
问题3:电源电流与电机相电流关系,在电机转动情况下,相电流随时间正弦波式变化,其相电流有效值(幅值除以)为什么会大于电源的电流?其是否有相应的解算或者逻辑映射关系?

问题4:在固定脉冲step的输入和步进电机不失步的条件下,不同负载情况下步进电机输出扭矩变化,如何计算步进电机输出扭矩,或者说步进电机输出扭矩与电机哪些参数相关?具体关系是什么?

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    问题1:在无负载,Vref参考电压为0.93V,电机转动情况下,为什么相电流峰值没达到设定值(设定值计算公式:current limit=(100%)=相电流峰值=2*VREF(=0.1Ω)=0.93V*2=1.86A)?

    在步进电机中、设定满量程电流(IFS)是通过任一绕组的最大电流。 该值大小取决于 xVREF 模拟电压和检测电阻值(RSENSE)。 在步进期间、IFS 定义了最大电流步进的电流斩波阈值(ITRIP)。 DRV8825的增益被设定为5V/V

    请使用上面的公式计算 IFS。

    问题2:在无负载,参考电压为0.93V,电机转动情况下,随step频率逐步增加的情况下(数据如上表所示)为什么相电流峰值先上升后下降?

    电机电流取决于步进格式、应在所有 PPS 下设置为 IFS。 您能否确认您是如何计算电机电流的?

    问题3:电源电流与电机相电流关系,在电机转动情况下,相电流随时间正弦波式变化,其相电流有效值(幅值除以)为什么会大于电源的电流?其是否有相应的解算或者逻辑映射关系?

    电源提供的功率=恒定损耗+扭矩*速度 电源电流取决于输入电压值和电机电流、取决于负载扭矩。

    问题4:在固定脉冲step的输入和步进电机不失步的条件下,不同负载情况下步进电机输出扭矩变化,如何计算步进电机输出扭矩,或者说步进电机输出扭矩与电机哪些参数相关?具体关系是什么?

    步进电机的输出扭矩取决于各种电气和机械因素、例如

    1.电机相电流(I)

    2.电机电感(L)

    4.电源电压(V)

    5.反电动势

    6.载荷惯性和摩擦

    如下所述、通过增加扭矩负载、提供的电源。 无论如何、应将扭矩限制在步进电机的失步扭矩以下。

    电源提供的功率=恒定损耗+扭矩*速度 如果您需要进一步说明、请告诉我。

  • 感谢解答,目前仍有疑问:
    1.回复问题1的图片加载失败
    2.问题2中的电机电流怎么设置,是否有相关公式或者指导,相电流是在Aout1的输出线上使用感应式电流探头测量

  • 您好

    感谢您的提问。 满量程电机电流取决于 Vref 和 Rsense 值、可通过以下公式计算得出:

    根据下表中所示的微步进模式、电机电流在每个步进时具有不同的值、但峰值等于 IFS。 请参阅数据表第8.5.3节"微步进分度器"。 很好。

  • 你好,你发的五张图片仍然无法正常显示(可能需要上传图片而不是复制),并且DRV8825的data sheet中没有8.5节

  • 您好

    公式参考8.3.2 Current Regulation

    图片请您参考8.3.5

  • 是的我知道这个电流公式,我的疑问是:我实际测量出来的相电流峰值随step信号频率的加快(相同模式和vref下)先上升后减小, 并且都低于根据8.3.2的公式算出来的Ichop,这是为什么?

  • 您好

    您能否以不同的速度检查 Vref 值? 另外、您是否还可以分享电流波形屏幕截图?

  • 1.不同速度下Vref值相同(模块上的电位器测得)。vref是硬件配置的吗,会随速度变化吗?
    2.不同转速下电流波形均是正弦波,例:

  • 您好

    感谢您提供的信息。 否 Vref 不应随速度变化。 请允许我复制它、然后再回复给您。 同时、能否提供一下示意图?

  • 你好,是什么示意图?

  • 您好

    感谢您的耐心。 我测试了如下所示的多种场景。 由于 DRV 受益于电流调节、通过提高转速、电机电流应始终设置为其满量程电流。 电流峰值振幅在所有速度下都是固定的。

    6400 PPS, 1/16 ustep,  IFS =1

    8000 PPS, 1/16 ustep, IFS =1

    10600 PPS, 1/16 ustep, IFS =1

  • 非常感谢你的测试,我现在了解到,根据你的测试,在相同模式相同Vref下,电流振幅不随转速变化,这与我的测试结果有出入。请问具体测试步骤和测量电流的接口是哪一个,Aout1?Aout2?我仍然无法查看你的图片。感谢你的指导

  • 您好

    从 AOUT1测量电流。 示意图如下。

  • 你好,你发的图片一直无法查看,是否是官网的问题,有什么方法解决

  • 这次能看到了,谢谢

  • Outs接的是步进电机吗?

  • 您好

    是、它们连接到步进电机。

  • 你好,请问在1/4 stepmode下,当电机转速运行到200多rad/min时会出现抖动,这是什么原因?

  • 您好

    关于新的问题,建议您重新发帖提问。