Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.



您好,
感谢您的提问。 对于SPI调试,此处为建议。
1)确保所有硬件连接正常。
尤其如此
-SDO和nFAULT引脚具有5V (或3.3V)的上拉电阻

2)在 VM 供电后(例如13.5V)、使 nSLEEP= Hig (5V)。 然后检查 DVDD = 3.3V、VCP =~22-25V。 否则、在 SPI 通信之前出现问题。
3)对于 SPI、将 CLK 速度~100-500kHz。 读取0x02h 寄存器。 位5-3应该为011b。
建议使用示波器捕获波形,如波纹管,以便进行调试。


您好!
感谢您的反馈。
首先、我之前的波形是其他器件的示例。 我只想展示示波器波形。
您更新后的波形-我想是时钟速度较慢。 DRV 在 SDO 上响应。 唯一的区别是、SDO 应提供18h 但0Ch ACC 到您的逻辑分析仪。

在此基础上、让我这样评论一下
-我猜您之前使用高速 SPI 的波形可能会有一些与 DRV8703-Q1规范相对应的时序问题(数据表第13页)
-通过使用最新波形降低 SPI 时钟,DRV 正在响应 SDO 上的一些数据,所以基本上 SPI 看起来工作正常。
-->您的逻辑分析仪被判定为0C、但这可能与设备设置相关。
DRV8703-Q1 ~10年前发布(旧版器件 DRV8705-Q1是新器件)、此类基本 SPI 功能已与许多客户正确配合使用。 供参考。