This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8703-Q1: SPI通讯问题

Part Number: DRV8703-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1

我参考了以上的连接,关于使用MCU与DRV8703-Q1 SPI通讯仍有问题见如下截图,我使用的是5Mhz的SPI通讯,CPOL=0 CPHA=1即模式1,传输16bit。硬件连接上
nWDFLT引脚、nFAULT引脚NSLEEP引脚上拉3.3V,读了几遍手册没有其他时序的问题请参考下图给出建议,关于如何能够使用SPI通讯成功,谢谢
  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    感谢您的提问。 对于SPI调试,此处为建议。

    1)确保所有硬件连接正常。

    尤其如此

    -SDO和nFAULT引脚具有5V (或3.3V)的上拉电阻

    2)在 VM 供电后(例如13.5V)、使 nSLEEP= Hig (5V)。 然后检查 DVDD = 3.3V、VCP =~22-25V。 否则、在 SPI 通信之前出现问题。

    3)对于 SPI、将 CLK 速度~100-500kHz。 读取0x02h 寄存器。 位5-3应该为011b。

    建议使用示波器捕获波形,如波纹管,以便进行调试。

  • 1.SDI与SDO谁上拉了?

    2.读取0x02h 寄存器应该写入0X9000?

  • 你给我发送的截图是哪个寄存器的读还是写?

  • 硬件上你给我的引脚我全部确认了,都没有问题

     请确认该时序是否正确

  • 另外手册上边写最小sclk是100nm,也就是10Mhz,你说的是CLK 速度~100-500kHz,,我已经把时钟速度降下来,还有没有其他需要确认的信息

  • 您好!

    感谢您的反馈。

    首先、我之前的波形是其他器件的示例。 我只想展示示波器波形。

    您更新后的波形-我想是时钟速度较慢。 DRV 在 SDO 上响应。 唯一的区别是、SDO 应提供18h 但0Ch ACC 到您的逻辑分析仪。

    在此基础上、让我这样评论一下

    -我猜您之前使用高速 SPI 的波形可能会有一些与 DRV8703-Q1规范相对应的时序问题(数据表第13页)

    -通过使用最新波形降低 SPI 时钟,DRV 正在响应 SDO 上的一些数据,所以基本上 SPI 看起来工作正常。

    -->您的逻辑分析仪被判定为0C、但这可能与设备设置相关。

    DRV8703-Q1 ~10年前发布(旧版器件 DRV8705-Q1是新器件)、此类基本 SPI 功能已与许多客户正确配合使用。 供参考。