BQ79758B-Q1中提到LPF相关的设定
我们现在的设计需要一直进行cell balancing,在cell balancing 过程中每20ms读取一次AD值
1在这种情况下,推荐打开LPF吗
2如果打开的话,会由于LPF需要稳定时间导致数据误差大吗
3使用LPF Freeze可以用来同步读取数据,使用该机能是否可以减少误差,此时AD数据固定,LPF 还在工作吗
4LPF Freeze和Freeze有什么区别,只是固定的数据不一样吗,有其他功能影响吗
BQ79758B-Q1中提到LPF相关的设定
我们现在的设计需要一直进行cell balancing,在cell balancing 过程中每20ms读取一次AD值
1在这种情况下,推荐打开LPF吗
2如果打开的话,会由于LPF需要稳定时间导致数据误差大吗
3使用LPF Freeze可以用来同步读取数据,使用该机能是否可以减少误差,此时AD数据固定,LPF 还在工作吗
4LPF Freeze和Freeze有什么区别,只是固定的数据不一样吗,有其他功能影响吗
您好,谢谢您的回答,还是有一点问题
1 在打开LPF的情况下,现在cell balancing一直在工作,cell一直在放电,电压会持续变化
我去读ADC值的话,由于LPF需要一定时间来稳定,我读到的ADC和cell上的实际电压之间会有差距嘛,这个差距有相关的估算方法嘛
2 在1的情况下,如果我使用LPF Freeze同步,这个时候LPF停止采样了是吗,这个时候我去读ADC值,读到的是LPF停止瞬间的ADC数据吗
还是LPF稳定后的数据,如果都不是请麻烦详细说明一下
4 建议ADC_Freeze和LPF_ADC_Freeze同时打开,如果可以同时打开,建议什么顺序打开
期待您的回答,谢谢