BQ79758B-Q1: LPF 相关问题

Part Number: BQ79758B-Q1


BQ79758B-Q1中提到LPF相关的设定

我们现在的设计需要一直进行cell balancing,在cell balancing 过程中每20ms读取一次AD值

1在这种情况下,推荐打开LPF吗

2如果打开的话,会由于LPF需要稳定时间导致数据误差大吗

3使用LPF Freeze可以用来同步读取数据,使用该机能是否可以减少误差,此时AD数据固定,LPF 还在工作吗

4LPF Freeze和Freeze有什么区别,只是固定的数据不一样吗,有其他功能影响吗

 

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好,

    1.根据数据表中的6.3.2.1.2.4,是的

    2. ADC将继续运行,根据数据表中的6.3.2.1.2.4,这应该不是问题

    3. LPF冻结功能可防止在恢复之前采集额外的样品, 因此据我所知, LPF状态为冻结状态, 无需LPF再次沉降。

    关键区别在于启用ADC_Freeze时,过滤器将在单元平衡发生时继续采样,这将导致延迟稳定。

    希望这会有所帮助

  • 您好,谢谢您的回答,还是有一点问题

    1 在打开LPF的情况下,现在cell balancing一直在工作,cell一直在放电,电压会持续变化

    我去读ADC值的话,由于LPF需要一定时间来稳定,我读到的ADC和cell上的实际电压之间会有差距嘛,这个差距有相关的估算方法嘛

    2 在1的情况下,如果我使用LPF Freeze同步,这个时候LPF停止采样了是吗,这个时候我去读ADC值,读到的是LPF停止瞬间的ADC数据吗

    还是LPF稳定后的数据,如果都不是请麻烦详细说明一下

    4 建议ADC_Freeze和LPF_ADC_Freeze同时打开,如果可以同时打开,建议什么顺序打开

    期待您的回答,谢谢

  • 您好,新问题请重新发帖,谢谢!