This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi:
LMZM23600是0.5A输出模块电源,如果只是带空载或者接485不至于过载拉低,你就需要确认焊接,特别是反馈电阻R9,以及输出,是否有可能与某些位置有短接或者接触不良的现象导致输出异常过载?
另外能否将输出波形放上来看下?
非常感谢您的解答,
测量反馈电阻R8和R9阻值正常;焊接过程为机器焊接。并且是在使用了半年后发生的以上现象。
将485芯片拆下之后,输出电压变成了3.017V(万用表量)左右。波形如下(黄色输入,绿色输出):
正常情况下输出电压为3.3V,正常情况波形如下:
而且在测量中还发现按压电源模块输出电压向上跳变的现象:
以上波形均在空载条件下测得。
谢谢。
谢谢回复。换上新的485之后又会出现输出1.3V的现象。电路是在使用半年之后出现的以上问题。
如果是芯片出现损坏应该用什么仪器、方法找到芯片的失效原因呢?
想加上电子负载测的,但是测的时候输出正常了,这几天也一直正常,没有出现过输出1.3V的情况。其他的零件还有输入电容和输出电容,看起来也没有什么损坏。不知道应该怎么分析下去了。
是的 这个电源模块部分是在使用半年之后坏掉的,现在没有动它,莫名的好了。。。
想着要不要去做一些扫描看看芯片内部有没有什么引线接触不良或分层什么的,但是现在不良现象不出来不知道扫描芯片内部意义大不大?您有没有什么好的分析方向。
Hi
半导体损坏一般就是损坏,不可逆,除非出现虚焊虚接之类,芯片内部一般一般不会出现这种异常,芯片虚焊是有可能的。
其次就是layout上的干扰,存在短路风险导致过载电压拉低。