This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMZM23600: 输出电压不稳定

Part Number: LMZM23600

LMZM23600SILR输入电压4-36V,输出电压为1.2-15V可调。原理图如下,为输入12V,输出3.3V。但是在实际测量是出现了偶尔输出1.3V,偶尔输出3.3V的现象,不清楚是哪里出问题了。

有没有人能解答一下,谢谢了。

  • 补充:以上现象出现在后级接了一个空载485的情况下

  • Hi:

         LMZM23600是0.5A输出模块电源,如果只是带空载或者接485不至于过载拉低,你就需要确认焊接,特别是反馈电阻R9,以及输出,是否有可能与某些位置有短接或者接触不良的现象导致输出异常过载?

         另外能否将输出波形放上来看下?

  • 非常感谢您的解答,

    测量反馈电阻R8和R9阻值正常;焊接过程为机器焊接。并且是在使用了半年后发生的以上现象。

    将485芯片拆下之后,输出电压变成了3.017V(万用表量)左右。波形如下(黄色输入,绿色输出):

    正常情况下输出电压为3.3V,正常情况波形如下:

    而且在测量中还发现按压电源模块输出电压向上跳变的现象:

    以上波形均在空载条件下测得。

    谢谢。

  • Hi

        也就是485损坏导致的过载拉低的输出电压。

        但是此时输出3V左右的输出还是有些偏低,如果反馈没有问题的话,有可能芯片也出现的损坏。

  • 谢谢回复。换上新的485之后又会出现输出1.3V的现象。电路是在使用半年之后出现的以上问题。

    如果是芯片出现损坏应该用什么仪器、方法找到芯片的失效原因呢?

  • HI

        有没有办法测试这个时候的电流?  换上新的,应该就不是485的问题,看看是否有其他零件损坏?

  • 想加上电子负载测的,但是测的时候输出正常了,这几天也一直正常,没有出现过输出1.3V的情况。其他的零件还有输入电容和输出电容,看起来也没有什么损坏。不知道应该怎么分析下去了。

  • Hi

         也就是没有动任何东西的情况下,复制不出来不良现象了?

  • 是的 这个电源模块部分是在使用半年之后坏掉的,现在没有动它,莫名的好了。。。

    想着要不要去做一些扫描看看芯片内部有没有什么引线接触不良或分层什么的,但是现在不良现象不出来不知道扫描芯片内部意义大不大?您有没有什么好的分析方向。

  • Hi

        半导体损坏一般就是损坏,不可逆,除非出现虚焊虚接之类,芯片内部一般一般不会出现这种异常,芯片虚焊是有可能的。

        其次就是layout上的干扰,存在短路风险导致过载电压拉低。

  • 这个芯片是潮敏三级的,而且使用了半年了,如果不是虚焊的话,有没有可能是轻微的爆米花效应呢?

  • Hi

       我倾向于虚焊。

  • 谢谢您的回答,这类封装的确有很大可能虚汗,我还有一个问题,就是您第一次回复的时候说要特别注意反馈电阻R9,为什么是R9不是R8呢?

  • HI

        低边电阻虚焊,输出电压呈现偏低,高边虚焊,一般无输出。

  • 明白了  谢谢

x 出现错误。请重试或与管理员联系。