This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi:
LMZM23600是0.5A输出模块电源,如果只是带空载或者接485不至于过载拉低,你就需要确认焊接,特别是反馈电阻R9,以及输出,是否有可能与某些位置有短接或者接触不良的现象导致输出异常过载?
另外能否将输出波形放上来看下?
谢谢回复。换上新的485之后又会出现输出1.3V的现象。电路是在使用半年之后出现的以上问题。
如果是芯片出现损坏应该用什么仪器、方法找到芯片的失效原因呢?
Hi
半导体损坏一般就是损坏,不可逆,除非出现虚焊虚接之类,芯片内部一般一般不会出现这种异常,芯片虚焊是有可能的。
其次就是layout上的干扰,存在短路风险导致过载电压拉低。