LMZM23600SILR输入电压4-36V,输出电压为1.2-15V可调。原理图如下,为输入12V,输出3.3V。但是在实际测量是出现了偶尔输出1.3V,偶尔输出3.3V的现象,不清楚是哪里出问题了。
有没有人能解答一下,谢谢了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi:
LMZM23600是0.5A输出模块电源,如果只是带空载或者接485不至于过载拉低,你就需要确认焊接,特别是反馈电阻R9,以及输出,是否有可能与某些位置有短接或者接触不良的现象导致输出异常过载?
另外能否将输出波形放上来看下?
Hi
半导体损坏一般就是损坏,不可逆,除非出现虚焊虚接之类,芯片内部一般一般不会出现这种异常,芯片虚焊是有可能的。
其次就是layout上的干扰,存在短路风险导致过载电压拉低。
HI
低边电阻虚焊,输出电压呈现偏低,高边虚焊,一般无输出。