This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用TPS53355,Vin=12V,Vout=1.03V,Iout max =20.4A,设计原理如下:
现在问题是低温-40℃下,输出有跌落,波形如下:(黄色为Vout,蓝色为Pgood)
常温下TPS53355的Vout上有与LX同频的毛刺,如下:
请问:
1、低温下TPS53355的动态响应与哪些参数有关?造成低温下Vout跌落的原因可能有哪些?
2、Vout上的与LX同频的毛刺是如何产生的,应怎么去除?
3、测试中发现空焊LX上的RC电路,会导致输出为0.39V左右,达不到设定值,原因为何?
期待回复,谢谢!
Hi
毛刺一般是layout不好导致的,要特别注意LLX的layout, 或者你将LLX的RC电路补全应该会好很多。
增加Vout电容不够,特别重要的有Vin,VDD, Vreg,Vout, 注意其电容足够大,并layout尽量靠近芯片对应脚。
HI
最低多少温度可以正常? 例如-10℃是否可以正常工作?
增加Vout电容不够,特别重要的有Vin,VDD, Vreg,Vout, 注意其电容足够大,并layout尽量靠近芯片对应脚。
-30℃左右可以正常工作,再低到-35℃就有问题了
今天测试了VIN处增加2个22uF电容,VREG处电容增大到10uF,Vout增加2个100uF电容均无改善
这个问题是否与纹波注入电路的参数有关,即R112,C99的值是否需要调整
Hi
R112、C99的值选取主要是电容,见打他sheet描述:
The C2 value can be fixed at 1 nF. The value of C1 can be selected between 10 nF to 200 nF
这个选值即便异常影响的输出稳定。我比较担心的是layout不够好叠加低温导致芯片异常。 layout不好反应在出现异常电压上冲。
现在异常有三种现象:
1、输出有dip,如下图波形,dip时长约1.7ms,最低电平为500mV左右
2、上电输出为0.5V左右,过一段时间上升至设定值1V左右,波形如下:
3、如2中描述,输出在0.5V和1V间跳变多次,波形如下:
针对这三种情况,有什么建议吗?
Hi
是都这样,还是少量的芯片这样? 都是-40℃下才会出现上述异常,常温下正常吗?
1、1#图片为普遍问题,2#&3#图片为个别芯片的现象
2、以上问题都是低温-35℃出现的,常温没有问题
3、已经尝试修改纹波注入电路的RC取值,使之与L/DCR接近,但是仍没有改善
HI
在美国E2E上问一下: https://e2e.ti.com/
看起来只有一点margin, 应该是低温下影响到的芯片的一些参数,看看美国那边是否有其他建议,主要是需要调试来看(我这边没有硬件),美国那边产品线的工程师或能更好的帮到你。
"看起来只有一点margin" 这是根据问题现象的推断吗?还是用我设置的参数做了计算/仿真得出的结果?
界面已更新,按此方法无法更改账号邮箱
我之前用企业邮箱注册过,但是忘记密码了,现在找回密码,需要TI发送验证码,但是一直收不到验证码,垃圾邮箱中也没有,不知道是什么原因
抱歉,如果您收不到验证码邮件,请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
关于您需要解决的技术问题,请您发布新帖详细描述下。 我们为您发布到E2E英文论坛,谢谢。