我们电路中TPS53355的使用条件是:Vin=12V,Vout=1.03V,Iout max =20.4A,设计原理如下:

注:
1、上图中所有电容均为陶瓷电容
2、L1的DCR为1.06mΩ
3、fsw=750KHz
现在遇到的问题有:
1、部分芯片低温-40℃下,上电输出只有0.5V左右,过几秒才会输出标称电压1.03V,波形如下:(常温下芯片输出正常)

2、部分芯片低温-35℃下,上电一段时间后有跌落,波形如下:此芯片低温-30℃下可以正常启动。

因TPS53355输出电压不正常,导致系统低温下无法启动。
3、测试中发现芯片LL引脚的Csnub和Rsnub如果不焊接,或者参数不对,芯片输出只有0.39V左右,无法输出标称电压1.03V
现在已经尝试了以下方法:
1、修改纹波注入电路Rr,Cr参数,使其接近L1/DCR(L1=330nH,DCR=1.06mΩ),或者减小Cac为680pF
2、修改电感值为550nH或者160nH,其他参数不变
3、增大电容,将Cbst增大为220nF,Creg增大为10uF,Cin增加两个22uF电容,Cout增加两个100uF电容
以上方法测试均无改善
我的疑问是:
1、低温会影响TPS53355哪些参数,我应该如何应对这些影响
2、以我的应用来看,电路中哪些参数需要修改?
3、芯片LL引脚的Csnub和Rsnub作用是?为什么不焊接或参数不对,会影响输出?