您好,上面是我的原理图,在使用UCC28782制作65W反激电源时,遇到初级电容电压为45V再往上增加时,UCC28782VDD无法启动的问题。
下面是我的图:黄色VDD,蓝色SWS,红色VSW,蓝色PWML

上面示波器的图是快要无法启动的时候,一旦VSW到达比45v更高电压时,VDD就会在13V间波动,无法正常地在17.5V和10.5V间跳动。
从SWS引脚上来看,应该是芯片内部的SWS到VDD的补电开关依然开着,使VDD和SWS引脚的电压波形一致。
请问这种情况怎么解决呢?期待您的回答谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,上面是我的原理图,在使用UCC28782制作65W反激电源时,遇到初级电容电压为45V再往上增加时,UCC28782VDD无法启动的问题。
下面是我的图:黄色VDD,蓝色SWS,红色VSW,蓝色PWML

上面示波器的图是快要无法启动的时候,一旦VSW到达比45v更高电压时,VDD就会在13V间波动,无法正常地在17.5V和10.5V间跳动。
从SWS引脚上来看,应该是芯片内部的SWS到VDD的补电开关依然开着,使VDD和SWS引脚的电压波形一致。
请问这种情况怎么解决呢?期待您的回答谢谢
Hi
能否将电路放上来看看? 或者参考TI哪个设计,如: https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcuag6c/zhcuag6c.pdf
https://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP40974
这是我参考的参考设计链接,谢谢
HI
变压器是自己绕的,还是按照器件表找到变压器厂商的对应型号?
Hi
我比较怀疑是变压器问题,最好是找参考设计中厂家提供的型号,或者找他们购买。