BQ25756: 无法工作

Part Number: BQ25756
Other Parts Discussed in Thread: EV2400,

您好!

      我们现在有个项目,采用BQ25756RVRR,也有评估板,但现在存在以下问题:

      1. 上电后用EV2400观察,芯片配置,状态正常;

      2. 输入电源25V,驱动电压(外部)10V,都正常;

      3. 但板子无输出,还经常烧坏MOSFET,BQ25756也会损坏。

      请问,这个是什么原因。

      原理图:

      

      PCB layout:

EV2400读取屏幕截图:

期待您的建议

  • 我看不见您的示意图。 您能否给我发送您的原理图和布局的更高分辨率图像? 

  • BQ25756_Circuit_20241028.pdf

    目前还有一个问题,上电开始工作,REGN(+5V)会损坏;

  • 感谢新信息

    下面是我对原理图的建议:

    BTST二极管需要是肖特基二极管
    我们不建议在开关FET上使用下拉电阻。 I.建议拆除R5,R6,R7,R10 R17,R18, R19和R20
    电路需要在输入/输出传感电阻器之间平衡输入/输出电容器。 平衡不一定精确
    例如,可以通过将CO1移至RS2和Q4之间的轨迹来平衡输出电容器
    输入端也可以执行同样的操作。 Ci1可移至RS1和Q1之间的迹线
    我建议在进行初始测试时拆除并行FET
    下面是我对布局的建议:

    我建议将VAC,BTST和REGN帽移近IC。 这些部件需要靠近IC以帮助处理高频噪音
    如果发热是一个问题,我建议移动一个4或6层的主板。 铜质较厚的电路板将传导更多热量,并有助于将热量从FET中移走
    我还建议增加板上的通孔数量。 这有助于在各层之间传热
    您能否向我发送电感器的型号名称?

    以下是BQ2575X系列常见问题解答BQ25756的示意图和布局核对表,仅供参考

  • 目前我们重新设计了第二版,但还是不工作,能否帮忙回复一下几个问题:1. 这个IC的驱动是否要很靠近IC才行?如果是,那最小距离是多少?2. 是否必须使用4层板以上,才能符合layout要求?

  • 您好!

    收到您的建议,我们做了调整,但还是不能正常工作,主要改动点如下:

    1. 采用专用的LDO为驱动供电(12V);

    2. 修改了驱动回路及周边元件(见附件及原理图、PCB);

    3. 增加了过孔。

    目前十分紧急,因此,请进尽快帮我们提供建议。

    另外,我们需求澄清一下几个原则:

    1. BQ25756的驱动最远距离能支持多少?

    2. 此方案是否不支持双面PCB?

    3. MOSFET是否最好用贴片?不能用TO-220封装吗?

  • 感谢新信息。

    我有几个问题可帮助对此进行故障排除:

    问题是否与旧主板相同?
    您能否将更新后的示意图和电感器发送给我?
    客户在VBAT上使用的负载是多少?
    客户尝试充电的电流是多少?

    1. 这个IC的驱动是否要很靠近IC才行?如果是,那最小距离是多少?

    我不太确定你所说的是什么意思。 您能否改写这个问题? 

    2. 是否必须使用4层板以上,才能符合layout要求?

    客户可以使用2层电路板满足布局要求。 但是,使用4层电路板有助于散热。 

  • 3858.BQ25756_Circuit_20241217.pdf

    1. 与上次的PCB结构一致,按照您提的几个改进点都修改了;

    2. 附件有这次最新的layout,供您参考;

    另外,能否提供其它沟通方式,进行视频指导呢?

  • 感谢新信息。 我有几个问题可以帮助我们进行故障排除:

    在进行任何改进后,电路行为是否发生了变化?

    你能给我电感器的数据表吗? 建议使用DCR在2mΩ至60mΩ范围内的电感器。

    我们还建议使用屏蔽电感器。

    我看了看FET,发现VGS电压是3V。 如果您使用VGS约为2V的FET,电路行为是否会发生变化?

    客户是否尝试并行拆除一些FET?

    如果可能,您能否向我发送SW1,SW2和VBAT的切换波形?
    我对布局有一些建议:

    我建议卸下R200并直接将2个GND平面连接在一起。

    确保gate驱动轨迹和SW轨迹的厚度至少为20mil
    如果可能,尽量不要在HIDRV迹线旁边路由LODRV迹线。 务必确保在SW迹线旁边布设HIDRV迹线。 SW迹线是HIDRV迹线的返回路径。
    另外,如果可能,请尝试将ACN/ACP线路布线到远离栅极驱动轨迹的位置。
    如果对此有任何疑问,请告诉我。 让我知道客户是否希望在执行另一个修订之前再查看原理图或布局。

    很抱歉,没有其他的联系方式。