Other Parts Discussed in Thread: EV2400,
您好!
我们现在有个项目,采用BQ25756RVRR,也有评估板,但现在存在以下问题:
1. 上电后用EV2400观察,芯片配置,状态正常;
2. 输入电源25V,驱动电压(外部)10V,都正常;
3. 但板子无输出,还经常烧坏MOSFET,BQ25756也会损坏。
请问,这个是什么原因。
原理图:

PCB layout:


EV2400读取屏幕截图:

期待您的建议
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前还有一个问题,上电开始工作,REGN(+5V)会损坏;
感谢新信息
下面是我对原理图的建议:
BTST二极管需要是肖特基二极管
我们不建议在开关FET上使用下拉电阻。 I.建议拆除R5,R6,R7,R10 R17,R18, R19和R20
电路需要在输入/输出传感电阻器之间平衡输入/输出电容器。 平衡不一定精确
例如,可以通过将CO1移至RS2和Q4之间的轨迹来平衡输出电容器
输入端也可以执行同样的操作。 Ci1可移至RS1和Q1之间的迹线
我建议在进行初始测试时拆除并行FET
下面是我对布局的建议:
我建议将VAC,BTST和REGN帽移近IC。 这些部件需要靠近IC以帮助处理高频噪音
如果发热是一个问题,我建议移动一个4或6层的主板。 铜质较厚的电路板将传导更多热量,并有助于将热量从FET中移走
我还建议增加板上的通孔数量。 这有助于在各层之间传热
您能否向我发送电感器的型号名称?
以下是BQ2575X系列常见问题解答和BQ25756的示意图和布局核对表,仅供参考
您好!
收到您的建议,我们做了调整,但还是不能正常工作,主要改动点如下:
1. 采用专用的LDO为驱动供电(12V);
2. 修改了驱动回路及周边元件(见附件及原理图、PCB);
3. 增加了过孔。
目前十分紧急,因此,请进尽快帮我们提供建议。
另外,我们需求澄清一下几个原则:
1. BQ25756的驱动最远距离能支持多少?
2. 此方案是否不支持双面PCB?
3. MOSFET是否最好用贴片?不能用TO-220封装吗?
感谢新信息。
我有几个问题可帮助对此进行故障排除:
问题是否与旧主板相同?
您能否将更新后的示意图和电感器发送给我?
客户在VBAT上使用的负载是多少?
客户尝试充电的电流是多少?
1. 这个IC的驱动是否要很靠近IC才行?如果是,那最小距离是多少?
我不太确定你所说的是什么意思。 您能否改写这个问题?
2. 是否必须使用4层板以上,才能符合layout要求?
客户可以使用2层电路板满足布局要求。 但是,使用4层电路板有助于散热。
3858.BQ25756_Circuit_20241217.pdf

1. 与上次的PCB结构一致,按照您提的几个改进点都修改了;
2. 附件有这次最新的layout,供您参考;
另外,能否提供其它沟通方式,进行视频指导呢?
感谢新信息。 我有几个问题可以帮助我们进行故障排除:
在进行任何改进后,电路行为是否发生了变化?
你能给我电感器的数据表吗? 建议使用DCR在2mΩ至60mΩ范围内的电感器。
我们还建议使用屏蔽电感器。
我看了看FET,发现VGS电压是3V。 如果您使用VGS约为2V的FET,电路行为是否会发生变化?
客户是否尝试并行拆除一些FET?
如果可能,您能否向我发送SW1,SW2和VBAT的切换波形?
我对布局有一些建议:
我建议卸下R200并直接将2个GND平面连接在一起。
确保gate驱动轨迹和SW轨迹的厚度至少为20mil
如果可能,尽量不要在HIDRV迹线旁边路由LODRV迹线。 务必确保在SW迹线旁边布设HIDRV迹线。 SW迹线是HIDRV迹线的返回路径。
另外,如果可能,请尝试将ACN/ACP线路布线到远离栅极驱动轨迹的位置。
如果对此有任何疑问,请告诉我。 让我知道客户是否希望在执行另一个修订之前再查看原理图或布局。
很抱歉,没有其他的联系方式。