用UCC28070a芯片做的PFC电路,在调试的过程中,发现不管是空载还是带载(带载到650W),上强电后两路PFC电路,总有一路不工作,用温抢测试,其中一路电感完全没有发热,故该路没有工作。目前做了以下检查;
1,更换控制芯片:UCC28070A;
2,用万用表测量CSA,CSB信号,分别为190mV,210mV;有使用示波器抓取信号,但是该信号太小,量测误差太大;
3,将进入ucc28070a的CSA,CSB信号交叉互换,故障现象没有跟着反馈信号走,通电还是之前那一路没有工作;
4,将电流互感器TA和TB拆下,将互感器原边短接,通电发现故障现象还是存在,没有消失;
5,检查驱动芯片27524,驱动芯片是正常的。
6,将控制板单板测试,28070a可以正常输出驱动
。