• 话题 39500 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LM5050-1: LM5050-1、LM74700-Q1 或 TPS241x 控制器能否驱动两个背对背 MOSFET?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: LM5050-1 Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1 , LM5050-2 , TPS2411 , TPS2419 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2410 LM5050-1、LM74700-Q1 或 TPS241x 控制器能否驱动两个背对背连接的 N 沟道 MOSFET? 背景: 理想二极管控制器通常需要驱动单个 N 沟道 MOSFET 来仿真理想二极管。然而,当使用 EN 控制关断 MOSFET 时,反向电流被阻断…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 无线电源 RX 原理图检查清单

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B , BQ51003 此常见问题解答适用于无线电源 RX,例如 bq51013B 、 bq51050B 、 bq51003 等。 AC1 和 AC2 请参阅此处有关 C1/C2 计算的文章:e2e.ti.com/.../905132 C1 – 线圈和 AC1 之间的串联电容。当三个电容器并联使用时,ESR 会降低,而效率更高/发热更低。额定电压为 25V。 C2 – AC1/AC2、C2 之间的电容对性能的影响较小…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ51013B: 无线电源 RX 线圈常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ51013B 此常见问题解答涵盖了有关 RX 线圈的一些常见问题。它适用于无线电源 RX,例如 bq51013B 、 bq51050B 、 bq51003 等。 应该使用哪种 RX 线圈? 我们建议先使用 EVM 或类似线圈,这是因为同时调试线圈和电路的其余部分可能很困难。当一切正常时,更换新线圈并调整串联 (C1)、并联 (C2) 和 COMM1/2 电容器。 设计接收器线圈不是很容易,您可以修改现有的线圈设计来满足性能要求。使用已知良好的线圈测试 RX,再使用已知良好的…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25790: BQ25790/792/798/672:原理图和布局设计技巧

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ25790 Other Parts Discussed in Thread: BQ25792 , BQ25672 BQ25790/792/798/672:原理图和布局设计技巧 BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist.pdf
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM5050-1: 泄漏电流

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: LM5050-1 Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2 当输入电源不可用或已断开连接,但电源偏置引脚 VS 通过 OUT 或外部电源供电时,LM5050 的 OUT 到 IN 有大约 -200μA 的泄漏电流。 背景: 当 LM5050-1 用于 ORing(具有两个或更多电源轨,其中一个输入电源已移除、断开连接或不可用)时,泄漏电流会从一个电源流向另一个不可用的电源。图 1 显示了包含两个电源轨的 ORing 应用,其中…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS929120-Q1: TPS929120、TPS929120A、TPS929121 和 TPS929121A 之间有何区别?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPS929120-Q1 Other Parts Discussed in Thread: TPS929121-Q1 , 对于汽车照明中使用的 12 通道汽车高侧 LED 驱动器,有几个可用的器件,包括 TPS929120QPWPRQ1、TPS929120AQPWPRQ1、TPS929121QPWPRQ1 和 TPS929121AQPWPRQ1。它们之间有什么区别? TPS929120-Q1 器件有两个可订购的器件型号:TPS929120QPWPRQ1 和 TPS929120AQPWPRQ1…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TLC6C5748-Q1: 如何使用 TLC6C5748-Q1 构建局部调光系统?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TLC6C5748-Q1 如何使用 TLC6C5748-Q1 构建局部调光系统? 如何设计硬件? 如何设计 LED 电路板? 如何将 LED 驱动器与 TCON 连接? TCON 部件号是什么? 如何进行布局?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列 Vin 至 Vout 与充电电流调节之间的关系

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ24040 Other Parts Discussed in Thread: BQ24090 , BQ21040 , BQ24050 当电池电压很低时,介于 3V 至 3.6V 之间,充电电流为正常电流 (800mA)。但是,随着电池电压增大,充电电流开始从 800mA 下降到 460mA,在恒压启动时,电池电压远低于 4.2V。 这也适用于 BQ21040、BQ24050 和 BQ24090 系列器件。 BQ2404X 和类似器件是线性充电器,与低压降稳压器相当,为了实现正常运行…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列故障排除技巧、无输出、充电电流低、提前终止等

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ24040 Other Parts Discussed in Thread: BQ24090 , BQ21040 , BQ24050 如果我们发现 BQ24040 或类似器件存在问题,您有哪些故障排除建议。 这也适用于 BQ21040、BQ24050 和 BQ24090 系列器件。 器件系列的一些故障排除技巧 如果器件未开始充电,则不执行电池电流检查: 正常运行时,TS 引脚电压需要介于 278mV 至 790mV 之间 确定输入电压低于 OVP 6.6V。 仔细检查 ISET…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列充电完成引脚行为,/CHG

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ24040 Other Parts Discussed in Thread: BQ24090 , BQ25100 , BQ21040 , BQ24050 , BQ2404X 系列充电器有一个充电完成引脚 /CHG,用于指示充电正在进行或完成。 但在某些情况下,电池充电已停止(电池无电流),但 /CHG 指示在充电。 在其他情况下,电池正在充电(电池有电流),但 /CHG 未指示正在充电。 这也适用于 BQ21040、BQ24050、BQ24090 和 BQ25100 系列器件。 …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    升压电路lm3481的使用 0 已锁定

    3532 视图
    5 回复
    最新10 年多前
    由 usyb zhou
  • 未回答

    TPS23754输出电压跌落 0 已锁定

    4729 视图
    13 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 已回答

    升压? 0 已锁定

    7483 视图
    13 回复
    最新10 年多前
    由 usyb zhou
  • 未回答

    您好,请教ti的大神关于bq24261充满状态的问题,谢谢! 0 已锁定

    329 视图
    0 回复
    已开始10 年多前
    由 snake
  • 未回答

    tps2836和CSD86350构成开环同步buck电路发烫怎么回事, 0 已锁定

    2972 视图
    5 回复
    最新10 年多前
    由 BING MIN
  • 未回答

    连续可调同步降压型电路设计 0 已锁定

    1406 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 KW X
  • 未回答

    UC3844算法是不是有问题啊 0 已锁定

    598 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 KW X
  • 已回答

    bq76PL536 0 已锁定

    971 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 haojiong lv
  • 已回答

    DC-DC电压反馈环路的零点补偿问题 0 已锁定

    4608 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 ping liu4
  • 未回答

    UCD3138程序下载问题 0 已锁定

    1086 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Zheng Shi1
  • 未回答

    关于tps53353无法正常输出的问题 0 已锁定

    2058 视图
    5 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    MC34063 150v 升压电路,扩流管使用TFP10N60输出正常,当更换为MJE15034时电路不启振无输出。 0 已锁定

    2004 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    LM5116 可以用 UC3907 来做并联输出吗? 0 已锁定

    964 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 已回答

    UC3854输出大概几百W的时候,输出电压由350V降到只有200多V,不知道是什么原因 0 已锁定

    5196 视图
    9 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    LM5116降压电路的问题。 0 已锁定

    741 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    芯片推荐(在线等) 0 已锁定

    939 视图
    5 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    TPS54531带负载后输出电压变为0.04V 0 已锁定

    10477 视图
    15 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    移相全桥 半桥谐振问题 0 已锁定

    1813 视图
    6 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    用B2405LS稳压到5v,但是输入的电压为25v~28V左右,输出电压为6v左右,输出连接max485,max485会发烫,这个怎么解决,只能换芯片吗? 0 已锁定

    3003 视图
    8 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    TPS54360带载启动问题。 0 已锁定

    1224 视图
    4 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
<>