• 话题 39541 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何确保充电器布局符合要求?是否有针对 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 如何确保充电器布局符合要求?是否有关于 BQ25700A、BQ25703A、BQ25708、BQ25710、BQ25713、BQ25713B、BQ25720、BQ25723、BQ25730、BQ25731 的指南?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25170: 引脚配置和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25170 该器件可配置为通过使用外部引脚为 1 节锂离子和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21750: 如何在 UCC217xx 和 ISO5x5x 中提高 DESAT 充电电流以缩短短路检测时间?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC21750 Other Parts Discussed in Thread: UCC21710 , 对于 SiC 驱动,我们需要缩短短路检测时间! 该值由消隐电容器的容值和内部 DESAT 充电电流固定值 (500uA) 决定 如何在不选择固定小容值消隐电容器的情况下,使用 DESAT 缩短 SC 检测时间,从而为 SiC 应用安全地设计具有 DESAT 检测功能的智能栅极驱动器?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM5141: 环路补偿

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: LM5141 您好,关于 LM5141 测试,我有一些问题。 1.公式 (60) 显示了 Rcomp 的计算方法,该公式是如何得到的?是否有更详细的推导过程? 2. 当电感器过大时,环路将会不稳定,说是斜坡补偿过大导致的。那么该怎么办呢?我需要获取该问题的详细答复。 3. 我对 CCM 和 DCM 之间的级很好奇,您是否可提供任何测试波形或结果?下面是我的一个测试波形,划圆圈的部分令人困惑,能解释一下吗? 测试条件: DEMB 模式 440KHz 输入 8V 输出 3.…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS54A24: 如何降低 Vin 和 Vout 的噪声以及进行测量时的噪声?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS54A24 VIN 和 VOUT 的降噪 可以采取一些措施来降低这种噪声,例如添加启动电阻器或缓冲器、为高频旁路添加输入或输出电容器或添加一些电感滤波。 测量中拾取的噪声 当以全带宽测量输出纹波时,测量技术非常重要。务必实际中在全带宽下进行测量。为了测量输出纹波,必须尽可能减小测量回复,以避免增加噪声。这可以通过进行“尾纤”式测量、使用差分探头或将同轴电缆直接焊接到输出电容器上来实现。证明纹波尽可能接近负载可能也是不错的方法。 如果您想了解更多详细信息…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO , BQ25703A , BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:I2C 地址是什么?为什么它在 BQStudio 上显示特定的数字?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25703A: 如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25703A Other Parts Discussed in Thread: BQ25713 , BQ25731 , BQ25710 , BQ25700A , BQ25708 , BQ25730 , BQ25723 , BQ25720 , BQ25713B 问:如何终止或设置降压/升压充电器的截止电流?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25171-Q1: 配置引脚和设计问题

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25171-Q1 问:该器件可配置为使用外部引脚为锂离子、镍氢电池和磷酸铁锂电池充电。 是否可以在运行期间更改配置?还有哪些应该注意的事项?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的扩展电压范围是多少?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    有时,TI 高侧开关的数据表将包含一个名为“扩展电压范围”的部分,如下所示: “扩展电源电压”仅适用于诸如冷启动(小于最小标称电源电压)和浪涌/负载突降(大于最大标称电源电压)等瞬态条件。该器件只能在“标称电源电压”范围内的直流稳态负载条件下运行。电流限制和短路可靠性等保护功能在额定范围之外不能保证正常工作,并且不支持在“额定”范围之外的稳态条件下运行。在某些情况下,Rds(on) 值将在更广的工作范围内增加,如下所示:…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的浪涌电流限制功能是什么?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45 在某些 TI 高侧开关(例如TPS272C45)中,有一项称为“浪涌电流处理”的独特功能。它是一项基于传统固定电流限制的附加功能。该功能的内容是在器件初始开启期间具有更高的电流限制,而该电流限制的时间 ( tdelay ) 可由用户调节。 请参阅下图,了解浪涌电流限制的表示。在 t delay 之前,电流限制设置为正常电流限制的两倍(实际较高电流限制值因器件而异),并且电流限制恢复到用户随后为正常运行设置的正常电流限制…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    BQ25620: 是否适合作为小功率太阳能充电管理IC 0 已锁定

    3113 视图
    11 回复
    最新2 年多前
    由 Amter Cai
  • 建议的答案

    BQ4050: 使用上位机无法连接芯片 0 已锁定

    2061 视图
    7 回复
    最新2 年多前
    由 Star Xu
  • 已回答

    点击获取--干货分享|功率密度的基本原理详解系列视频 0 已锁定

    597 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Annie Liu
  • 已回答

    BQ27Z561-R2: 在精度测试时,低温环境下,RSOC从41%跳变到0 0 已锁定

    1179 视图
    6 回复
    最新2 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    BQ34Z100-G1: 学习问题 0 已锁定

    2229 视图
    13 回复
    最新2 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    BQ40Z50-R2: Android Device updated Gauge FW 0 已锁定

    489 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    TPS61023: The inductance of TPS61023 is 0.47uH, and its output current reach 400mA. There is a big error with the actual 1.5A output of TI WEBENCH. 0 已锁定

    653 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    REF5020: REF5020IDR 测试电压输出偏高 0 已锁定

    559 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TIDA-01606: ABC DQ0变换 z轴分量 0 已锁定

    431 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LP87524P-Q1: AWR1243芯片供电 0 已锁定

    466 视图
    2 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5119Q: LM5119中RC snubber电路的R的功耗计算 0 已锁定

    782 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5145: LM5145 SW引脚下冲过大的影响 0 已锁定

    645 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    针纺机电源 0 已锁定

    946 视图
    7 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS2372: 电源正常时PG脚输出高电平还是低电平? 0 已锁定

    449 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    LM27762: adc及运放供电 0 已锁定

    1569 视图
    7 回复
    最新2 年多前
    由 kai hu
  • 已回答

    LM25149-Q1: 采用电感内部DCR进行电流采集 0 已锁定

    987 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS2596: 限流开关、电子保险丝 0 已锁定

    900 视图
    4 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    UCC28061: 两相交错PFC空载不工作 0 已锁定

    1141 视图
    5 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    BQ40Z50-R2: 大容量电池Design Capacity cWh超出范围 0 已锁定

    1101 视图
    4 回复
    最新2 年多前
    由 zhennan li
  • 建议的答案

    TPS2372: TPH,TPL,BT这三个脚的电平是多少?我想用CPU的GPIO(电平是1.8V)与TPH,TPL,BT这三个脚连接,可以直接用电阻串接吗? 0 已锁定

    346 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Johnsin Tao
<>