• 话题 39570 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LM5050-1: LM5050-1、LM74700-Q1 或 TPS241x 控制器能否驱动两个背对背 MOSFET?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: LM5050-1 Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1 , LM5050-2 , TPS2411 , TPS2419 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2410 LM5050-1、LM74700-Q1 或 TPS241x 控制器能否驱动两个背对背连接的 N 沟道 MOSFET? 背景: 理想二极管控制器通常需要驱动单个 N 沟道 MOSFET 来仿真理想二极管。然而,当使用 EN 控制关断 MOSFET 时,反向电流被阻断…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 无线电源 RX 原理图检查清单

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B , BQ51003 此常见问题解答适用于无线电源 RX,例如 bq51013B 、 bq51050B 、 bq51003 等。 AC1 和 AC2 请参阅此处有关 C1/C2 计算的文章:e2e.ti.com/.../905132 C1 – 线圈和 AC1 之间的串联电容。当三个电容器并联使用时,ESR 会降低,而效率更高/发热更低。额定电压为 25V。 C2 – AC1/AC2、C2 之间的电容对性能的影响较小…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ51013B: 无线电源 RX 线圈常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ51013B 此常见问题解答涵盖了有关 RX 线圈的一些常见问题。它适用于无线电源 RX,例如 bq51013B 、 bq51050B 、 bq51003 等。 应该使用哪种 RX 线圈? 我们建议先使用 EVM 或类似线圈,这是因为同时调试线圈和电路的其余部分可能很困难。当一切正常时,更换新线圈并调整串联 (C1)、并联 (C2) 和 COMM1/2 电容器。 设计接收器线圈不是很容易,您可以修改现有的线圈设计来满足性能要求。使用已知良好的线圈测试 RX,再使用已知良好的…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25790: BQ25790/792/798/672:原理图和布局设计技巧

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ25790 Other Parts Discussed in Thread: BQ25792 , BQ25672 BQ25790/792/798/672:原理图和布局设计技巧 BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist.pdf
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM5050-1: 泄漏电流

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: LM5050-1 Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2 当输入电源不可用或已断开连接,但电源偏置引脚 VS 通过 OUT 或外部电源供电时,LM5050 的 OUT 到 IN 有大约 -200μA 的泄漏电流。 背景: 当 LM5050-1 用于 ORing(具有两个或更多电源轨,其中一个输入电源已移除、断开连接或不可用)时,泄漏电流会从一个电源流向另一个不可用的电源。图 1 显示了包含两个电源轨的 ORing 应用,其中…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS929120-Q1: TPS929120、TPS929120A、TPS929121 和 TPS929121A 之间有何区别?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPS929120-Q1 Other Parts Discussed in Thread: TPS929121-Q1 , 对于汽车照明中使用的 12 通道汽车高侧 LED 驱动器,有几个可用的器件,包括 TPS929120QPWPRQ1、TPS929120AQPWPRQ1、TPS929121QPWPRQ1 和 TPS929121AQPWPRQ1。它们之间有什么区别? TPS929120-Q1 器件有两个可订购的器件型号:TPS929120QPWPRQ1 和 TPS929120AQPWPRQ1…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TLC6C5748-Q1: 如何使用 TLC6C5748-Q1 构建局部调光系统?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TLC6C5748-Q1 如何使用 TLC6C5748-Q1 构建局部调光系统? 如何设计硬件? 如何设计 LED 电路板? 如何将 LED 驱动器与 TCON 连接? TCON 部件号是什么? 如何进行布局?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列 Vin 至 Vout 与充电电流调节之间的关系

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ24040 Other Parts Discussed in Thread: BQ24090 , BQ21040 , BQ24050 当电池电压很低时,介于 3V 至 3.6V 之间,充电电流为正常电流 (800mA)。但是,随着电池电压增大,充电电流开始从 800mA 下降到 460mA,在恒压启动时,电池电压远低于 4.2V。 这也适用于 BQ21040、BQ24050 和 BQ24090 系列器件。 BQ2404X 和类似器件是线性充电器,与低压降稳压器相当,为了实现正常运行…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列故障排除技巧、无输出、充电电流低、提前终止等

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ24040 Other Parts Discussed in Thread: BQ24090 , BQ21040 , BQ24050 如果我们发现 BQ24040 或类似器件存在问题,您有哪些故障排除建议。 这也适用于 BQ21040、BQ24050 和 BQ24090 系列器件。 器件系列的一些故障排除技巧 如果器件未开始充电,则不执行电池电流检查: 正常运行时,TS 引脚电压需要介于 278mV 至 790mV 之间 确定输入电压低于 OVP 6.6V。 仔细检查 ISET…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列充电完成引脚行为,/CHG

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ24040 Other Parts Discussed in Thread: BQ24090 , BQ25100 , BQ21040 , BQ24050 , BQ2404X 系列充电器有一个充电完成引脚 /CHG,用于指示充电正在进行或完成。 但在某些情况下,电池充电已停止(电池无电流),但 /CHG 指示在充电。 在其他情况下,电池正在充电(电池有电流),但 /CHG 未指示正在充电。 这也适用于 BQ21040、BQ24050、BQ24090 和 BQ25100 系列器件。 …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    TPS61085无法带载问题 0 已锁定

    5805 视图
    12 回复
    最新8 年多前
    由 Li Li
  • 未回答

    TPS61020 之疑惑 先接通电源再接负载可以正常输出 反之则无法正常输出 希望TI的工程师帮助下 感激感激!!!! 0 已锁定

    14148 视图
    23 回复
    最新8 年多前
    由 Wu JW
  • 已回答

    TPS61320a上电inrush太大, 超过1A 0 已锁定

    10516 视图
    14 回复
    最新8 年多前
    由 jun wang19
  • 未回答

    有没有UCC28610电源的原理图 0 已锁定

    1216 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    LM5022的输出效率问题 0 已锁定

    1174 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 yi zheng3
  • 未回答

    LM25118输出纹波大 0 已锁定

    8625 视图
    18 回复
    最新8 年多前
    由 Sammo Gan
  • 未回答

    具有反馈补偿的DC-DC,程序可控制的由开关电源提供的24V输入,3-15.000V输出范围,精度1mV,电流输出最大1.5A,检测精度1mA,纹波10mV以内的,并且是4线制检测具有远端反馈补偿的DC-DC电源有好的解决思路吗? 0 已锁定

    1415 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Peng Qiu
  • 未回答

    BQ78350-R1和BQ76930管理8串电池组的调试步骤 0 已锁定

    1386 视图
    0 回复
    已开始8 年多前
    由 Bo Xiong
  • 未回答

    55340芯片的输出电压纹波很大,为什么?? 0 已锁定

    3313 视图
    9 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    TPS61194仿真 0 已锁定

    1147 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 已回答

    请教BQ28Z610唤醒的一个问题 0 已锁定

    680 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 zhimin lin1
  • 已回答

    DC/DC BUCK所用RFB問題 0 已锁定

    1224 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    TPS54527输出电压5v接近6v可以吗 0 已锁定

    714 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    求推荐DC-DC隔离芯片 0 已锁定

    2620 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 已回答

    LM5161PWPBKEVM 参考设计 0 已锁定

    1511 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 已回答

    LM7800 相关问题 0 已锁定

    1901 视图
    5 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    LM5109A与LM5109B有什么区别 0 已锁定

    2690 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    UCD3138064 Scan device in program mode出现的问题 0 已锁定

    618 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    我想用POE输入输出一个48V或者36V的电源,能推荐一款芯片吗? 0 已锁定

    7349 视图
    13 回复
    最新8 年多前
    由 fan zhang8
  • 已回答

    BQ51050B能与其他公司的发射芯片兼容吗? 0 已锁定

    980 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
<>