• 话题 39574 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TEC电路设计

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS63020 问题描述: 客户要求TEC方案选型. 解决方案: TI提供了TEC的解决方案,具体如下: 高边分压电阻为R1,底边为R2, Vctrl的电阻为R3 电路说明: 按照TPS63020 datasheet 说明,输出电压范围为1.2~5.5V, TECmax=Voutmax- Vin TECmin= Voutmin -Vin R1,R2,R3计算如下: TEC电流与控制电压的关系如下: 相关设计具体见文档…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS63XXX系列LED设计

    Annie Liu
    Annie Liu
    问题描述: 客户在LED设计时,可能因为输入电压需要选择一些buck-boost拓扑的设计,但是在芯片选型上却出现困难,或者觉得设计起来比较麻烦。 问题分析解决: 这个时候我们可以考虑采用一些DC/DC的驱动芯片来做。一般的DC/DC驱动芯片,基准电压是1.2V或者0.8V, 如果直接用来做LDE 驱动,会因为sense电阻而造成较大的功耗。这里推荐采用TPS63XXX系列来设计。 常用的设计方式如下: 上述设计,会出现因为反馈电压太高,而造成sense电阻损耗较大而使得电路效率偏低,建议用如下方式来改善…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LDO与LC滤波

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS84259 问题描述: 客户在电源使用中,要求输出纹波尽量小,但是又不想使用LDO。 解决方案: 可以在DC/DC后端增加LC滤波。 下面以TPS84259为例,比较几种配置下的纹波输出情况: 1.双输出电容输出情况下:此时纹波21mV。 2.采用4输出电容,进一步降低ESR :纹波有所降低,但是仍然有12mV 3. 增加LDO,降低输出纹波 :纹波效果非常好,只有3mV 4. 输出增加LC, 构成pi型滤波…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 100% duty设计

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54260 问题描述: 客户在buck芯片选型时,常常因为输出电压可能接近输入电压,因此大部分芯片duty受限(无法达到100%)而难以选择。 解决方案: TI提供相关解决方案,这里以TPS54260为例。如下为修改后的电路图: 在原本电路的基础上,在boot脚增加一个二极管,同时外部电压输入。通过在boot外加电压实现100%duty。注意电路中是移除R1/R2,借助芯片内部上拉使得芯片处于上电启动状态。 如下为不同输入电压下…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【分享】输出可调

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: LM2576 , TPS40057 , TPS56637 问题描述: 推荐一些输出可调的方案/客户自己设计输出可调的方案,但是输出会不稳定。 解决方案: 采用数字电源。对于不同输出,芯片环路补偿需求不同。而一般采用模拟芯片,很多芯片将补偿做在外部,导致固定的补偿下,不满足全范围得输出,使得在一些电压输出时环路并不稳定。而数字电源,可以由程序控制,进行动态补偿。方案上总体比较复杂,工作量大。 而采用模拟电源,需要用不需外部补偿电路的控制芯片…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【分享】降低芯片功耗

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: LM25116 问题描述: 芯片发烫严重,如何将芯片温度降下去?特别是一些环境温度较高的应用环境下。 解决方案: 对于芯片使用,芯片温度越高,本身失效率也会增加。所以一般情况下都会通过设计尽量降低芯片温度,通常方法如下: Layout上Powerpad扩充散热,一般推荐4层板,可以利用中间层的GND。而2层只能用表面层和底部层GND,相对面积有限,散热会相对较差。 降低芯片的工作频率,甚至如果是外部MOS控制,选择一些尽量Qg较小的MOS…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【分享】并联电源

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54560 , UCC39002 , TPS54620 问题描述: 是否可以将2路电源并联使用,以提升负载输出能力? 例如2片5A输出能力的TPS54560直接并联实现10A输出能力? 解决方案: 通常是不行的,原因在于无法均流。强行并联,可能会导致一路电流过大,而另一路过小。轻则因为过载保护不稳定,重则直接烧电路。但是可以通过UCC39002之类的均流控制芯片强制控制2路或者多路电源实现均流。只是这样控制比较复杂,因此不被建议,而寻求一些电流控制方式的电源芯片…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ34Z100-G1学习的常见疑问

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q1、在计算Chemistry ID时,使用Battery management studio的logging功能记录数据,但在记录过程中多次出现error,都是No acknowledge from device,这是什么原因?是否影响最终Chemistry ID计算? 答:No acknowledge from device可能的原因包括通讯中断、多主机读同一I2C导致冲突等等。 如果数据缺失严重(比如缺少一分钟)则会影响ID计算。 Q2、在优化Learning cycle中,文献建议充电电流C…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ24133充电电流的精度

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ24133 Q: BQ24133设定充电电流的精度偏差是多少??比如我用了1%精度的电阻限定充电电流2.21A,如果分压没有变化,但是充电电流的最大值有的2.16A,有的只有2.05A,是否合理??有什么地方会影响这个指标?? A: 您好,电流的精度有两方面的因素决定的,VISET和RSR,如果VISET不变的情况下,Rsense的精度是1%,电流应该在2.18A~2.23A. 可以做一个验证,在电池充的过程中量一下IEST pin上的电压…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [分享] 输入过压 & 静态电流

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TPS54360 , TPS62150 输入过压 客户经常反应芯片输入烧掉了,而系统给予的输入电压实际小于芯片输入耐压,但是还是烧掉了。例如论坛上TI提到过的TPS54360, 系统的输入电压是48V,而这颗芯片的输入耐压最高65。 问题出在连接电压源与板子的导线上,有些导线本身寄生电压比较大,如果导线比较长,在电源芯片瞬态转换时,会因为输入电流变化使得寄生电感在输入上产生电压震荡叠加在输入上,形成了高于65V的瞬态spike,烧掉芯片…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    求救,使用tps60181以后输出电流才1ma 0 已锁定

    1881 视图
    4 回复
    最新8 年多前
    由 dongliang jia
  • 未回答

    TPS53219A 电源问题-输出端接电解电容和陶瓷电容,load电流差距好大 0 已锁定

    5445 视图
    10 回复
    最新8 年多前
    由 Sam Zhang(MCP)
  • 未回答

    bqstudio bq34z100充电时怎么抓不到数据 0 已锁定

    2171 视图
    5 回复
    最新8 年多前
    由 wen peng
  • 未回答

    TPS23754EVM-383 元件作用咨询 0 已锁定

    928 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    UCC27211搭建三相逆变电路,运行时MOS发出奇怪响声 0 已锁定

    1984 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Qichen Gong
  • 未回答

    请问是否有UC3846的应用文档? 0 已锁定

    683 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    BQ76930的外部LDO如果不用,REGOUT跟REGSRC该怎么接还是悬空,BAT脚是内部供电脚么 0 已锁定

    2373 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    BQ40Z50-R2有两种吗? 0 已锁定

    1505 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    400W抗电压跌落、浪涌电源(符合GJB 298) 0 已锁定

    2702 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    3串锂电池的充电路目前有什么方案? 0 已锁定

    1894 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 pengfei lee1
  • 未回答

    Drv91680/Drv91690 SDK安装文件哪里有 0 已锁定

    6557 视图
    6 回复
    最新8 年多前
    由 灰小子
  • 已回答

    bq76930怎么从SHIP Mode切换回到NORMAL Mode? 0 已锁定

    3648 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Vincent Li00
  • 已回答

    请教TPS61081芯片正负12V 200mA输出的问题 0 已锁定

    2821 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Sullivan
  • 已回答

    BQ25700A 中 ACOC门限问题 0 已锁定

    743 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Vincent Li00
  • 未回答

    FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER软件安装后无法运行 0 已锁定

    2238 视图
    4 回复
    最新8 年多前
    由 Zoe Zhou2
  • 未回答

    TPS71950的EN脚使用细节 0 已锁定

    667 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    bq20z95,4串锂离子电池组零下40℃(低温)放电,SOC清零 0 已锁定

    1287 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 user4384644
  • 已回答

    求助,TPS54531没有输出 0 已锁定

    6318 视图
    4 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    TPS51225C没有输出5V/3.3V[]LDO输出OK] 0 已锁定

    8509 视图
    9 回复
    最新8 年多前
    由 Sam Zhang(MCP)
  • 已回答

    bq28z610 默认的unseal key 和 seal key 0 已锁定

    3364 视图
    4 回复
    最新8 年多前
    由 Hugo Zhang
<>