• 话题 39575 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 故障日志已满时会发生什么情况?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90320 、 UCD90320U 、 UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 当故障日志已满时,有三种可配置的行为: 停止记录新故障。 使用 FIFO 模式,即最旧的日志将被最新的日志覆盖。 保持前一半数量的日志不变;只有后一半的日志处于 FIFO…
    • Answered
    • over 3 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 当电路板连接到新计算机时,为什么 GUI 不显示电源轨、GPI 或 GPO 的正确名称?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 电源轨、GPI 和逻辑 GPO 的名称存储在本地 PC 中,而不是存储在相应的器件中。因此,将电路板连接到新 PC 时,不会自动传输这些名称。必须在导入项目时启用名称选项来完成名称的传输,如图 27 所示。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • Answered
    • over 3 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 什么是快速 GPI 以及如何启用它们?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 UCD90xxx 系列具有八个可实现更快响应的可中断 GPI(GPIO1 至 4、12、16、17 和 18)。这些 GPIO 引脚必须按表 3 所示进行定义以启用中断特性。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • Answered
    • over 3 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 是否可以对“引脚选择电源轨状态”(PSRS) 使用三个以下的 GPI?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的,PSRS 最多支持三个 GPI。当用于 PSRS 的 GPI 数量少于配置的 GPI 数时,应根据配置的 GPI 数量启用所有支持的状态,并根据用于 PSRS 的 GPI 数量来配置状态。例如,配置三个 GPI,但只有第一个 GPI 用于 PIN PSRS。必须启用所有八个状态,将所有偶数状态配置为与状态…
    • Answered
    • over 3 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么在实际测量结果为 2.1V 时 GUI 显示 0V?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 每个监控电源轨都有其“Vout Exponent”设置,此设置限制了器件应返回的最大电压。确保“Vout Exponent”设置为适合相关应用的值。选中“Set for Me”复选框后,GUI 会根据您的输入自动设置“Vout Exponent”。…
    • Answered
    • over 3 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么在实际测量结果为 0V 时 GUI 显示 0.2V?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 UCD90xxx 的某些监控引脚对于监控下限有一个小限制:它们无法检测到低于 0.2V 的电压。任何低于 0.2V 的电压都报告为 0.2V。使用引脚时,请考虑到这一点。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • Answered
    • over 3 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx 系列是否支持电压裕量调节?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的。UCD90xxx 系列采用 PWM 方法进行电压裕量调节。与 DAC 方法相比,PWM 方法可提供更佳的分辨率和电流驱动能力。当不被裕量调节功能使用时,PWM 引脚可用作 GPIO 引脚(UCD90240…
    • Answered
    • over 3 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCD90xxx 何时开始电源轨的裕量调节?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 仅在所需的电源轨达到 POWER_GOOD 阈值并且启用了裕量调节命令时,UCD90xxx 才会开始裕量调节。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • Answered
    • over 3 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 是否有任何有关裕量调节功能的应用手册?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的。TI 提供了以下关于设计电压裕量调节的应用手册: 设计 UCD90xxx 电源序列发生器和系统管理器的电压裕量调节电路 (SLVA845) UCD90xxx 电压裕量调节电路设计工具 (SLVC676) 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • Answered
    • over 3 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 如果电路板上已经有 PMBus 主机,是否仍需要用于 Fusion GUI 的 PMBus 连接器?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 虽然 PMBus 连接器是可选的,但始终建议使用这种连接器来连接 Fusion GUI。可能需要使用此连接器对器件进行编程。当需要调试电路板和调整配置时,此连接器也会非常方便。与模拟器件不同,UCD90xxx 可让您充分了解器件的内部状态。它可以帮助您分析复杂的时序逻辑并快速找出问题。 有关更多常见问题解答…
    • Answered
    • over 3 years ago
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    关于BQ3060低温充电设置问题 0 已锁定

    853 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Cheng.W
  • 未回答

    电池电量计的问题 0 已锁定

    1219 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Cheng.W
  • 未回答

    TPS7B7702-Q1仿真设计 0 已锁定

    610 视图
    1 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    LM5175在6V输入时,负载拉到3A,输入电压会掉的问题 0 已锁定

    1325 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 user5024684
  • 已回答

    DC-DC 输入48V,输出52V 6A左右 300W,请问用那颗TI的料可以用? 0 已锁定

    1213 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 jinliang xiao
  • 未回答

    TPS61085无法带载问题 0 已锁定

    5806 视图
    12 回复
    最新8 年多前
    由 Li Li
  • 未回答

    TPS61020 之疑惑 先接通电源再接负载可以正常输出 反之则无法正常输出 希望TI的工程师帮助下 感激感激!!!! 0 已锁定

    14148 视图
    23 回复
    最新8 年多前
    由 Wu JW
  • 已回答

    TPS61320a上电inrush太大, 超过1A 0 已锁定

    10522 视图
    14 回复
    最新8 年多前
    由 jun wang19
  • 未回答

    有没有UCC28610电源的原理图 0 已锁定

    1216 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    LM5022的输出效率问题 0 已锁定

    1174 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 yi zheng3
  • 未回答

    LM25118输出纹波大 0 已锁定

    8629 视图
    18 回复
    最新8 年多前
    由 Sammo Gan
  • 未回答

    具有反馈补偿的DC-DC,程序可控制的由开关电源提供的24V输入,3-15.000V输出范围,精度1mV,电流输出最大1.5A,检测精度1mA,纹波10mV以内的,并且是4线制检测具有远端反馈补偿的DC-DC电源有好的解决思路吗? 0 已锁定

    1415 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Peng Qiu
  • 未回答

    BQ78350-R1和BQ76930管理8串电池组的调试步骤 0 已锁定

    1386 视图
    0 回复
    已开始8 年多前
    由 Bo Xiong
  • 未回答

    55340芯片的输出电压纹波很大,为什么?? 0 已锁定

    3315 视图
    9 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    TPS61194仿真 0 已锁定

    1147 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 已回答

    请教BQ28Z610唤醒的一个问题 0 已锁定

    680 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 zhimin lin1
  • 已回答

    DC/DC BUCK所用RFB問題 0 已锁定

    1224 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    TPS54527输出电压5v接近6v可以吗 0 已锁定

    714 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 未回答

    求推荐DC-DC隔离芯片 0 已锁定

    2620 视图
    3 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
  • 已回答

    LM5161PWPBKEVM 参考设计 0 已锁定

    1511 视图
    2 回复
    最新8 年多前
    由 Vental Mao
<>