• 话题 39516 个讨论
常见问题
  • [FAQ] [常见问题解答] 无线电源 RX 的启动疑难解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    此常见问题解答详细介绍了充电开始和突然停止或器件无法启动时的疑难解答。它适用于无线电源 RX,例如 bq51013B 、 bq51050B 、 bq51003 等。 充电开始但突然停止 检查 RECT 处的电压以查看 TX 是否正在尝试为 RX 供电,需要至少 80mS 的脉冲。如果启动时 RECT 未达到 7V 的目标电压,输出将不会开启。UVLO 需要 2.7V 电压,然后它开始将 TX 工作点调整为 7V。 检查发送器正在执行的操作,接收器将指示发送器使用 EPT 数据包关闭。需要留意的是在数据包末尾将…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ77216:如何减少电池节数?

    Annie Liu
    Annie Liu
    器件型号: BQ77216 问:当我并不需要 BQ77216 的所有 16 节电池时,应该如何连接输入? 通常,可通过短接顶部的输入来减少 BQ77216 电池节数,请参阅 BQ77216 数据表中的图 9-3,查看采用 14 节电池的示例。 在8.5直流特性一节中,低于 VUV_MIN UV 检测禁用阈值的电池不会用于 UV 检测。 输入短接的电池也不会因 OV 或开路检测而出现故障。 堆栈中心的电池输入也可以短接。 电池 1 具有不同的开路检测阈值,因为它在 VSS 上运行,请参阅 VOW 开路检测阈值参数…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] BQ24040 和 BQ2404X 系列 NTC 和 TTDM 模式 TS 引脚配置

    Annie Liu
    Annie Liu
    TS 引脚具有多种配置方式。 问:正确连接的方式是什么以及如何连接? 这也适用于 BQ21040 、 BQ24050 和 BQ24090 系列器件。 TS 引脚选项和配置、更优布局将取决于系统要求。下面对模式和配置进行了简要介绍。 正常电池充电 - 连接到电池组中的 NTC 热敏电阻以监控电池温度。50uA 电流源将产生一个由内部电压比较器监控的电压。当电压高于 1230mV 和低于 178mV 时,充电会暂停。如果未使用 NTC,10k 电阻器将支持正常运行。 关断 – 将 TS 引脚拉至低电平将禁用充电…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【FAQ】关于CEDV跟Impedance track 这两种算法的区别和应用范围

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45 1,CEVD(Comparison end of discharge voltage)放电截止电压补偿法的特点: 1.1 以老型号SN8760, BQ3060 为例,需要对电池做3种放电曲线(高、中、低温度下),再计算出放电截止点。此种方案多应用于笔记本,小功率设备。缺陷有:a量产必须循环学习,否则电量不准;b用户在经常不满充、慢放期间,电池电量偏移的离谱;c电池在大电流充放电时,sense电阻温漂大,采样不准,导致库仑计不准…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【分享】bq27441的Taper Rate参数应该是多少

    Annie Liu
    Annie Liu
    我用 bq24079 作为充电控制芯片,用bq27441做电量计。 对于 bq24079 ,如果充电时系统断开,不给系统供电。 当EN1EN2=01时,限流由外部电阻决定,我取的RISET=820欧姆,所以ICHG = KISET/RISET=1085mA 当EN1EN2=10时,限流500mA,所以ICHG = 500mA 因此 参照bq27441_quick_start.pdf,Iterm按上限取。所以Iterm=0.11*Ichg Taper Rate = Design Capacity / …
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【分享】BQ24133, BQ24170, BQ24171 & BQ24172:原理图审查和PCB布局设计技巧

    Annie Liu
    Annie Liu
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【分享】BQ40Z80 常见问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80 1,BQ40Z80 硬件保护时间问题 AOLD ASCD 能按照设置的参数保护,但是马上恢复,恢复时间设置的5S,实际测试发现是20mS。 原因是AFE充放电过流短路保护中,每个对应的一个RSVD_1, 默认是打开的,如果在配置参数时关掉了。 保护就立马恢复,不能打嗝。TRM 上介绍是do not use. 2, BQ40Z80 MAX ERRO 从1%变成101% 循环学习OK 并且导出量产文件。 静置几天后发现MAX…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【分享】恒压恒流控制芯片选择

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: LM25117 恒压恒流控制芯片选择 客户问题: 客户要求选型恒压恒流控制方案。 问题解决: 一般恒压恒流控制需要采用双回路控制,恒压环,恒流环,设计起来比较麻烦。TI提供了一款芯片LM25117,设计相对要简单很多,如下为参考设计电路: E2E相关问题: https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/195356?tisearch…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【分享】反激芯片的选择

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: UCC28600 问题的描述: 客户要求选型AC/DC 反激芯片,效率比一般UC384X或者UCC38C4X系列要高。 问题解决: 一般传统反激,例如UC384X或者UCC38C4X设计,效率峰值都是不足85%. 这里推荐TI的UCC28600, 绿色准谐振反激控制芯片。相比传统反激,它采用谐振模式,减小了EMI 和开关损耗,并且拥有更低的power saving效果。下面是TI 65W EVM板设计案例,可以看平均效率是可以达到87…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 【分享】电压电流模式的差异

    Annie Liu
    Annie Liu
    客户问题: 客户疑问,什么是电压模式,什么是电流模式,差异是什么? 问题解决: 就单个芯片控制而言,现在纯粹的电压控制或者电流控制的芯片很少,都相对比较复制,或者说是更复杂的电压电流控制模式。下面简单的介绍一下电压控制模式和电流控制模式: 电压模式,就是芯片自产生三角震荡信号,与反馈误差放大器比较,产生PWM控制信号,见如下: 电流模式,与电压模式不同,它的三角信号来自芯片电流侦测脚,而非芯片自身,这个信号同样与反馈误差放大器比较,产生PWM控制信号,具体见如下: E2E相关问题: https…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    tps2836和CSD86350构成开环同步buck电路发烫怎么回事, 0 已锁定

    2972 视图
    5 回复
    最新10 年多前
    由 BING MIN
  • 未回答

    连续可调同步降压型电路设计 0 已锁定

    1411 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 KW X
  • 未回答

    UC3844算法是不是有问题啊 0 已锁定

    601 视图
    1 回复
    最新10 年多前
    由 KW X
  • 已回答

    bq76PL536 0 已锁定

    974 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 haojiong lv
  • 已回答

    DC-DC电压反馈环路的零点补偿问题 0 已锁定

    4616 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 ping liu4
  • 未回答

    UCD3138程序下载问题 0 已锁定

    1088 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Zheng Shi1
  • 未回答

    关于tps53353无法正常输出的问题 0 已锁定

    2061 视图
    5 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    MC34063 150v 升压电路,扩流管使用TFP10N60输出正常,当更换为MJE15034时电路不启振无输出。 0 已锁定

    2006 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    LM5116 可以用 UC3907 来做并联输出吗? 0 已锁定

    969 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 已回答

    UC3854输出大概几百W的时候,输出电压由350V降到只有200多V,不知道是什么原因 0 已锁定

    5199 视图
    9 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    LM5116降压电路的问题。 0 已锁定

    745 视图
    3 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    芯片推荐(在线等) 0 已锁定

    945 视图
    5 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    TPS54531带负载后输出电压变为0.04V 0 已锁定

    10489 视图
    15 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    移相全桥 半桥谐振问题 0 已锁定

    1817 视图
    6 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    用B2405LS稳压到5v,但是输入的电压为25v~28V左右,输出电压为6v左右,输出连接max485,max485会发烫,这个怎么解决,只能换芯片吗? 0 已锁定

    3010 视图
    8 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    TPS54360带载启动问题。 0 已锁定

    1224 视图
    4 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    LP2985 相噪恶化 0 已锁定

    1207 视图
    4 回复
    最新10 年多前
    由 Frank Xiao
  • 未回答

    求助TI的工程师 0 已锁定

    284 视图
    0 回复
    已开始10 年多前
    由 we5566
  • 未回答

    TPS61181使用问题 0 已锁定

    736 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 Jason Shen
  • 未回答

    关于BQ76930关断和地的问题 0 已锁定

    620 视图
    2 回复
    最新10 年多前
    由 man kong
<>