• 话题 39469 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 是否可以使用 RESET 引脚对电源轨执行关闭时序?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 不可以。与模拟器件不同,UCD90xxx 的 RESET 引脚会突然复位其数字内核。所有 GPIO 引脚立即进入高阻抗状态,而所有 FPWM 引脚立即进入驱动低电平状态。此过程不会执行时序。此外,在释放 RESET 引脚时,该器件在开始工作之前至少需要 20ms 的初始化时间。 对电源轨执行关闭时序的正确方法是使用…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] MON 引脚上是否需要去耦电容器?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 建议在 MON 引脚上使用去耦电容器。MON 引脚是 ADC 通道。内部没有滤波功能可以对 ADC 样本求平均值。因此,需要使用去耦电容器来消除电源轨纹波电压。此外,如果使用电阻分压器来降低电压,则添加去耦电容器可以降低输入阻抗并提高 ADC 采样精度。去耦电容值的合理数字为 100nF 至…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 使用高开关频率转换器会影响更高负载下的效率吗?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS628512 问:我希望更大程度降低解决方案的尺寸,但我担心选择高开关频率直流/直流转换器会影响电源的效率。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2663: TPS26633 和 TPS26636 之间有何差异

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS2663 问:TPS26633 和 TPS26636 之间有何差异
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2660: TPS2660 是否可用于保护负电压轨

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS2660 Other Parts Discussed in Thread: TPS23523 , LM5068 , LM5067 问:TPS2660 是否可用于保护负电压轨?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为需要大输入电容的 FPGA 供电

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:在为通常需要大输入电容的 FPGA 供电时,如何确保器件的环路稳定性?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 需要有关 TI 降压转换器的多功能引脚及其应用的更多信息

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS62800 , TPS62865 , TPS62864 问:多功能引脚的优势是什么,如何使用多功能引脚(对于 TPS62864/6/8/9 为 VSET/VID,对于 TPS62865/7 为 VSET/MODE,对于 TPS62800/1/2/6/7/8 为 VSEL/MODE)实现理想的应用设计?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 是否保存了所有与 BSR-LV 相关的应用手册的索引?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:我有兴趣了解更多有关 BSR-LV 转换器的技术内容
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 如何理解 SW 节点的绝对最大额定值?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:在我的应用中测得的 SW 节点波形似乎超出了数据表中所述的 SW 节点电压额定值。我可以做什么?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] SOT23 和 SOT563 封装的热性能有何差异?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:某些 TI 转换器采用 SOT23-5、SOT23-6 和 SOT563 封装。为应用选择合适的器件时,在热性能方面需进行哪些权衡?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    TPS923650: 是否可以通过分压电阻将VCC引脚的LDO输出分压给DIM引脚? 0 已锁定

    699 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LM5148: LM5148频率无法控制 0 已锁定

    670 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    LM5122: LMP8646能否与LM5122配合使用,从而实现对LM5122输出电流的限制 0 已锁定

    1419 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ25756: 充电异常 0 已锁定

    2623 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 未回答

    BQ40Z50-R1: bq40z50-R1在静置过程中FCC变得只有实际一半 0 已锁定

    5294 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 未回答

    LM26420XSQEVAL: LM26420X芯片在工作一段时间后出现电流变大,为什么会出现这种原因? 0 已锁定

    2558 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS92662A-Q1: XTALDS寄存器作用是什么? 0 已锁定

    1022 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    UCC23525: 碳化硅驱动IC 0 已锁定

    1080 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ25672: 充电电压输出不对 0 已锁定

    400 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS92641: TPS92641 3.3V输出30A 模拟调光 无法调节。 0 已锁定

    1491 视图
    6 回复
    最新10 个月前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    TIDA-01606: 關於POWER_MEAS_SINE_ANALYZER_config 的設定 0 已锁定

    396 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ76972: For not using cell pin, and the pins are short, set the Settings: Configuration: what are the benefits of Vcell Mode? 0 已锁定

    1461 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    UCC28070A: 电流传感变压器相关元件选择 0 已锁定

    5770 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    UCC256404: 关于电荷控制LLC基于TL431控制的理论计算 0 已锁定

    858 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 Lydia
  • 未回答

    LM5060: 开关频率过高导致无法开启 0 已锁定

    610 视图
    2 回复
    最新10 个月前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    UCC21530-Q1: The UCC21530-Q1 EN pin is always low(refer to GND) 0 已锁定

    902 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    CSD13201W10: T05379311 CSD13201W10 6000 售后问题反馈 0 已锁定

    577 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Lydia
  • 未回答

    BQ76942: SW波形异常 0 已锁定

    1079 视图
    9 回复
    最新10 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    Still mixing up NMOS and PMOS? 0 已锁定

    1327 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
  • 建议的答案

    LM51772EVM-HP: lm51772 0 已锁定

    451 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Links
<>