This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

2016年前4个月达芬奇精华帖汇总(DM8127/DM814x)-软件问题/硬件问题

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

软件问题:

1. #pragma MUST_ITERATE 未明确的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/99942.aspx

2. 关于vlib库中的pc版本库问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100081.aspx

3. 请问EVMDM8148打开全局优化后,怎么关闭某一个函数的优化
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100105.aspx

4. 关于8127 resize 停掉的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100329.aspx

5. DM8148: QEDMA 与 普通的EDMA3传送速度有差别吗
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100392.aspx

6. DM8127 CMEM_alloc错误
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/101557.aspx

7. 8127 DSP核固件编译生成问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/101912.aspx

8. EDMA数据搬移(DM8148)
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/101919.aspx

9. M3核可以控制芯片的外设吗?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/102100.aspx

10. DM8127 CCS调试DSP核
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/103004.aspx

11. 8127_IPNC_RDK3.8 make mcfw_bios6 固件编译生成时间问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/103160.aspx

12. noNotifyMode 和 notifyNextLink、notifyPrevLink、notifyProcessLink 的使用意义问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/103209.aspx

13. DM8127在CCS上加载调试A8核
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/103216.aspx

14. DM385 IPNC RDK疑问
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104520.aspx

15. 8127的YUV格式下的分辨率问题,是1920还是1952??
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/104537.aspx

16. 求助,关于TMS320DM814x,EDMA外部事件触发的疑问
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/105105.aspx

17. 如何获得sysLink系列函数的具体说明或者原型函数
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/105216.aspx

18. 求助:sysbios中, Hwi_create函数一直阻塞不返回
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/105220.aspx

19. DM8127宽动态实现方式?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/105634.aspx

20. DM8127_IPNC CSI2 调试 csi2_complexio_cfg[26:25]PWR_STATUS未置位
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/105929.aspx

硬件问题:

1. 请帮忙发一下DM8148/DM8127的原理图和PCB封装库,我用的软件是Cadence,邮箱:304185642@qq.com,谢谢...
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100013.aspx

2. 大神求助8148EVM 晶振用了两个晶振并联有什么特殊用处吗
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/100013.aspx

3. DM8148可以使用NOR FLASH来存储启动代码么?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/103135.aspx

4. CSI2接口时钟信号的疑问?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/103689.aspx