最近经常遇到网友会咨询AM57XX平台DSP如何使用,现总结如下:
1,opencl,标准processor sdk linux是把DSP当作一个加速器来使用的,DSP跑的是OPENCL组件,因此开发者只需要了解OPENCL的API就可以对DSP进行编程了。不需要对DSP进行学习。一楼主要介绍这方面的一些资料。
2,sysbios,AM57XX的DSP支持BIOS系统,DSP和ARM可以通过IPC的机制来进行通信。相关资料在二楼。
3,DSP裸跑,对于有DSP开发经验的开发者可以裸跑DSP,DSP所有的代码自己来写,DSP和ARM通过MAILBOX硬件来完成,相关资料见三楼。