我的DM648视频处理电路板做好了,找人合作开发一些基础单元:
请求开发的内容:
1、视频捕获,得到视频画面数据
2、视频显示,通过adv7390输出
3、通过I2c读写24c256
4、通过I2c写单片机
视频捕获、显示芯片都是通过I2C初始化的,实际上是:视频捕获、显示、I2C基础程序。
在这里请大家给我一些建议:我得花多少币子才能找到合作者人?咱们论坛里有没有能搞的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的DM648视频处理电路板做好了,找人合作开发一些基础单元:
请求开发的内容:
1、视频捕获,得到视频画面数据
2、视频显示,通过adv7390输出
3、通过I2c读写24c256
4、通过I2c写单片机
视频捕获、显示芯片都是通过I2C初始化的,实际上是:视频捕获、显示、I2C基础程序。
在这里请大家给我一些建议:我得花多少币子才能找到合作者人?咱们论坛里有没有能搞的?
1.DM648 不是TI主流推荐的CPU, 所以他的开发用户比较少,在10-13年 用DM648+DM368 做智能交通的方案的比较多,现在很少了。
2.我以前开发是用CCS3.3 和重大的560V1 仿真器 比较方便。
3.他是64X+的内核 不需要SYS/BIOS DSP/BIOS5.4 或者5.3这样的版本就OK了。
4.xdc 对于单核的DM648 是没有必要安装的,我就没有用过他。
你就用CCS3.3 开发难度其实 和以前的DM642 差不多的。
感谢pengpeng gong 指导!
我打算绝地反击,不用系统、库类了,芯片寄存器级研究,像早期的单片机编程那样搞了,鉴于外国公司的保守与垄断,我共享我的研究,和中国广大电子、软件爱好者共同提高,希望同仁也能帮助我,解答我的困惑。今天开始研究第一个芯片-CDCE913,网上关于CDCE9xx系列的中文资料几乎查不到,为此将学习笔记上传于此
好吧 我支持你一下, 不跑操作系统 也可以,跑单片机用中断向量表来弄也可以, 只是这样你的开发的工作量 是不是太大了啊,? 会不会影响你的工作进程啊, 毕竟现在一般公司开发主要精力放在自己擅长的地方,
其实TI的648的 DVSDK还是挺好理解的, 虽然是DSP的下的, 但是还是和TI368的 DVSDK4.0的组织架构很相似的, 里面的驱动 很多都是参考linux的思想来的, 比如SEM 系统自己 弄了个40个 做个数组, 类似池子,让你申请, 替你做了保护机制。。。。还有很多。 你决定要 裸跑C的?
回pengpeng gong
感谢支持。现在板子还没做回来呢,我的板子很简单,把视频输入输出搞好了就大功告成了,我单片机搞多了,如果再把EDMA弄好了,基础硬件知识就丰富了,多学点底层的东西益处多多。同时。。。。。。
楼主貌似在搞核心科技
核心科技不需要复杂的应用,故而系统简单
真实的商用产品需要复杂的应用,故而需要复杂的系统
道理就这么简单,楼主动了不?
《TMS320DM647DM648 DSP Enhanced DMA (EDMA3) Controller User's Guide》学习笔记
英雄莫问出处,国人共同进步!
《TMS320DM647 DM648 DSP Video Port VCXO Interpolated Control (VIC) Port User s Guide》笔记-1
http://www.pudn.com/downloads610/sourcecode/embedded/detail2486224.html
致DM648想入门、刚入门初学者:
我算是刚要入门者,历经几个月的摸爬滚打,东一头西一撞,才见到DM648开发轮廓,摸索过DSP\BIOS、CSL、PSP、XDCtool,收罗了各种支离破碎的例程、经验,以不高的英语水平浏览了很多pdf,太多了眼花缭乱,如今才摸出点头绪,理清了开发思路,昨天看到了这个网页(附后),个人觉得相见恨晚,如果早一点看到它,会少走无数弯路,为此我要告诉我的DM648国人同仁,先看一看Ti的这个网页吧:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM648/7_designer's_resource_guide
同仁加油