46969 个讨论
常见问题
[FAQ] [常见问题解答] CCS/AM5728:AM57xx:支持的引导模式
Annie Liu
问:SDK 上的 AM57xx系列支持哪些引导模式? 为了在 am57xx-IDK 上启用非默认引导模式,需要对电路板做哪些修改? 答:AM57xx SoC 支持多种引导模式 - 请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf 部分Table 33-9. Booting Devices Order了解详细信息。 以下文章仅介绍了在器件上使用 u-boot/Linux 时常用的引导模式子集。 AM57xx 有多种电路板型号,每种型号都有自己的功能…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】TMS320C6748的芯片该如何烧写固化
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748 Q: 加密版本的TMS320C6748的芯片该如何烧写固化? A: 首先确保您的应用开发在非加密版本的芯片上完成了,要不然直接在加密版本的芯片上开发,每次断电都要重新解锁芯片才能连上仿真器,会很繁琐。 烧写步骤: #1. 加密版本芯片的JTAG口默认状态下是不能连接的。需要先将芯片设为UART boot mode,然后用加密版的UART boot 工具从UART启动芯片,使用任意一个简单的.out文件转换成bin文件…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] Trouble Writing Memory Block at
Annie Liu
Q:调试自己画的DM8168时,想用CCS5.4和JTAG调试DDR是否正确,连接板子出现如下错误,GEL文件显示CortexA8: Output: EVM816x DDR2/3 PRCM Init is Done ..... DDR3初始化完成了,后面就出错了,出错为CortexA8: Trouble Writing Memory Block at 0x4c000010 on Page 0 of Length 0x4: (Error -2130 @ 0x4C000010) Unable to access…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】如何使用AM335x 的ehrpwm1/PCB文件打开后空白
Annie Liu
如何使用AM335x 的ehrpwm1? Q: 把EHRPWM1A用作了背光,如何控制EHRPWM1B的输出? A:配置步骤如下: 1.在设备树中配置ehrpwm管脚复用模式和新建节点。 ehrpwm1_pins: pinmux-ehrpwm1-pins { pinctrl-single,pins = < AM33XX_IOPAD(0x848, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE6) /* gpmc_a2.ehrpwm1a */ AM33XX_IOPAD(0x84c…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】OMAP-L13x/C674x例程
Annie Liu
OMAP-L13x/C674x的pdk例程 请下载附件解压至 ~ \pdk_omapl138_1_0_11\,即可直接导入CCS。 2766.omapl138_c6748_ccs_projectspecs.zip OMAP-L13x / C674x的emmc的例程 请参考以下附件中的指导手册将PROCESSOR SDK中的MMCSD的例程修改为EMMC可用的例程。 5481.Enabling eMMC on OMAPL138 and C6748.pdf
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】如何选择sitara处理器用于工业通信
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110 产品类型 Sitara 系列处理器 + 66AK2Gx 支持的工业协议 PRU-ICSS上验证过的工业协议 总结 1.AMIC110和AM335X一次只可通过单个PRU-ICSS支持一种协议 2.AM437X可通过PRU-ICSS0和PRU-ICSS1同时支持一种基于以太网的协议和一种基于串行的协议,PRU-ICSS0只可运行基于串行的协议 3.AM57X和66AK2GX可通过两个PRU-…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】Sitara系列产品usb模块简介
Annie Liu
Sitara usb模块概述 1.两个支持DRD功能的usb模块,也就是usb模块可以根据连接的usb线工作在host或者device两种模式 DRD= Dual-role* Device 2.支持host-only,device-only,DRD模式 3.集成phy,不需要外部的usb phy 4. 每个usb模块具有31个端点,包括15个TX,15个RX和一个双向端点0 特征对比 Note: *AM57x的第二个usb模块(usb2)不支持SuperSpeed USB ROM usb…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】AM57XX支持的启动模式
Annie Liu
SDK中关于AM57XX支持哪些启动模式? 要在am57xx-IDK上启用非默认启动模式,如何对板子进行修改? AM57xx SoC支持多种启动模式-请参考TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf Table 33-9. Booting Devices Order 以下文章仅讨论uboot/linux下常用的启动模式 有多种基于AM57XX的开发板,每个开发板都有自己的功能。 AM57xx-beagle-x15 - https:/…
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【数字信号处理器 (DSP) & ARM®︎ 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021)
Annie Liu
【2021 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021) 6724.常见问题解答-Processor 2021.docx 【2020 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答 常见问题解答-Processor 2020.docx
已回答
4 年多前
处理器
处理器论坛
[FAQ] 【分享】如何基于board library修改UART
Annie Liu
本文主要描述如何基于Processor SDK RTOS将 BBB中默认的uart0 例程修改为uart1。 测试环境 CCSV7.2.0 BeagleBone Black Rev C(BBB) Blackhawk USB100v2 前提 下载AM335x processor sdk RTOS http://software-dl.ti.com/processor-sw/esd/PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X/latest/index_FDS.html 通过pdkProjectCreate…
已回答
5 年多前
处理器
处理器论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
未回答
dm368 双码流
0
已锁定
387
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Chris Meng
未回答
C6670 SPI boot问题
0
已锁定
1094
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Pingui Jia
未回答
用6713DSK的EMIF读写FPGA 寄存器,配置为32位异步存储器,调试过程中对某个寄存器进行写操作时,其他所有寄存器的值都会同时变化
0
已锁定
2755
视图
7
回复
最新
8 年多前
由
Bruce Xiangcai Zhang
已回答
C5515扩展FLASH的自动引导问题
0
已锁定
2080
视图
4
回复
最新
8 年多前
由
panfei du
未回答
如何在DM6437(定点DSP)上实现e的非整数次幂运算
0
已锁定
459
视图
0
回复
已开始
8 年多前
由
Weiliang Cheng
已回答
edma在什么情况下使用才能体现其优势?
0
已锁定
2726
视图
5
回复
最新
8 年多前
由
QingKai Ji1
未回答
MCS 自带的 NDK helloWorld 代码,6678LE 板子,把拨码开关SW9 拨成静态IP模式,但是程序进不去回调函数 int dtask_udp_hello( SOCKET s, UINT32 unused )
0
已锁定
928
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
bruce lee4
已回答
Error connecting to target:(Error - 2131 @ 0x0)
0
已锁定
4145
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Thomas Yang55737
未回答
DM8148 Capture问题
0
已锁定
2284
视图
7
回复
最新
8 年多前
由
yong yang2
未回答
关于beagleboneblack上安装ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install无法启动界面的问题
0
已锁定
2646
视图
4
回复
最新
8 年多前
由
YE YU
未回答
8148使用CCSv5调试dsp代码
0
已锁定
708
视图
4
回复
最新
8 年多前
由
xiaoyan Chi
未回答
omal138 ehrpwm 怎么输出固定的脉冲数来控制电机?
0
已锁定
658
视图
0
回复
已开始
8 年多前
由
Boch Zhou
已回答
应如何将c5502的mcbsp配为gpio使用
0
已锁定
624
视图
1
回复
最新
8 年多前
由
Tony Tang
未回答
关于messageq使用的问题
0
已锁定
1534
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
Kevin Le82
未回答
C5509A可以用线性汇编吗?
0
已锁定
7153
视图
19
回复
最新
8 年多前
由
Shine
已回答
在使用CCSv6过程中的一些问题
0
已锁定
530
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
meng pan
已回答
dma中断向量表配置不明白
0
已锁定
1877
视图
3
回复
最新
8 年多前
由
chunying wu
未回答
请问am3358模拟鼠标时,怎么指定使用USB1?
0
已锁定
755
视图
2
回复
最新
8 年多前
由
tao li89
未回答
ccs5.5 调用函数字体颜色的设置?
0
已锁定
2595
视图
5
回复
最新
8 年多前
由
rtos
已回答
做了一个C6745的板子 不知道从哪里着手开始开发 求指导和相关资料
0
已锁定
3135
视图
8
回复
最新
8 年多前
由
Shine
<
>