• 话题 47157 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 如何在 NDK 中管理内存?

    Annie Liu
    Annie Liu
    问:您能否详细介绍如何在 NDK 中管理内存?我在运行时遇到分配错误。
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TMS320C6678: 如何在 C6678 上使能巨型帧

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TMS320C6678 如何在 C6678 上使能巨型帧?
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TMS320DM8148: TI814x-DDR3-Init-U-Boot

    Chris Meng
    Chris Meng
    Part Number: TMS320DM8148 Doc: e2echina.ti.com/.../processor-wiki ti-EP-wiki-main/processors.wiki.ti.com/index.php/TI814x-DDR3-Init-U-Boot.html Related tools: DDR3_slave_ratio_search_TI814x.zip DM814x_DDR_Controller_Register_Configuration_spreadsheet_v1…
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] Windows CE6 支持/WinCE BSP 支持

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: DM3730 问:您能帮我解决一个 BSP 问题吗? 答:AM17x、AM18x、AM335x、AM35xx、OMAP35xx、DM3730 等器件有旧的 WinCE BSP。从 2021 年 3 月开始,TI 不再对这些器件上的 BSP 版本提供支持。 问:以前的 BSP Wiki 文档在哪里? 答:处理器 Wiki 已于 2021 年 1 月下线。您可以在启动界面闪烁帖子中找到已下线的 BSP 页面内容。请注意该帖子的免责声明。 …
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] “PRU Training: Hands-on Labs”Wiki 去哪儿了?

    Annie Liu
    Annie Liu
    问:“PRU Training: Hands-on Labs”Wiki去哪儿了?它以前位于以下 URL: http://processors.wiki.ti.com/index.php/PRU_Training:_Hands-on_Labs 答:“PRU Training: Hands-on Labs”Wiki 正在迁移到 software-dl.ti.com。在迁移完成之前,用户可以在此处找到原始 Wiki 页面的 html: PRU Training…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] 如何在 uboot 中配置 512MB*2 DDR RAM

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: AM6548 客户:我们将使用 AM6548 SR2.0 来启动 EVM 板,届时 EVM 中将有 2 个 512MB、总共 1GB 的 DDR4。 在这种情况下,我们有两个问题需要与您确认。 1.如何修改 k3-am654-board-board.dts 中的存储区?SDK 的默认值为 4G。 memory@80000000 { device_type = "memory"; /* 4G RAM */ reg …
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] Processor wiki历史内容查找

    Chris Meng
    Chris Meng
    首先要感谢Li Bin(Tuff)下载了wiki的内容!! 你可以到下面网址下载文件,然后打开index.html。 github.com/.../ti-EP-wiki
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] 66AK2H14:MPAX 常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    器件型号: 66AK2H14 1.KeyStone II 器件中的 C66x XMC MPAX 和 MSMC MPAX 有何区别? C66x DSP CorePac 中的扩展存储器控制器 (XMC) 用作 L2 存储器控制器 MDMA 到 MSMC 的路径。XMC 有三个额外的职责:存储器保护、地址扩展和预取。 MPAX 单元同时提供存储器保护和地址扩展 (MPAX)的功能。尽管 C66x CorePac 内部仅支持 32 位地址,但借助 XMC 的 MPAX 特性,它可支持地址宽度高达 36 位的系统…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] [常见问题解答]“AM335x 电路板启动技巧”Wiki 去哪里了?

    Annie Liu
    Annie Liu
    “AM335x 电路板启动技巧”Wiki 去哪里了?它以前位于以下网址: http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_board_bringup_tips “AM335x 电路板启动技巧”Wiki 正在迁移至应用手册。在迁移完成之前,用户可以在此处找到原始 Wiki 页面的 html: 8640.AM335x board bringup tips.zip
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] 如何 重新编译NDK?

    Annie Liu
    Annie Liu
    问:我希望重新编译NDK(网络开发套件)?您能给我一些建议吗? 答:重新编译 NDK 的步骤已移入《NDK 用户指南》中。例如,SimpleLink MSP432E4 SDK 的 NDK 用户指南的 NDK 文档中有一个“重新编译NDK 库”(Rebuilding NDK Libraries) 部分。 下面还附加了旧版 NDK 的步骤。这些是 processors.wiki.ti.com 页面的前几页。 NDK 2.21 及更高版本:/cfs-file/__key/communityserver…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    SK-AM64B: AM64x CPSW3G split ownership: Linux port1 + R5 port2 EtherCAT, shared RX channel / RX flow issue 0

    153 视图
    3 回复
    最新16 天前
    由 Daolin Qiu
  • 建议的答案

    TMS320F280039C: QPOSCMP register is active register or shadow register ? 0

    133 视图
    2 回复
    最新16 天前
    由 FRANK1
  • 已回答

    CCSTUDIO: 在线下载out文件后,再verify program 必然失败 0

    171 视图
    4 回复
    最新17 天前
    由 wapdasta
  • 未回答

    TMS320F28379D: 28379芯片的PWM输出在启用死区和禁用死区之间切换时候出现异常的PWM占空比 0

    140 视图
    3 回复
    最新18 天前
    由 Srikanth Yerra
  • 建议的答案

    F29H859TU-Q1: F29 Busoff处理 0

    205 视图
    5 回复
    最新18 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TMS320F280039C-Q1: 如何基于F280039C,实现ASILB等级功能安全。有没有指导或案例。 0

    91 视图
    2 回复
    最新19 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TMS320F280039C-Q1: 如何基于F280039C,实现ASILB等级功能安全。有没有指导或案例。 0

    58 视图
    1 回复
    最新19 天前
    由 Daniel
  • 已回答

    TMS320F2800157: MCAN tx confirm in ISR 0

    98 视图
    2 回复
    最新19 天前
    由 Alice
  • 未回答

    CCSTUDIO: Type can't locate the package 'configPkg' along the path: 0

    206 视图
    6 回复
    最新19 天前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TMS320F28335: 正常运行中使用28335的xintf读外部RAM死机 0

    199 视图
    5 回复
    最新23 天前
    由 Daniel
  • 已回答

    AM69A: AM69A uses SERDES2_RX3/SERDES2_TX3 of serdes2 to connect with YT8614 for Ethernet functionality, the connection mode is QSGMII, and the ping network is not work +1

    212 视图
    4 回复
    最新24 天前
    由 kevin yang
  • 建议的答案

    CCSTUDIO: Type can't locate the package 'configPkg' along the path: 0

    113 视图
    2 回复
    最新24 天前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TMS320F28335: mcbsp配置成spi从机模式,支持的速率有多高? 0

    89 视图
    2 回复
    最新24 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TMS320LF2407A: TMS320LF2407A Capture unit first rise unable to enter interruption 0

    96 视图
    2 回复
    最新25 天前
    由 AJ Favela
  • 未回答

    MSPM0G3519: MSPM0G3519下载失败 0

    99 视图
    2 回复
    最新27 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CCSTUDIO: 我运行ram程序发现 正常的浮点运算的结果都变成0了,想问下是哪个寄存器配置错了。 0

    138 视图
    3 回复
    最新27 天前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    TMDSEVM6657: 如何快速入门并且检测该评估板的正常功能? 0

    60 视图
    1 回复
    最新27 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    AM2612: Software Application Case – AM2612-SERVO-ETHERCAT-APPSW 0

    58 视图
    1 回复
    最新27 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    F28M36P53C2: 无法下载c2000ware 0

    55 视图
    2 回复
    最新1 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TMS320C5504: TMS320C5502的DMA中断如何设置 0 已锁定

    71 视图
    2 回复
    最新1 个月前
    由 Lydia
<>