• 话题 47166 个讨论
常见问题
  • [FAQ] PROCESSOR-SDK-C665X: Windows 10 上的 IBL 编译步骤(处理器系列:C665x)

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: PROCESSOR-SDK-C665X 问:如何在 Windows 环境中生成 IBL 二进制文件?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] AM3359: 如何使用计时器设置周期性中断?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: AM3359 如何使用 AM335x SOC 上的计时器模块设置周期性中断?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TDA4VM: 将 PDK 驱动程序移植到 AUTOSAR 环境

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TDA4VM 我想将现有的 PDK 驱动程序移植到 AUTOSAR 环境中,如何实现? 例如,我们如何从 PDK 移植 I2C 驱动程序,以便将其添加到我们的工程中?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TDA4VM: 如何测试 GPIO 中断

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TDA4VM 是否有办法测试 GPIO 中断的功能,而无需以物理方式驱动线路作为输入并在外部控制引脚状态?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TDA4VM: 如何使用 Linux 在 J7 EVM 上启用 EHRPWM

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TDA4VM TDA4VM 上存在多个 EHPWM 实例。如何在 PSDKLA 上启用它们?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] PROCESSOR-SDK-J721E: 如何从 SBL 运行显示(任何 PDK)示例?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: PROCESSOR-SDK-J721E 本文介绍了如何编译和运行 DSS 示例。
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] DRA821U: 支持 linux 的 5 端口开关

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: DRA821U 我想让 5 端口开关在 TI EVM 上工作,似乎需要在 MCU2_0 上运行一些二进制文件,才能使开关正常工作?为什么需要这样?这是否意味着,如果使用 5 端口开关,就不能使用 MCU2_0?请帮我解答这些问题,并告诉我如何使用 linux SDK 7.02。我阅读了发行说明,但里面没有说明如何使用这个?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TDA4VM: 如何查看 QNX 中的 CPU 和内存使用情况

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TDA4VM 在 A72 上运行 QNX 时,如何查看 CPU 和内存使用情况?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TDA4VM: 在 J7200/J721E 器件上通过 Linux 启动时,我未看到 CPSW5G/9G 接口

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TDA4VM 在 J7200-J721E 器件上使用 SD 卡通过 Linux 启动时,我未看到 eth1 接口;第三个主 UART 实例上也没有输出,而以太网固件输出通常来自该实例。
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] AM3359: 如何使用 Processor SDK RTOS 的 PDK 为应用创建 CCS 工程

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: AM3359 Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138 , 问:我将使用 Processor SDK RTOS 的 PDK 开发应用。如何为应用创建集成 PDK 组件的 CCS 工程?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    CCSTUDIO: CCS Version: 21.0.0.14__1.12.0 ai agent助手添加失败 0

    104 视图
    2 回复
    最新9 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    CCSTUDIO: CCStudioIDE Version: 21.0.0.14__1.12.0 0

    73 视图
    2 回复
    最新9 天前
    由 Taylor
  • 未回答

    CCSTUDIO: CCStudioIDE Version: 21.0.0.14__1.12.0 0

    46 视图
    1 回复
    最新9 天前
    由 Alice
  • 未回答

    SK-AM64B: AM64x CPSW3G split ownership: Linux port1 + R5 port2 EtherCAT, shared RX channel / RX flow issue 0

    147 视图
    3 回复
    最新12 天前
    由 Daolin Qiu
  • 建议的答案

    TMS320F280039C: QPOSCMP register is active register or shadow register ? 0

    120 视图
    2 回复
    最新13 天前
    由 FRANK1
  • 已回答

    CCSTUDIO: 在线下载out文件后,再verify program 必然失败 0

    165 视图
    4 回复
    最新14 天前
    由 wapdasta
  • 未回答

    TMS320F28379D: 28379芯片的PWM输出在启用死区和禁用死区之间切换时候出现异常的PWM占空比 0

    138 视图
    3 回复
    最新14 天前
    由 Srikanth Yerra
  • 建议的答案

    F29H859TU-Q1: F29 Busoff处理 0

    200 视图
    5 回复
    最新15 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TMS320F280039C-Q1: 如何基于F280039C,实现ASILB等级功能安全。有没有指导或案例。 0

    89 视图
    2 回复
    最新16 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TMS320F280039C-Q1: 如何基于F280039C,实现ASILB等级功能安全。有没有指导或案例。 0

    56 视图
    1 回复
    最新16 天前
    由 Daniel
  • 已回答

    TMS320F2800157: MCAN tx confirm in ISR 0

    98 视图
    2 回复
    最新16 天前
    由 Alice
  • 未回答

    CCSTUDIO: Type can't locate the package 'configPkg' along the path: 0

    205 视图
    6 回复
    最新16 天前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TMS320F28335: 正常运行中使用28335的xintf读外部RAM死机 0

    194 视图
    5 回复
    最新20 天前
    由 Daniel
  • 已回答

    AM69A: AM69A uses SERDES2_RX3/SERDES2_TX3 of serdes2 to connect with YT8614 for Ethernet functionality, the connection mode is QSGMII, and the ping network is not work +1

    209 视图
    4 回复
    最新21 天前
    由 kevin yang
  • 建议的答案

    CCSTUDIO: Type can't locate the package 'configPkg' along the path: 0

    113 视图
    2 回复
    最新21 天前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TMS320F28335: mcbsp配置成spi从机模式,支持的速率有多高? 0

    87 视图
    2 回复
    最新21 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TMS320LF2407A: TMS320LF2407A Capture unit first rise unable to enter interruption 0

    91 视图
    2 回复
    最新21 天前
    由 AJ Favela
  • 建议的答案

    TMS320C6410: Need archived C6000 CGT v6.2.21 Windows compiler for legacy CCS3 TMS320C6410 project 0

    90 视图
    2 回复
    最新23 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TMS320C6410: Need archived C6000 CGT v6.2.21 compiler for legacy CCS3 TMS320C64XX project 0

    89 视图
    2 回复
    最新23 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TMS320C6412: Need archived C6000 CGT v6.2.21 compiler for legacy CCS3 TMS320C64XX project 0

    118 视图
    1 回复
    最新23 天前
    由 Lydia
<>