• 话题 47150 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TDA4VM: TDA4 中的 GPIO+DMA 触发器和 SDK7.1 中的测试

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TDA4VM 问: 如何使用 GPIO 捕获 GPIO PWM 输入和触发计时器,然后使用 DMA 传输数据?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TMS320C6657: 如何为 C6657 生成 CCS PDK 示例?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TMS320C6657 问: 我想知道可用于 C6657 的示例列表,并生成这些示例。 在 Processor SDK 中,为 C6657 创建 CCS PDK 示例的步骤更通用于该处理器系列。 请提供相关步骤。
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TDA4VM: 无线更新 SD 卡 - PSDK RTOS + Linux

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TDA4VM 客户:我正在使用 TDA4VM,而且从 SD 卡进行引导。我想沿用这种方式,但有时也想在无需移除 SD 卡的情况下更新电路板上的 FW。 我知道在开发期间可以使用 NFS,但该电路板将发送至远程位置,我希望开发一种方法,能够通过网络连接(不一定是 NFS)对 FW 进行一次更新,然后一直使用该更新从 SD 卡引导。 基本上有 2 种情形: 1.正常从 SD 卡引导 2.更新 FW 后,以某种方式通过网络更新 SD 卡内容。然后返回到正常操作。 是否有任何可用的方法…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TDA4VM: PSDK QNX:修改 ARM SCR_EL3 EA 位

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TDA4VM 问:如何修改与 TI SDK QNX 版本一起使用的 SPL/SBL 引导映像以控制 SCR_EL3 EA 位?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TDA4VM: 如何在 7.3/8.0 SDK 中将 DDR 速度降低至 3733MTS

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TDA4VM 问:默认情况下,7.3/8.0 SDK 支持 4266MTS 的 DDR 速度。如何将其降低至 3733MTS?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TDA4VM: 是否有定制电路板调试指南?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TDA4VM 问: 定制电路板需要在 TI SDK 上进行一些软件调整。是否有电路板调试指南可提供 所需的更改参考示例?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] TDA4VM: 如何从 QSPI 引导?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TDA4VM 问:默认 SDK 支持从 OSPI (OSPI0) 引导。如何从 QSPI(也称为 OSPI1)引导。需要在 u-boot 中 进行哪些更改?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] PROCESSOR-SDK-C665X: 如何更新 C6657 EVM 上内置 XDS 仿真器的固件?EVM 中的 XDS 具有较旧的固件,该固件无法与 CCS 9.3 相连接/配合使用

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: PROCESSOR-SDK-C665X 问: 我无法使用 CCS 9.3 连接 C6657 EVM 上的 XDS 200 内置仿真器 我无法在 CCS 中使用自动更新选项。 是否有任何方法可升级 XDS 200 的固件以便与 CCS 9.3 配合使用?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] PROCESSOR-SDK-C665X: 如何为 C6657 重新编译 PROCESSOR-SDK-C665X 6.3 的 PDK 和 SDK?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: PROCESSOR-SDK-C665X 问:如何为 C6657 重新编译 PROCESSOR-SDK-C665X 6.3 的 PDK 和 SDK?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] PROCESSOR-SDK-AM57X: 不同 QSPI 器件型号的 UNIFLASH 序列?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: PROCESSOR-SDK-AM57X Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH 问:我的定制板上有一个新的 QSPI(与 TIEVM 的器件型号不同)?我已经尝试使用 UNIFLASH 刷写 MLO,但没有成功。有人能指导我完成此过程吗?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    [FAQ] [置顶帖] 一键获取 | C7000 代码生成工具- 编译器(持续更新中) 0 已锁定

    3553 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Kane Wang
  • 已回答

    SK-AM62A-LP: [置顶帖] !一键收藏! 边缘AI专题培训 0 已锁定

    3023 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Kane Wang
  • 未回答

    SK-AM64B: AM64x CPSW3G split ownership: Linux port1 + R5 port2 EtherCAT, shared RX channel / RX flow issue 0

    0 视图
    3 回复
    最新1 天前
    由 Daolin Qiu
  • 建议的答案

    TMS320F280039C: QPOSCMP register is active register or shadow register ? 0

    0 视图
    2 回复
    最新2 天前
    由 FRANK1
  • 已回答

    CCSTUDIO: 在线下载out文件后,再verify program 必然失败 0

    0 视图
    4 回复
    最新3 天前
    由 wapdasta
  • 未回答

    TMS320F28379D: 28379芯片的PWM输出在启用死区和禁用死区之间切换时候出现异常的PWM占空比 0

    0 视图
    3 回复
    最新3 天前
    由 Srikanth Yerra
  • 未回答

    SK-TDA4VM: TDA4VM 的usb0 typeC 在UFP模式下,连接设备时cat /sys/class/udc/6000000.usb/state输出not attached 0

    0 视图
    4 回复
    最新4 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    F29H859TU-Q1: F29 Busoff处理 0

    0 视图
    5 回复
    最新4 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TMS320F280039C-Q1: 如何基于F280039C,实现ASILB等级功能安全。有没有指导或案例。 0

    0 视图
    2 回复
    最新5 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TMS320F280039C-Q1: 如何基于F280039C,实现ASILB等级功能安全。有没有指导或案例。 0

    0 视图
    1 回复
    最新5 天前
    由 Daniel
  • 已回答

    TMS320F2800157: MCAN tx confirm in ISR 0

    0 视图
    2 回复
    最新5 天前
    由 Alice
  • 未回答

    CCSTUDIO: Type can't locate the package 'configPkg' along the path: 0

    0 视图
    6 回复
    最新5 天前
    由 FRANK1
  • 未回答

    AM6422: TI AM64 u-boot DFU 模式下无法访问SPI flash 0

    0 视图
    3 回复
    最新6 天前
    由 zhizhong mao
  • 建议的答案

    TMS320F28335: 正常运行中使用28335的xintf读外部RAM死机 0

    0 视图
    5 回复
    最新9 天前
    由 Daniel
  • 已回答

    AM69A: AM69A uses SERDES2_RX3/SERDES2_TX3 of serdes2 to connect with YT8614 for Ethernet functionality, the connection mode is QSGMII, and the ping network is not work +1

    0 视图
    4 回复
    最新10 天前
    由 kevin yang
  • 建议的答案

    CCSTUDIO: Type can't locate the package 'configPkg' along the path: 0

    0 视图
    2 回复
    最新10 天前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TMS320F28335: mcbsp配置成spi从机模式,支持的速率有多高? 0

    0 视图
    2 回复
    最新10 天前
    由 Alice
  • 建议的答案

    TMS320LF2407A: TMS320LF2407A Capture unit first rise unable to enter interruption 0

    0 视图
    2 回复
    最新10 天前
    由 AJ Favela
  • 建议的答案

    TMS320C6410: Need archived C6000 CGT v6.2.21 Windows compiler for legacy CCS3 TMS320C6410 project 0

    0 视图
    2 回复
    最新12 天前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    TMS320C6410: Need archived C6000 CGT v6.2.21 compiler for legacy CCS3 TMS320C64XX project 0

    0 视图
    2 回复
    最新12 天前
    由 Vivian Gao
>