• AM3352: 在正常使用的途中出现了坏块,如何去解决这个坏块问题,还有如何避免出现坏块问题?

    Part Number: AM3352

    在文件系统里面对该文件操作不了

    内核打印:

  • AM3352: ti ccs12.8 报错 program “arm-linux-gnueabihf-gcc” not found in PATH

    Part Number: AM3352

    专家你好!

    我现在使用ti ccs12.8 编译自己程序,编译的结果没有问题,但是会报一个

    program “arm-linux-gnueabihf-gcc” not found in PATH   的错误。

    实际上我使用的  : arm-none-linux-gnueabihf-

    我仔细查看了CCS的各种配置,没有发现有:arm-linux-gnueabihf-

    还请这种问题怎么定位?

    非常感谢!

    秦龙

  • AM3352: AM335x 启动Linux内核时停止

    Part Number: AM3352
    Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

    专家你好!

    我之前升级到ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.03.05.02-Linux-x86-Install报错后提交问题,目前还没有得到回复。

    现在使用ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-08.02.00.24-Linux-x86-Install,启动内核时停止了,具体的信息如下。

    U-Boot SPL…

  • AM3352: AM335x U-boot时报错

    Part Number: AM3352

    专家好!

    我目前使用ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.03.05.02-Linux-x86-Install.bin

    u-boot和kernel编译已经通过,但是放到板子上执行的时候报:不能初始化定时器,

    具体错误如下:

    U-Boot SPL 2023.04 (Jan 03 2025 - 14:14:26 +0800)
    Trying to boot from MMC1


    U-Boot 2023.04 (Jan 03 2025…

  • AM3352: AM3352制卡问题

    Part Number: AM3352

    专家好!

    我之前提了几个问题都没有响应,再次问一下新的问题。

    因为升级到新的SDK,使用bin下面的create-sdcard.sh进行分区制卡,将之前能够运行的MLO、u-boot.img、uImage拷贝到新制作的卡上,

    一直打印CCCCCCCC,一直运行不起来。

    而换成之前的机器(版本为ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin),使用bin下面的create-sdcard.sh进行分区制卡…

  • AM3352: TI-Processor-SDK-0802的U-boot问题

    Part Number: AM3352

    专家您好!

    我们之前使用的SDK版本为ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86-Install.bin,现在必须要进行升级,

    前段时间ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.01.00.001-Linux-x86-Install.bin,编译的时候有问题未解决。

    现在使用ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-08.02.00.24-Linux-x86-Install…

  • AM3352: USB1_DRVVBUS/GPIO3_13 電源輸出控制問題

    Part Number: AM3352
    Other Parts Discussed in Thread: TPS2051

    HI

    USB 電源控制輸出問題。


    BBB_SCH 的參考設計:
    USB 電源輸出是由 am3352 的 「USB1_DRVVBUS/GPIO3_13」 來控制 TPS2051BDGNR 的 EN pin。

    如果 TPS2051BDGNR 的 EN pin 由 VDD_3V3A 控制,是否可以 ? (如下圖)  , 會有其他設計風險產生嗎 ?

  • AM3352: AM3352的MMC0接口,可以接多大容量的SD卡

    Part Number: AM3352

    AM3352的MMC0接口,可以接多大容量的SD卡

  • AM3352: ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.01.00.001内核编译报错

    Part Number: AM3352

    各位专家好!

    我在使用ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.01.00.001编译Linux内核时,报如下错误。

    error: cannot load plugin ./scripts/gcc-plugins/arm_ssp_per_task_plugin.so: ./scripts/gcc-plugins/arm_ssp_per_task_plugin.so: undefined symbol: _ZN8opt_pas…

  • AM3352: AM3352BZCZD60 电流使用不良

    Part Number: AM3352

    你好,工程师。关于我们使用的AM3352BZCZD60 共500PCS,在测试过程中发现有7PCS出现短路,,不良原因 有3个1.11.1V直接对地短路,2个1.8直接对地短路,一个3.3直接对地短路,一个不启动。请问是哪一块方面所导致的?

  • AM3352: There have something wrong with CROSS_COMPILE during rebuilding U-boot

    Part Number: AM3352

    Hi Expert

      In order to update my linux based on ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-09.01.00.001,I had to  rebuild U-boot.

      1, source linux-devkit/environment-setup

      2,make CROSS_COMPILE=arm-oe-linux-gnueabi- ARCH=arm O=am335x_evm_boot…

  • AM3352: AM3352BZCZD60 使用不良

    Part Number: AM3352

    你好,工程师。关于我们使用的AM3352BZCZD60 ,在测试过程中发现有7PCS出现短路,批次分别是14C634W,28CGNGW,18IP96W,33CR53W,不良原因 有3个1.11.1V直接对地短路,2个1.8直接对地短路,一个3.3直接对地短路,一个不启动。请问是哪一块方面所导致的?

  • AM3352: Build U-boot error

    Part Number: AM3352

    The TI SDK I used is: ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-08.02.00.24  (download from TI web).

    Uboot source code is: u-boot-2021.01+gitAUTOINC+44a87e3ab8-g44a87e3ab8  (include in the SDK above/board-support/)

    Corss Compile is: arm-none-linux…

  • AM3352: 长期运行后死机

    Part Number: AM3352

    我们用AM3352的一款产品在长期使用(一年半)的过程中,有一批(12个)出现访问EMMC后死机的现象,具体log如附件

    70013.log.txt
    Fullscreen
    1
    2
    3
    root@am335x-evm:/# [43946.836954] Unable to handle kernel paging request at virtual address f08f4314
    [43946.844989] pgd = ed3c4000
    [43946.849386…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • AM3352: 09.01.00.001版本SDK中,从nand启动调试,uboot起内核的应该如何适配

    Part Number: AM3352

    09.01.00.001版本SDK我们正在调试启动(uboot、kernel都是分别在对应源码目录下make编译出来的分立的镜像),当前linux分别编译出zImage、am335x_evm.dtb。

    请问内核的dtb应该如何烧录,需要有哪些配置?

    下面是当前的我们尝试使用的bootcmd

    请问默认的分区表中 (NAND.u-boot-spl-os)  分区是做什么的,里面的镜像结构是什么样的?

    我们当前尝试把NAND.u-boot-spl-os分区当做内核的dtb分区…
  • AM3352: 09.01.00.001版本SDK中,SPL无法成功从nand加载uboot

    Part Number: AM3352

    AM3352的单板在06.00.00.00版本SDK上运行无问题。目前升级09.01.00.001版本SDK。

    使用的nand型号:GD9FU2G8F3A

    # MLO (SPL) 烧录
    mw.b 0x82000000 0xFF 0x20000
    tftp 0x82000000 MLO

    nand erase 0x0 0x80000
    nandecc hw 8
    nand write.i 0x82000000 0x00000 0x20000
    nand write.i 0x82000000…

  • AM3352: 升级至Processor SDK Linux for AM335X 09_01_00_001 在AM3352 BBB上无法启动, 可能与cpsw以及SDK版本有关

    Part Number: AM3352
    Other Parts Discussed in Thread: AM3359

    硬件板卡: AM3359 BBB 和 AM3352 BBB(仅处理器区别)

    软件环境: ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.01.00.001 和 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.03.00.106

    场景:

    A. 使用ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.01.00…

  • AM3352: 09.01.00.001版本SDK中,SPL时钟如何适配

    Part Number: AM3352

    我们使用AM3352的MPU,之前一直在使用ti-sdk-am335x-evm-06.00.00.00-Linux-x86这个版本的SDK。使用的25M的晶振(开发板默认是24M晶振)。

    当前准备升级09.01.00.001版本SDK,修改include\configs\am335x_evm.h 

    通过X-Modem传输u-boot-spl.bin后,无任何打印信息,请问这个版本SDK中时钟应该如何适配?

  • AM3352: 如何在系統登入uboot時要求輸入密碼並且設定密碼為加密

    Part Number: AM3352

    請教各位大大如何在系統登入uboot時要求輸入密碼並且設定密碼為加密

    目前有找到的資訊為在borad-support/uboot/.config有相關設定,但是沒有看到密碼等等資訊

    再麻煩各位解答

  • AM3352: DCS设计参考

    Part Number: AM3352

    请问关于基于AM3352的DCS控制系统,优参考设计可以提供吗?谢谢

  • AM3352: 使用AM3352连接上之后,串口0没有C的输出,示波器测试波形无输出,无法连接下载程序

    Part Number: AM3352

    电源、时钟、串口启动的配置字、时序均正常

  • TMS320C6748: 需要bin2nand工具

    Part Number: TMS320C6748
    Other Parts Discussed in Thread: AM3352

    帮忙提供下最新版本的bin2nand工具

  • AM3352: 使用的linux3.2.0的内核,应该如何通过一个同步信号 PPS 和 TOD 串口授 时给主控单元?

    Part Number: AM3352

          你好,TI团队,我现在的项目涉及到同步时间。目前,使用gps来获取时间到一个模块,模块输出一个pps连接到普通gpio口获取秒脉冲,和输出一个tod连接到uart的rx。
          我在内核中make meniconfig已经配置pps,但是我未在arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c找到关于pps的描述,我不知道应该如何配置那个pps连接的gpio口。

          那么我有以下几个问题希望得到解答,十分感激。

    1.我应该如何描述pps连接的gpio口…

  • AM3352: usb的peripheral配置问题,以及两端的通信

    Part Number: AM3352

    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    static struct omap_musb_board_data musb_board_data = {
    .interface_type = MUSB_INTERFACE_ULPI,
    /*
    * mode[0:3] = USB0PORT's mode
    * mode[4:7] = USB1PORT's mode
    * AM335X beta EVM has USB0 in OTG mode and USB1 in host mode…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • AM3352: 在linux3.2.0的内核中如何配置USB?

    Part Number: AM3352

    我在arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c中的仅找到static struct pinmux_config usb0_pin_mux[] = { {"usb0_drvvbus.usb0_drvvbus",    OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT}, {NULL, 0}, };配置,关于图形化界面应该如何配置?是否应该配置其他的引脚?

1 2 3 4 5 »