我想进行AM3359的PRU网口编程,目前我用的PRU网口固件是am335x-pru0-prueth-fw.elf,但是我没找到源码,我想编程实现和这个一样的功能,另外加一些自己的东西,需要怎么做
我想进行AM3359的PRU网口编程,目前我用的PRU网口固件是am335x-pru0-prueth-fw.elf,但是我没找到源码,我想编程实现和这个一样的功能,另外加一些自己的东西,需要怎么做
我使用最新的sdk 9.01, 在测试PRU的时候,pru不能启动。设备树配置如下:
这个例子在SDK6.03的时候,是好用的,官方的例子也都是9.01之前的方法,而9.01在make pru-adc的时候,并没有这个选项。
所以我在编译的时候,增加了Makefile_pru-adc的文件,内容如下:
您好:
申购了2套TMDSICE3359 的Demo板,参照Quick Start Guide 文档,连接PC,在PC端的TwinCAT 软件中扫描不到 从站设备。请问,该如何排查,才能识别到从站板卡设备。
PC端安装的TwinCAT软件为:XAE,3.1.4024.55
根据从官网下载的sdk(Windows版本),安装后,将目录下面的ESI文件(xml格式),拷贝到TwinCAT…
你好,TI专家,
之前在使用am3359 的 pruss-iep/timer 在 am6254 的pru上 跑不起来, 想知道pruss-iep 使用上有哪些不同。
或者哪里有am6254 的pruss timer 的例子程序?
谢谢
James
板子是创龙的TL335x-IDK-A3,app代码是3359 ARM端的裸机程序,在CCS10.4版本中编译完成,用XDS220U进调试模式调试无误,代码运行正常,下面是裸机程序中CMD文件
-c /* LINK USING C CONVENTIONS */
-stack 0x2000 /* SOFTWARE STACK SIZE */
-heap 0x200 /* HEAP AREA SIZE */
--retain="*(.intvecs)"…
我安装的是最新的9.01的linux-RT的SDK,根据说明:software-dl.ti.com/.../GCC_ToolChain.html,其交叉编译链为arm-linux-gnueabihf- 并且其工具链位置在 export PATH="<SDK INSTALL DIR>/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin:$PATH" ,确实之前的版本是在这里,但是新的9.01的版本,这个路径里面并没有arm…
您好,我在使用pru-adc-1.0这个例子,sdk是6.03版本的,编译运行这个都没有问题,我想把ping-pong缓冲区改大一些,原来的地址是0x9FFC0000 - ping,0x9FFE0000 - pong,我改为0x9FF10000-ping,0x9FF70000,两个文件内的地址我都改了,但是运行的时候就会出现oops错误,并且,我不运行上层的c程序,只是启动PRU的固件,让PRU运行,也会出现错误,这是什么原因呢?
Hi Expert,
TMDXICE3359 其中對外連接端子有如下表Table 11,
請問相關描述是否同ISA介面的ADDRESS BUS、DATA BUS、 IOR 、IOW 、AEN
因我預計開發ETHERCAT與FPGA溝通的通訊,目前是用主機板ISA介面溝通
謝謝
Daniel
请问一下,关于am3359 的pru 串口使用,我用ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-06.01.00.08 SDK编译出了icss_uart_PRU0.bin 固件,将它放在了/lib/firmware/pru 目录下,我的设备树配置如下
现在驱动加载后出现以下报错,麻烦帮我看一下,Linux的SDK 我用的是ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.01.00.08
请问一下am3359的pru 串口如何使用,我用的SDK是ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-06.01.00.08 ,按照sdk参考文档我配置了设备树使能了内核驱动,还需做那些配置才能正常使用pru uart
问:
我将开始 AM335x/AM437x 的软件开发,采用基于 TI-RTOS 的开发或裸机开发方法。有哪些类型的资源可以帮助我进行开发?
使用了AM335X_StarterWare中的enet_echo历程,目前能够正常接收点对点的udp报文,但是无法接收组播报文,我将CPSW_ALE设置为bypass mode后则能够收到组播报文,有两个问题
1.请问想要接收组播报文,正确的用法是什么;
2.CPSW_ALE能否过滤掉网络中的一些异常报文