芯片TM4C1231E6PMI的端口锁定怎么解除
芯片TM4C1231E6PMI的端口锁定怎么解除
我们目前遇到了一个AM3354串口启动失败的问题。
详细描述如下:
我们刚打样了一批板子回来,CPU是AM3354,我们启动顺序如下:
SPI0->MMC0->USB0->UART0
由于新板SPI0 FLASH没内容,MMC0和USB0没用,所以最终会跳到UART0串口启动,此时终端不停打印CCCCC,
此时通过Xmodem协议往串口发送SPL(u-boot-spl.bin),但是发送过程中总是卡住,终端提示如如下:
分析:于是我们…
硬件环境: BBB / W25Q64 (Flash , 连接SPI0)
软件环境: ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.01.00.001
配置: am335x_evm_spiboot_defconfig
os : RTOS
icssg dirver: porting from uboot in sdk9.0
test method: phy internal loopback
compile chain:
gcc ICSSG1 port0 and port1 work normal
clang + llvm ICSSG1 port0 and port1 sometimes can not receive data.
When powered on, if…
大佬们,手里有一套J721EXCPXEVM板卡,使用的TI DRA829主芯片,想使用BIOS裸机系统进行开发,请问在哪里可以找到用于DRA829平台的BIOS裸机系统的BSP开发包?以及配套的PCIE、MMC、网口、串口等驱动文件和相关使用里程?非常感谢!!!
专家你好!
我现在使用ti ccs12.8 编译自己程序,编译的结果没有问题,但是会报一个
program “arm-linux-gnueabihf-gcc” not found in PATH 的错误。
实际上我使用的 : arm-none-linux-gnueabihf-
我仔细查看了CCS的各种配置,没有发现有:arm-linux-gnueabihf-
还请这种问题怎么定位?
非常感谢!
秦龙
专家好!
我目前使用ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.03.05.02-Linux-x86-Install.bin
u-boot和kernel编译已经通过,但是放到板子上执行的时候报:不能初始化定时器,
具体错误如下:
U-Boot SPL 2023.04 (Jan 03 2025 - 14:14:26 +0800)
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2023.04 (Jan 03 2025…
Hi,
Can the AM6528 be configured with a cache switch?
Looking forward to a reply
各位专家好!
我在使用ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.01.00.001编译Linux内核时,报如下错误。
error: cannot load plugin ./scripts/gcc-plugins/arm_ssp_per_task_plugin.so: ./scripts/gcc-plugins/arm_ssp_per_task_plugin.so: undefined symbol: _ZN8opt_pas…
Hi TI:
使用的芯片: j721s2_evm
使用的sdk版本: ti-processor-sdk-linux-adas-j721s2-evm-10_00_00_08-Linux-x86-Install
我通过 sbl 方式启动 linux kernel,启动后,ipc 相关的模块加载不起来,查看 /sys/class/remoteproc 路径下没有任何文件。烦请 TI 的大佬们帮忙看一下?
…
我使用最新的sdk 9.01, 在测试PRU的时候,pru不能启动。设备树配置如下:
近期有项目使用AM6442作为CAN控制器进行通讯,对接的处理器上的CAN控制器由可能会有4.8%的波特率偏差。
请问一下AM6442的CAN控制器的最大波特率偏差容忍度是多少?能否容忍4.8%的波特率偏差。
您好,我查了6442的数据手册支持SDR104,我尝试修改DTS,但是没有成功,请问怎么修改能支持SDR104,谢谢
红框里面是我新增的,没有效果,我用的创龙的开发板,谢谢!
芯片TDA4VM没有下载程序,在测试芯片电压上电时序中,发现由TDA4VM管脚PMIC_POWER_EN1输出的到PMIC芯片TPS65941213的信号存在上电完成后又下拉然后上拉的过程。波形如下:
VCC5V是单板供电电源,PMIC_POWER_EN1是测试的波形
功能需求:
实现轮询检测SD卡和EMMC,只要检测到SD卡存在系统,则从SD卡启动,检测到SD卡没有系统则启动EMMC的系统。
硬件Boot配置:
目前现象:
1.插入SD卡可以从SD卡启动系统;
2.参考:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AdNWBqCVds4ZSqU9osT1tQ__AM62-ACADEMY__uiYMDcq__LATEST 把系统烧录到EMMC…
I'm encountering compilation errors while trying to integrate TI StarterWare packages into a custom project to use the DCAN example. In the original example (DCAN_LoopbackExample_evmAM437x_armTestProject
), the configuration file (CFG
) successfully…
I'm encountering compilation errors while trying to integrate TI StarterWare packages into a custom project to use the DCAN example. In the original example (DCAN_LoopbackExample_evmAM437x_armTestProject
), the configuration file (CFG
) successfully…
工程师好:
硬件环境:自研开发板 TI AM6254A TCGGAALW 8G+1G。
问题描述:
我有一段c程序,主要工作是int32_t data[2048]接收网络传输的数据。使用此数据的每个元素去用二分法在全局二维数组即表单数组int32_t table[2049][256]中查找对应的点,然后进行一些double计算。主要程序如下:
#include....
int32_t table[2049][256];//必须是全局变量…
我们用AM3352的一款产品在长期使用(一年半)的过程中,有一批(12个)出现访问EMMC后死机的现象,具体log如附件
我们购买 TI 的处理器做成自己的产品,其中处理器的以太网接口是不是已有 TI 的 MAC 地址,我们是不是可以直接使用 TI 这个 MAC 地址,而不需要再通过 IEEE 标准协会去购买?
目前使用gstreamer软件解码avdec_h264和videoconvert模块发现播放MP4只有20fps
0:00:33.708014055 2127 0xacf9450 LOG fpsdisplaysink fpsdisplaysink.c:380:display_current_fps:<fpsdisplaysink0> Signaling measurements: fps:20.007778 droprate:0.000000 avg-fps…
SDK:PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM62X
Version: 08.06.00.42
参考文档modetest的使用:3.8.1. Introduction — Processor SDK AM62x Documentation
出现no device found,如下log信息: