• TMS320C6678: SRIO的Doorbell中断问题

    Part Number: TMS320C6678
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    现在我sysbios下的doorbell中断发现了如下的问题:接收中断时只能接收到doorbellinfo2,没办法接收到doorbellinfo1,。但如果我先用逻辑程序初始化一遍,再用sysbios下的裸机程序初始化,再加sysbios的中断就可以接收到doorbellinfo1(查看寄存器得知的)。但是用的系统函数Srio_sockRecv就会乱码,不知道这是为什么呀…

  • SK-TDA4VM: 构建SDK-RTOS中visual app可执行程序 出现问题

    Part Number: SK-TDA4VM
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    我想使用sdk-rtos中的visual apps 的可执行程序,然后把它拷贝到SK-TDA4VM的sd卡中,参考Vision Apps 用户指南每一步进行构建,然后在执行在指定文件夹中执行make vision_apps -j4 指令后,显示错误fatal error: unrecognized file: "/home/ssq/ti/ti-cgt-c6000_8.3…

  • TMS320C6678: SRIO配置只能接收一次问题

    Part Number: TMS320C6678
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    我在sysbios中学习SRIO_TputBenchmarkingTestProject例子的时候,发现DSP只能接收doorbell中断,但是却无法接收被写的数据。也就是说,FPGS向DSP写数据时(带上了doorbell),没有生效,但是doorbell生效了。
    还有一个现象,如果班子里有个以前正确的srio固件,那么调试时第一次就能获取到数据,但是第二次及以后就获取不到了…

  • TMS320C6678: SRIO调试问题

    Part Number: TMS320C6678
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    我在仿照例子SRIO_TputBenchmarkingTestProject写SRIO时,发现了如下问题:

    在初始化srio中参考了keystone的例子,当前已经可以正常运行回环和doorbell的中断测试了。

    1.但是在调试的过程中发现,每次上电后第一次进入调试时,总会在    hDrvManagedSrioDrv = Srio_start(&drvCfg);跑飞,对于这点我一点思路也没有…

  • TMS320C6678: 在CFG的task配置中是否支持任务与核心关联?

    Part Number: TMS320C6678
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    我在CFG的task配置中发现了这个配置:default Affinity

    根据我理解的说明,这个是将本任务绑定于哪个核心上运行,我理解的正确吗?

    因为如果真的是这样的话,我就不用费劲心思与其他核心进行核间通讯了,只需要对不同的任务进行通讯即可。

  • TMS320C6678: 软件固化后,启动第二核心失败

    Part Number: TMS320C6678
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    如标题所说,我将两个sysbios程序固化到SPI内,但是主核无法让从核启动

    目前已知:

    1.我的两个程序代码段都会放到DDR中,调试也能看到。

    2.程序都放到L2就没问题。

    3.DDR table运行正常,即主核是可以正常启动并且输出消息的。

    4.用的例程中的启动代码

    想问:

    1.我当前的代码如何?

    2.platform中是否有对应的函数让从核也启动?

    以下是我的主核启动从核的代码…

  • TMS320C6678: C6678的编译环境匹配问题

    Part Number: TMS320C6678
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    我在使用CCS9编译IPC时,发生了未定义的报错,想请问大家有没有用起来比较顺手的库的版本号

    现在我用的是:

    CCS:9.30

    IPC:3.42.0.02

    SYSBIOS:6.33.6.50

    XDC:3.23.4.60

    其中我也试过了少量的别的版本号,但只有这个版本是可以正常编译及报错的,但现在还是在报IPC中的Heap相关函数未定义。

    所以我还是怀疑是我的一些版本号太新了导致的…

  • J721EXCPXEVM: 求 TI DRA829 平台的 BIOS 系统 BSP 开发包及相关驱动

    Part Number: J721EXCPXEVM
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    大佬们,手里有一套J721EXCPXEVM板卡,使用的TI DRA829主芯片,想使用BIOS裸机系统进行开发,请问在哪里可以找到用于DRA829平台的BIOS裸机系统的BSP开发包?以及配套的PCIE、MMC、网口、串口等驱动文件和相关使用里程?非常感谢!!!

  • TMS320C6657: 核1申请任务时,申请到的DDR3内存首地址不对,然后后面运行程序时,也会报栈溢出的问题

    Part Number: TMS320C6657
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    单镜像程序,带SYSBIOS系统,现在公司产品上出现问题,有些硬件存在核1运行出错的情况,即核1申请任务时,申请到的DDR3内存首地址不对,然后后面运行程序后,也会报该任务栈溢出的问题。尝试过改大任务的内存以及SYSBIOS的栈内存,没有解决此问题,然后由于申请的堆是放在DDR3里,TASK申请内存是在堆里去申请,所以遍历测试了DDR3的内存,也没有问题。没有其他思路了…

  • AM5728: EtherCAT®︎ EC_Master 的下载

    Part Number: AM5728
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    如图所示我在研究ti给的EtherCAT® Master Reference Design for Sitara AM57x
    Gigabit Ethernet and PRU-ICSS with Time-Triggered Send手册。我现在遇到一个问题是点击手册中给的链接“acontis EC-Master V2.9 for SYS/BIOS”弹出的界面如下:…

  • TMS320C6678: System_printf无法输出到控制台

    Part Number: TMS320C6678
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
    System_printf("registerEvent status is %d\n", result);无法输出到控制台;
    cfg文件相关配置:
    var System   = xdc.useModule('xdc.runtime.System');
    var SysMin   = xdc.useModule('xdc.runtime…
  • TMS320C6678: .dat文件数据导入问题

    Part Number: TMS320C6678

    在使用.dat文件进行数据导入时,我的第一行为:1651 1 80000000 1 273455;在debug时,使用tools-load memory进行导入,为什么导入不进去,是数据量太大了吗?我使用900个数据的时候可以成功导入。

  • TMS320C6678: 部分自制DSP板卡应用程序无法启动

    Part Number: TMS320C6678
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    我们自制DSP板有部分会有应用程序无法启动的现象。连接仿真器后,发现程序运行到sysbios abort()。复位DSP的PORZ和RESETFULL引脚后,仍然启动失败,仍然运行到sysbios abort()。能给我们一些建议吗?

  • TMS320C6657: 关于openmp的编译报错:ti.sysbios.BIOS: incompatible assignment to kernelHeapSection : ".kernel_heap"

    Part Number: TMS320C6657

    我在ccs6.1.1上尝试使用多核的openmp例程,按照downloads.ti.com/.../building_openmp_app.html

    链接中进行操作

    当我点击错误时,他会跳转到一个.xs文件,如下图

    我在想是不是缺少一些必要文件,我目前下载了以下文件

    我不清楚问题应该如何解决

    或者TI有没有可编译执行的openmp例程让我参考一下?

  • AM5728: 不用IPC,CMEM,怎样操作可以使ARM/DSP 共享OCRAM3

    Part Number: AM5728
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    项目需求,不用IPC,CMEM,目前得到的反馈,写法大致如下,结果DSP的写入,ARM测读不到,

    问题是,

    Linux端,如何保证Cache的一致性,

    DSP端,关于Cache的操作,有两个头文件,到底要用哪个?又是如何保证Cache的一致性?

    Linux:

    sharedRegionAllocPtr = (unsigned int* )mmap(NULL, SR_SIZE, PROT_WRITE…

  • TMS320C6678: uart中断返回后irp指向非法地址

    Part Number: TMS320C6678
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    新建了一个sysbios工程测试uart中断,仅配置了中断,可以正常触发中断,中断服务函数内只做了计数,程序运行空间都放在L2SRAM上,使用仿真器核0单核加载,在触发一次中断后IRP出现0x15020102非法值,exception 打印如下:

    B24=0x81799f B25=0x819864 B26=0x8130f0 B27=0x0 B28=0x80ff94…

  • AM5728: AM5728读写问题请教

    Part Number: AM5728
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    您好,

    我想问一下CMEM shared memory的问题,我的 DTS,CMEM_allocPool(64kBytes)代码如下:

    问题1. 我用DDR 0xa0000000 ~ 0x0c000000,CMEM_allocPool 都成功,CMEM_NONCACHED也设了,只是我host arm端分配好后,将指针传递到DSP,未通过MessageQ put给DSP,DSP写操作后…

  • AM5708: 官网例程编译报错

    Part Number: AM5708
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM65X/07_00_01_06/exports/docs/linux/Foundational_Components_IPC.html

    AM5708的官方IPC通讯例程

    导入CCS中,编译报错,请问是什么原因?

  • TMS320C6748: TMS320C6748基于ndk的tcp例程send函数主动发送数据给客服端

    Part Number: TMS320C6748
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    DSP为C6748,C6748作为服务器,电脑作为客户端;

    程序的功能很简单,电脑向C6748发送数据,C6748将接收到的数据回传;

    使用NDK实现TCP传输,在TCP.c中,定义了一个全局的套接字TcpSocket和全局变量如下:

    volatile UINT8 RecDataFlag=0;   // 数据接收标志位,接收到上位机的数据时:置1;数据处理完:清0。
    volatile…

  • AM3352: SYSBIOS triggers data abort exception.

    Part Number: AM3352
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    Based on SYSBIOS,the program triggered an exception and had the following data through ROV.

    Caught exception in view init code: "D:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/rov/StructureDecoder…

  • TMS320C6678: 工程编译问题

    Part Number: TMS320C6678
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS,

    <Linking>

    undefined                                                                                                                                                   first referenced
    symbol                                                                                                                             

  • AM5708: sysBIOS,配置报错

    Part Number: AM5708

    您好:

           请问,使用ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.03.00.05-Windows-x86-Install.exe安装包,配置硬件中断,点击下图红色框中

    勾选下图 Add the Cpintc module to my configuration,CCS报错

    错误原因,如下图,请问是什么原因?CCS中选择的器件是Generic C66xx Device

    编译工程后报错,如下图?请问怎么解决?现在不能进入G…

  • TDA4VM: sktda4vm

    Part Number: TDA4VM
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    bootargs = "console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 root=/dev/mmcblk1p2 r

    w rootfstype=ext4 rootwait";

    Ubuntu18$ cd PSDKRA/mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps…

  • C6000-CGT: C6000-TCP

    Part Number: C6000-CGT
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    请问基于C6000的TCP功能开发,除了基于SYSBIOS和NDK,有不使用操作系统基于裸机开发TCP的例程代码吗?

  • TDA4VM: 链接器、链接文件相关问题

    Part Number: TDA4VM
    Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

    sdk: ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13

    Ti 专家你好,

     我根据ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_01_00_13/mcusw/mcuss_demos/profiling/can 这个demo,想编译出能够在mcu3_0和mcu3_1上能运行的代码…

1 2 3 4 5 »