• CODECOMPOSER: CCS20.1.1无法安装

    Part Number: CODECOMPOSER

    在MacOS15.4.1系统上,安装最新的CCS20.1.1时联网下载阶段报错找不到服务器对应文件,事实上在下载的dmg安装包中的components文件夹中存放了这一文件

  • CODECOMPOSER: 如何在CCS中的target configuration中设置同时连接两块awr1843

    Part Number: CODECOMPOSER
    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

    在高级设置里面选择添加两块awr1843之后,还需要设置其他的参数吗?

    在启动如上图所示的连接配置文件后,选中其中一个awr1843的芯片进行“connect target”后出现了如下的报错,这该怎么解决呢?

    CS_DAP_0: Error connecting to the target: (Error -1170 @ 0x0) Unable…

  • CODECOMPOSER: 导入CCS Ecplise工程至Theia,出现"This project was created for a device not currently recognized - TMS320C28XX.TMS320F28"报错

    Part Number: CODECOMPOSER

    该工程在CCS Ecplise 12中可正常编译,但在CCS Theia中却报错。并且project->properties中无法修改,请问该如何解决?

  • CODECOMPOSER: ccs 12.2.0安装最后出问题

    Part Number: CODECOMPOSER

    安装最后一直出现这个问题,防火墙和杀毒软件都关闭了,系统是windows10

    ps:之前这个电脑安装成功过,但是软件突然打不开了,卸载重装后就一直报这个错;

  • CODECOMPOSER: CCS11.1 改变.out文件权限导致编译无法写入而报错

    Part Number: CODECOMPOSER

    Hi,

    CCS会把.out文件权限拉到管理员权限,导致无法写入而编译报错,关掉CCS,.out文件权限就正常了。重新打开工程编译,权限都是正常的,用CCS烧录(Flash)一次再编译就会出这个问题.

  • CODECOMPOSER: ccs9

    Part Number: CODECOMPOSER

    1.ccs工程rebuild,总是卡在60%这个位置,这个位置已经将所有的c文件编译成了object,但是无法进入link阶段生成out文件,如下。

    2.选择停止编译,报错误

    3.此时重新选择build,可以正常生成out文件,如果选择rebuild,则又会卡在60%那个位置。

    4.请教这是什么问题导致的?是那个进程卡住了呢?

  • CODECOMPOSER: when I connect XDS110 use codeComposerStudio in Cloud Desktop , It will connect failed

    Part Number: CODECOMPOSER

    when I connect XDS110 use codeComposerStudio in Cloud Desktop , It will connect failed. I have checked XDS110 in windows Device Manager,The device is work well  and our engineer make sure . But if I Test connect the device ,  it…

  • CODECOMPOSER: 无法打开Resouce Explorer

    Part Number: CODECOMPOSER

    你好,为什么我下载这个IDE,打开Resource Explorer会出现Failed to create the part's controls,无法打开。用不了MSPware。我查看用户手册这种情况是linux适用,但我是Windows。我又重新下载把版本降低了些,还是没有用。请问这个这个怎么解决?比较着急麻烦一下了。需要学习MSP430准备电赛。

  • CODECOMPOSER: ccs buile gmakeerror

    Part Number: CODECOMPOSER

    CCS 9.1.0 编译project出错,希望尽快解答谢谢!

  • CODECOMPOSER: 不小心按了Ctrl+减号,导致工作区Console部分字体变小

    Part Number: CODECOMPOSER

    您好,我在CCS开发程序的时候不小心按了ctrl和减号键导致工作区的console部分字体变的很小,无法正常阅读,我尝试在window->preference中的colors and fonts中的Deug console fonts中增大字体大小,但设置完后发现字体没有发生变化,可否为我提供一些帮助,非常感谢~

  • CODECOMPOSER: 项目无法编译,自动生成的makefile文件有问题

    Part Number: CODECOMPOSER
    Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433


    **** Build of configuration Debug for project PUAM_MCU_1 ****

    "D:\\ti\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 4 all -O

    sources.mk:1: warning: NUL character seen; rest of line ig…

  • [FAQ] CODECOMPOSER: CCS 是否容易被 Log4j 漏洞利用

    Part Number: CODECOMPOSER

    器件型号: CODECOMPOSER 

    由于 Code Composer Studio 包含 Eclipse 插件目录 (v9.3) 中的 log4j JAR 文件,因此它是否容易被 Log4J 漏洞利用?

    我在 GitHub 网站上找不到提到的 CCS 或 Eclipse: GitHub - cisagov/log4j-affected-db

    最好在这方面得到官方的回应。我没有看到 TI 对此主题的任何官方回复。

     

     

  • CODECOMPOSER: CCSv11的App Center中无法安装GUI Composer Runtime v1

    Part Number: CODECOMPOSER
    Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

    在最新的v11版CCS中无法安装GUI Composer Runtime v1,点击安装后报如下故障:

    在CCS Support中的log文件有如下记录:

    !ENTRY org.eclipse.equinox.p2.core 4 0 2022-03-12 21:18:23.440
    !MESSAGE Unable to parse [http://software…

  • CODECOMPOSER: 关于Stack Usage显示的Inclusive Size结构疑问

    Part Number: CODECOMPOSER

     已官网的图片为例,PORT1是主函数,里面有TA1和TA2两个子函数,

    对于Inclusive Size:

    PORT1 32
    TA1 8
    TA2 8

    我的疑问是:如果TA1和TA2在PORT1里面为if(){TA1}else{TA2},结构,是不是就不用管PORT1用了多少,反正程序每次只会进TA1和TA2中的一个,PORT1哪怕100%也不会有什么影响?

  • CODECOMPOSER: 软件自动弹出的Expression窗口疑问

    Part Number: CODECOMPOSER

    我使用的是CCSv11,在线仿真程序停住时,鼠标放到函数和变量上会自动弹出一个变量窗口,如图:

    这个弹出的太快了,经常想点击一个函数变量去查询具体内容,这个就已经出来了,导致点不上。。有没有哪里设置可以让这个窗口弹出的慢一点?。。。

  • ccs10.2版本对C++语法特性的支持

    您好,CCS10.2版本软件在配置属性内查看是支持C++03,有相关的语法支持特性的介绍文档吗?

    或者有没有哪个版本是支持C++11语法的。谢谢。

  • CODECOMPOSER: 导入官方例程报错subdir_rules.mk:9: recipe for target 'DSP2833x_ADC_cal.obj' failed

    Part Number: CODECOMPOSER
    Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

    Building file: "D:/CCS/C2000Ware_3_04_00_00_Software/device_support/f2833x/common/source/DSP2833x_ADC_cal.asm"
    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'DSP2833x_ADC_cal.obj' fa…

  • CODECOMPOSER: 如何让自动生成的 makefile 和mk 文件使用相对路径,使项目可以在不同机器上编译?

    Part Number: CODECOMPOSER

    Hi,

    我是刚刚接触ccs的新手,对ccs 的 配置还不是很了解。

    我发现ccs 自动生成的make file 和 mk 文件中的 编译链工具 都是绝对路径的:

    这样当代码提交后,拉到新的机器上分析时,由于CCS 安装的位置不同就会出现编译报错,需要认为修改。

    不知道能否将自动生成的makefile 和mk 文件中的这几个工具用环境变量表示?

    这样一来,只要不同的机器设置好相同的环境变量,就可以直接编译代码?

  • CCS IDE 在 macOS Big Sur 環境下無法使用

    環境: CCS 任何版本

    電腦系統:macOS Big Sur 11.4

    問題:

    無法使用所有功能!

  • CODECOMPOSER: CCS编译报错 subdir_rules.mk:7: recipe for target 'xxx.obj' failed

    Part Number: CODECOMPOSER

    如图,无论是28335还是msp430工程都会报这个错误,用的是系统自动创建的最基础的程序测试,重装过了,v6、v7、v10都是这个报错,清注册表,换到另一个盘也都不行,杀毒也关了

    一年前我用v7都好好的,求解求解求解