Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640
以CC2640R2F做从机,2642做主机通信距离大概1m不到。以手机做主机通信距离大概3米。CC2640R2F采用的是差分天线,贴片天线。
是不是修改主机2642的提升空间不大?还需要在从机上修改?
下面是从机的电路图。有什么修改的建议吗?
线距端是不是阻抗匹配的作用不大?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电源晶振等基本不符合设计需求,不知射频指标如何?测一下传导吧,帮助你定位问题。
http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9180
可以看一下上面的视频培训。PS. 必要时,需要牺牲尺寸的。
射频部分尺寸很小,和阻抗关系不大的,选择的是参考设计的balun问题就不大了。
BR. AZ
您好,最近调试遇见几个问题,希望可以得到您的帮助:
1. 我这几天用频谱分析仪调了下cc2640自带的电容阵列,在使用studio时候能将频偏调小至10K左右(中心频率不是很稳定,测试launchpad也不是很稳定。使用的是普源的RSA5065-TG),但是在CCFG.C中修改后,频偏大概是70K.
#ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD
#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x0 // Apply cap-array delta
//#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x1 // Don't apply cap-array delta
#endif
#ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA
#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA 0xEC // Signed 8-bit value, directly modifying trimmed XOSC cap-array value
#endif
这个修改应该是没问题的吧?频偏使用studio测试为什么跟修改CCFG后不一样?是修改不成功吗?
下面图中1的位置不是很稳定,应该怎么测?箭头所指位置是什么意思?
2.发射功率,测试launchpad的大概是-1dbm,自己以前的板子是大概-4dbm。发射功率还能怎么提高?下面是我之前版本的pcb。
3. 这是我最新的PCB,还没有做板子,希望您能帮忙看下。
您好,这几天根据您的指导以及手册(CC13xx_CC26xx Hardware Configuration and PCB Design__Considerations),又重新测试了下,有些疑问想再请教下。
1.RF Test: SmartRF Studio(手册12.2 节).在这个测时中,我将板子相距2m,两款launchpad的RSSI约-45dBm;PER<4%;BER<0.01%。而我的一块板子和一块launchpad进行测试结果:RSSI>-65dBm;PER<7%;BER<0.03%。这个和launchpad差距很大。但是launchpad为什么也会出现丢包和误码?我应该真没改进?
2.sensitivity (12.3.1节)这里我使用同轴线缆连接,在一个屏蔽室测两款板子。两launchpad,一个launchpad与一个我的板子测试,结果都是RSSI:-26dBm( SmartRF Studio设置5dBm),launchpad只有设置成-21dBm时RSSI才降到-26.3dBm,而我的还是-26dBm,PER,BER为0。现在结果跟launchpad一样,这个sensitivity是这么测吗?
3.输出功率(12.3.2)这里使用频谱仪测试未调制的2.44G,5dBm continuousTX 波形,并调试了电容阵列,使频偏最小,功率最大,分别用了RTSA和GPSA模式。
GPSA设置1 MHz RBW,结果:LAUNCHPAD:-1.35dbm;我的:-2.56dbm;
RTSA模式:结果:LAUNCHPAD:-0.24dbm;我的:-1.17dbm;
这里有几个问题:如果因为我的板子使用集成巴伦,引入1dB插入损耗,所以发射功率比launchpad小1dBm?那为什么在第二个sensitivity测试中,两个板子RSSI都是-26dBm?另外发射功率设置为5dBm为什么launchpad测得结果都是小于0dBm?是我测试方式有问题吗?
1. 可以用两块launchpad看看是不是环境干扰造成的?这个RSSI,不应有误码。也可以看看频偏是不是有问题。
2. 灵敏度测试需要用到测试仪的。可以参考这个连接。 PS. 看之前可以先学习一下灵敏度(sensitivity)的含义。
如何测试CC2640的BLE射频指标:
http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9104
从现象上看,RSSI到-26dBm不再变大是因为软件里面汇报的限值
3. 两个差1dB的理解应该是对的,balun有插损。但如果配置5dBm, 但不到0dBm,说明测试还是不对。
BR. AZ
您做的是什么应用呢? -26dBm如果是上限的话这个一般就改不了了。其实这个一般应用也没必要关心的。
发射功率那个,怀疑是不是你们的测试线和IPEX那个接头插入损耗造成的。可以用半钢电缆焊接到耦合电容上的方式测试一下传导。这个亲测过,没问题的。
BR. AZ
您好,我在天线设计那做了修改,麻烦您帮我看下这样问题大吗,图片是参考设计,尺寸限制没法按他的参考设计。另外在请问下,如果通过电阻对信号线进行90度的弯转,对射频信号影响大吗,是不是直接线走直角一样干扰大?谢谢

如果参考地平面形状变化的话,一般方向图和谐振频率点都会变的。这个你需要取得天线方的支持啦。必要的话,需要调整匹配电路的。
拐直角没问题的。
BR. AZ