This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2640R2F通信距离近

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

以CC2640R2F做从机,2642做主机通信距离大概1m不到。以手机做主机通信距离大概3米。CC2640R2F采用的是差分天线,贴片天线。

是不是修改主机2642的提升空间不大?还需要在从机上修改?

下面是从机的电路图。有什么修改的建议吗?

线距端是不是阻抗匹配的作用不大?

谢谢

  • 1米和3米的通信距离肯定是不正常的,发射功率是多少,
    参考这里先排查设计www.ti.com.cn/.../swra640e.pdf

    阻抗问题已反馈给硬件专家,请耐心等待回复
  • 电源晶振等基本不符合设计需求,不知射频指标如何?测一下传导吧,帮助你定位问题。

    http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9180

    可以看一下上面的视频培训。PS. 必要时,需要牺牲尺寸的。

    射频部分尺寸很小,和阻抗关系不大的,选择的是参考设计的balun问题就不大了。

    BR. AZ

  • 谢谢您,正在重新layout,现在遇到一个问题,晶振不是应该进行包地处理吗?Neverroutethegroundconnectionbetweenthecapacitorsorallaroundthecrystal,becausethislonggroundtraceissensitivetocrosstalkandEMI.这句话意思是不让包地吗?来自CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations
  • Never route the ground connection between the capacitors or all around the crystal, because this long ground trace is sensitive to crosstalk
    and EMI.
  • 一般是不要和表层地(如果多层板的话就是不要和信号层的地)有连接,直接打孔连接到主地层。
    BR. AZ
  • 您好,我从新画了个板子,麻烦帮我看下吧。谢谢您。pcbV5.zip

  • 您好,最近调试遇见几个问题,希望可以得到您的帮助:
    1. 我这几天用频谱分析仪调了下cc2640自带的电容阵列,在使用studio时候能将频偏调小至10K左右(中心频率不是很稳定,测试launchpad也不是很稳定。使用的是普源的RSA5065-TG),但是在CCFG.C中修改后,频偏大概是70K.
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x0 // Apply cap-array delta
    //#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x1 // Don't apply cap-array delta
    #endif
    #ifndef SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA
    #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_DELTA 0xEC // Signed 8-bit value, directly modifying trimmed XOSC cap-array value
    #endif
    这个修改应该是没问题的吧?频偏使用studio测试为什么跟修改CCFG后不一样?是修改不成功吗?

    下面图中1的位置不是很稳定,应该怎么测?箭头所指位置是什么意思?


    2.发射功率,测试launchpad的大概是-1dbm,自己以前的板子是大概-4dbm。发射功率还能怎么提高?下面是我之前版本的pcb。

    Slaver_ControllerV2.zip

    3. 这是我最新的PCB,还没有做板子,希望您能帮忙看下。

    Slaver_ControllerV5.zip

  • 1. 你要用CW波测试频偏,那两个peak是2GFSK调制的两个符号点。如果有蓝牙综测仪也可以测试频偏。
    可以看一下这个视频: 如何测试CC2640的BLE射频指标:
    training.eeworld.com.cn/.../9104

    2. launchPad和配置应该是align的。你是传导测试环境吗?参考一下上面的视频。如果是集成射频的话,会引入1~2dB的插损,也就是比launchpad低一两个dB是正常的。

    3. 你模块的尺寸感觉还是不够满足性能的。特别是电源这一块,如果电容的容量和离管脚的距离不满足设计规范的话,容易死机。 另外,第二层的参考地是铺满的吗?保证射频和crystal下面都保护好。对射频器件多打地孔。
    你也可以看一下这颗料,www.ti.com/.../CC2652RSIP 集成了所有离散器件的。
  • 1. 我就是用studio连续发送2.44G. 然后用频谱仪看,我没有蓝牙综测仪。测得peak不稳定是正常现象吗?是只要有接近2.44G就可以吗?
    2.意思是 launchPad应该是5dbm吧?传导测试环境是?我这就是普通的实验室。
    3.我整体板子是1*1cm的离管脚的也算很近了吧。第二层地在天线下没有铺。
  • 您好,可以再帮我解答下上面几个问题吗?
    1. 我就是用studio连续发送2.44G. 然后用频谱仪看,我没有蓝牙综测仪。测得peak不稳定是正常现象吗?是只要有接近2.44G就可以吗?
    2.意思是 launchPad应该是5dbm吧?传导测试环境是?我这就是普通的实验室。
    3.我整体板子是1*1cm的离管脚的也算很近了吧?第二层地在天线下没有铺。
  • 用CW波测试。就是continious TX的unmodulated .
    传导就是用电缆测试。
  • 谢谢,launchPad应该是5dbm吗?我测得-1dbm左右可能原因是?
  • 学习一下!建议参考官方的pcb。
  • 是参考官方PCB了,尺寸有要求,不能完全copy。
  • 您好,这几天根据您的指导以及手册(CC13xx_CC26xx Hardware Configuration and PCB Design__Considerations),又重新测试了下,有些疑问想再请教下。

    1.RF Test: SmartRF Studio(手册12.2 节).在这个测时中,我将板子相距2m,两款launchpad的RSSI约-45dBm;PER<4%;BER<0.01%。而我的一块板子和一块launchpad进行测试结果:RSSI>-65dBmPER<7%;BER<0.03%。这个和launchpad差距很大。但是launchpad为什么也会出现丢包和误码?我应该真没改进?

    2.sensitivity (12.3.1节)这里我使用同轴线缆连接,在一个屏蔽室测两款板子。两launchpad,一个launchpad与一个我的板子测试,结果都是RSSI:-26dBm( SmartRF Studio设置5dBm),launchpad只有设置成-21dBm时RSSI才降到-26.3dBm,而我的还是-26dBm,PER,BER为0。现在结果跟launchpad一样,这个sensitivity是这么测吗?

    3.输出功率(12.3.2)这里使用频谱仪测试未调制的2.44G,5dBm continuousTX 波形,并调试了电容阵列,使频偏最小,功率最大,分别用了RTSA和GPSA模式。

    GPSA设置1 MHz RBW,结果:LAUNCHPAD:-1.35dbm;我的:-2.56dbm;

    RTSA模式:结果:LAUNCHPAD:-0.24dbm;我的:-1.17dbm;

    这里有几个问题:如果因为我的板子使用集成巴伦,引入1dB插入损耗,所以发射功率比launchpad小1dBm?那为什么在第二个sensitivity测试中,两个板子RSSI都是-26dBm?另外发射功率设置为5dBm为什么launchpad测得结果都是小于0dBm?是我测试方式有问题吗?

  • 1. 可以用两块launchpad看看是不是环境干扰造成的?这个RSSI,不应有误码。也可以看看频偏是不是有问题。

    2.  灵敏度测试需要用到测试仪的。可以参考这个连接。 PS. 看之前可以先学习一下灵敏度(sensitivity)的含义。

    如何测试CC2640的BLE射频指标:

    http://training.eeworld.com.cn/TI/video/9104

    从现象上看,RSSI到-26dBm不再变大是因为软件里面汇报的限值

    3. 两个差1dB的理解应该是对的,balun有插损。但如果配置5dBm, 但不到0dBm,说明测试还是不对。

    BR. AZ

  • 软件里面汇报的限值,这个应该在哪修改?

    输出功率,能告知下正确的测试吗?我这里只有频谱仪。我觉得应该测试应该没什么问题。

  • 您好,测试launchpad的5dBm,只有0dBm可能是什么原因?频偏调了,smartrf studio 发送未调制连续波,用频偏仪测试ipex口。测试其他发射功率,结果差不多都比设置的小5个dBm。谢谢。

  • 您好,传导测试结果-26dBm不变和发射功率测试偏离设置值实在不知道怎么解决了,麻烦指点下,谢谢您。

  • 您做的是什么应用呢? -26dBm如果是上限的话这个一般就改不了了。其实这个一般应用也没必要关心的。

    发射功率那个,怀疑是不是你们的测试线和IPEX那个接头插入损耗造成的。可以用半钢电缆焊接到耦合电容上的方式测试一下传导。这个亲测过,没问题的。

    BR. AZ

  • 好的谢谢,传到测试结果就应该是不变的是吧?那能说我的板子除了天线外,性能是跟TI的差不多吗?

    我再试试其他的接口。

  • 我蓝牙要求有个不丢包5m传输就行

  • 五米很简单啊。我觉得调好天线的话,现在就可以了。

  • 您好,我在天线设计那做了修改,麻烦您帮我看下这样问题大吗,图片是参考设计,尺寸限制没法按他的参考设计。另外在请问下,如果通过电阻对信号线进行90度的弯转,对射频信号影响大吗,是不是直接线走直角一样干扰大?谢谢

    3480.Slaver_ControllerV5.zip

  • 如果参考地平面形状变化的话,一般方向图和谐振频率点都会变的。这个你需要取得天线方的支持啦。必要的话,需要调整匹配电路的。

    拐直角没问题的。

    BR. AZ