Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
就是目前master、passive和slave 这三个板子之间最远距离可以放多远?
角度是0° 、90°的分别是哪些位置?要怎么分辨 因为移动slave 角度跳动的很厉害 没有规律,绕天线板一圈都没看到有200°以上的角度
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
就是目前master、passive和slave 这三个板子之间最远距离可以放多远?
角度是0° 、90°的分别是哪些位置?要怎么分辨 因为移动slave 角度跳动的很厉害 没有规律,绕天线板一圈都没看到有200°以上的角度
目前测试距离在1m效果最佳,更远的距离会产生更多的多径反射,需要开发单独的算法减小干扰

角度是0° 、90°的分别是哪些位置?要怎么分辨 因为移动slave 角度跳动的很厉害 没有规律,绕天线板一圈都没看到有200°以上的角度
0度角查看这里类似的问题:
e2echina.ti.com/.../launchxl-cc26x2r1-coordinator-responder
例程中只使用一组天线阵列,它的覆盖范围是有限的,如果绕道天线阵列背后,超出了它的覆盖范围,是测不出正确角度的
注意:SDK5.10中的例程只提供了一种测试获得AOA角度的初始方案,只适合在二维平面上的角度,并且没有做算法减小干扰,TI的数据都是在微波暗室中测得的
自SDK5.20开始,删除了例程中对角度计算的支持,现在只提供原始的IQ数据采集,用户可以根据自己的需求使用和设计其他天线板,测量实际应用场景的角度(一般是三维)
角度计算及算法优化需要根据不同的天线板做后期开发
1.3-4米为半径指的是CC2624R,例程和TI之前的AOA天线板不能实现,它不能覆盖360°,例程中3-4米也没有算法优化
我指的是最终方案,需要做算法优化和使用可以覆盖360°的天线板
2.SDK5.20及以上
3.参考Academy:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOSUfCXMkNaUAy6wny0b2w__pTTHBmu__LATEST
应当注意,TI现有例程只是提供了最基本的AOA测试,实际应用还需要做大量的后期开发
包括天线设计,角度计算,算法优化,系统建模等等,这些都需要客户自己实现